Skip to main content

Seeeduino V2.2

enter image description here enter image description here

Aquí está la página wiki para ambos Seeeduino V2.2 Atmega 168P y Seeeduino V2.2 Atmega 328P.

Y ahora Seeeduino V2.2 Atmega 168P está agotado.

Seeeduino es una placa compatible con Arduino. Su diseño está basado en el esquema Diecimila, 100% compatible con sus programas, shields e IDEs existentes. En la parte de hardware, se han realizado cambios notables para mejorar la flexibilidad y la experiencia del usuario.

Seeeduino V2.2 Atmega 328 Modelo:ARD128D2P

Características

  • Hereda todas las características de Arduino Diecimila, excepto que el microcontrolador en paquete DIL en socket es reemplazado por SMD

  • Compatible con el diseño de pines, agujeros de tornillo y dimensiones de Diecimila.

  • Evolucionado con componentes SMD

  • Mejorado en extensibilidad y conveniencia

Ideas de Aplicación

  • Registro de datos

  • Nodo de sensor remoto

  • Control robótico

Precauciones

Las advertencias y operaciones incorrectas pueden causar peligro.

Esquemático

Es el esquemático, el circuito sobre el recurso Eagle como .pdf debería estar enlazado aquí para evitar el agotamiento de memoria.

Especificación

Puede incluir especificaciones clave y otras especificaciones.

Uso

Si estás usando el Entorno de Desarrollo Arduino para programar la placa, selecciona la placa Arduino Duemilanove de la lista de placas.

Si el puerto serie no aparece cuando conectas el Seeeduino a la computadora, tienes que descargar los controladores USB a serie apropiados. Los controladores para Windows, Linux y Mac se pueden descargar aquí: https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

Instalación de Hardware

Programación

Incluye fragmento de código importante. Código de demostración como:

Demo code
{}

Ejemplo

Los proyectos y ejemplos de aplicación.

Lista de Materiales (BOM) /lista de partes

Todos los componentes utilizados para producir el producto.

FAQ

Aquí está el FAQ de Seeeduino, ahora la versión es V2.2, los usuarios pueden listar las Preguntas Frecuentes aquí, ejemplo como sigue:

Qué es Seeeduino

Respuesta: Seeeduino es un ...

Soporte

Si tienes preguntas u otras mejores ideas de diseño, puedes ir a nuestro foro o desear discutir.

Seguimiento de Versiones

RevisiónDescripcionesFecha de Lanzamiento
Seeeduino V0.9Lanzamiento público inicial
Seeeduino V1.11.Error corregido - vía innecesaria en el cable Pin4.2.Error corregido - Etiqueta cubierta por error por interruptores.3.Agregado puerto I2C y sensor.4.Agregado un capacitor de 100uF para el interruptor vcc.5.Agrupados nuevos pines de cuadrícula de 100mil.6.Reemplazados botones de reset con metálicos.7.Reorganizados textos y etiquetas para indicaciones más claras.
Seeeduino V2.121.Cero consumo de energía externa cuando está apagado2.Interruptores más fuertes3.Segunda fuente de alimentación para entrada directa de 5V. [Precaución] ¡USA SOLO 5V!4.Capacidad de controlador de 150mA bajo 3.3V5.PCB delgado de 1.0mm para peso más ligero6.Fila extra reservada para cabeceras de pines
Seeeduino V2.21.Selección automática de energía USB/EXT2.Actualización del capacitor de energía3.Limpiar diseños4.Reset más fácil5.Cristal de Cuarzo Real6.Diodo de energía externa cambiado a 1N4004(más energía en pin Vin)16 Dic, 2010

Seguimiento de Errores

El Seguimiento de Errores es el lugar donde puedes publicar cualquier error que creas que podrías haber encontrado durante el uso. Por favor escribe lo que tienes que decir, tus respuestas nos ayudarán a mejorar nuestros productos.

  • El conector mini-USB puede romperse de la placa muy fácilmente si aplicas fuerza lateral mientras un cable mini-USB está conectado. Considera usar un cable USB de extensión y abstente de enchufar/desenchufar el cable mini-USB hacia/desde la placa Seeduino muy a menudo.

Idea Adicional

La Idea Adicional es el lugar para escribir tus ideas de proyecto sobre este producto, u otros usos que hayas encontrado. O puedes escribirlos en la página de Proyectos.

Recursos

Cómo comprar

Aquí para comprar Seeeduino V2.2 Atmega 168P y Atmega 328P en SEEED Bazaar.

Ver También

Otros productos y recursos relacionados.

Licencias

Esta documentación está licenciada bajo Creative Commons Attribution-ShareAlike License 3.0 El código fuente y las librerías están licenciados bajo GPL/LGPL, ver archivos de código fuente para detalles.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...