Saltar al contenido principal

Descripción General

El SenseCAP Indicator es un dispositivo con pantalla táctil de 4 pulgadas que está alimentado por los MCUs duales ESP32 y RP2040. ESP32 y RP2040 son ambos microcontroladores altamente capaces que ofrecen una gama de características y funciones.

Este capítulo proporcionará información detallada sobre ESP32 y RP2040 del SenseCAP Indicator, incluyendo sus funciones y uso. Cubre programación, interfaz con sensores, y comunicación con otros dispositivos, etc.

Profundizando en el Hardware

Diagrama de Hardware

Como se muestra en la figura, el SenseCAP Indicator está impulsado principalmente por los MCUs ESP32 y RP2040, que están conectados al transceptor LoRa, LCD, y otros circuitos periféricos. En las siguientes secciones, proporcionaremos una descripción general del desarrollo de ESP32 y RP2040 y sus respectivas capacidades.

ESP32-S3

ESP32-S3 es un sistema en chip (SoC) altamente integrado que combina una CPU potente, Wi-Fi de 2.4 GHz, y capacidades Bluetooth 5.0, también incluye una gama de pines e interfaces de entrada/salida, como UART, SPI, I2C, y PWM, que le permiten interfaz con otros dispositivos y sensores.

RP2040

SenseCAP Indicator está integrado con RP2040, RP2040 cuenta con un procesador ARM Cortex-M0+ de doble núcleo con velocidades de reloj de hasta 133 MHz, 264KB de RAM, y una gama de periféricos como USB, UART, SPI, e I2C. También incluye una característica única llamada E/S Programable (PIO), que permite a los usuarios implementar interfaces digitales personalizadas sin la necesidad de hardware especializado.

Comunicación ESP32-S3 y RP2040

ESP32 y RP2040 usan comunicación por puerto serie, utilizando el protocolo de comunicación COBS.

Librerías usadas en ESP32: https://github.com/cmcqueen/cobs-c Librería Arduino usada por RP2040: https://github.com/bakercp/PacketSerial

En la demo del terminal, se usan las siguientes tramas de datos para transmisión:

Byte0Byte1-4
PKT_TYPEPKT_PARA (Little Endia)

Lista PKT_TYPE

Nota: Los siguientes comandos son solo para referencia, por supuesto también puedes definir tus propios comandos.

PKT_TYPEDIR\tNotas
0x00ESP32↔RP2040ACK, string, valor:'ACK'
0xA0ESP32→RP2040CMD Intervalo de Recolección, PKT_PARA es uint32_t
0xA1ESP32→RP2040CMD Beep encendido, PKT_PARA es uint32_t
0xA2ESP32→RP2040CMD Beep apagado, PKT_PARA es uint32_t
0xA3ESP32→RP2040CMD Apagado, PKT_PARA es uint32_t
0xA4ESP32→RP2040CMD Encendido, PKT_PARA es uint32_t
0xA0~0xAFESP32→RP2040Otros datos o cmd
0xB0RP2040→ESP32Datos de Temperatura SCD41, PKT_PARA es float
0xB1RP2040→ESP32Datos de Humedad SCD41, PKT_PARA es float
0xB2RP2040→ESP32Datos de CO2 SCD41, PKT_PARA es float
0xB3RP2040→ESP32Datos de Temperatura ATH20, PKT_PARA es float
0xB4RP2040→ESP32Datos de Humedad ATH20, PKT_PARA es float
0xB5RP2040→ESP32Datos tVOC SGP40, PKT_PARA es float. índice 0~500
0xB6~0xBFRP2040→ESP32Otros datos o cmd, PKT_PARA es float

Soporte Técnico

¿Necesitas ayuda con tu SenseCAP Indicator? ¡Estamos aquí para asistirte!

Loading Comments...