Saltar al contenido principal

Cómo Crear tu propia Interfaz de Usuario

LvGL

LvGL es una biblioteca gráfica de código abierto que proporciona todo lo que necesitas para crear una interfaz gráfica embebida con elementos gráficos fáciles de usar, efectos visuales hermosos y una huella de memoria baja.

Código de Ejemplo

Proporcionamos el código demo de la interfaz de usuario, y el archivo de ejemplo de lvGL contiene muchos códigos de muestra para dibujar interfaces de usuario como referencia, puedes modificar el código de muestra o personalizar tu propia interfaz de usuario.

#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "esp_log.h"
#include "bsp_board.h"
#include "lv_demos.h"
#include "lv_port.h"
#include "ui_demo1.h"
#include "ui_demo2.h"

#define LOG_MEM_INFO 1

static const char *TAG = "app_main";

void app_main(void)
{
ESP_LOGI("TAG", "system start");

ESP_ERROR_CHECK(bsp_board_init());
lv_port_init();

#if CONFIG_LCD_AVOID_TEAR
ESP_LOGI(TAG, "Avoid lcd tearing effect");
#if CONFIG_LCD_LVGL_FULL_REFRESH
ESP_LOGI(TAG, "LVGL full-refresh");
#elif CONFIG_LCD_LVGL_DIRECT_MODE
ESP_LOGI(TAG, "LVGL direct-mode");
#endif
#endif

lv_port_sem_take();
lv_demo_widgets(); /* A widgets example. This is what you get out of the box */
//lv_demo_music(); /* A modern, smartphone-like music player demo. */
//lv_demo_stress(); /* A stress test for LVGL. */
//lv_demo_benchmark(); /* A demo to measure the performance of LVGL or to compare different settings. */
// ui_demo1_init(); /* A demo to show virtual printer (must be 800*480)*/
//ui_demo2_init(); /* A demo to show virtual tuner
/* (must be 480*800, set LCD_EVB_SCREEN_ROTATION_90 in menuconfig)*/
lv_port_sem_give();

#if LOG_MEM_INFO
static char buffer[128]; /* Make sure buffer is enough for `sprintf` */
while (1) {
sprintf(buffer, " Biggest / Free / Total\n"
"\t DRAM : [%8d / %8d / %8d]\n"
"\t PSRAM : [%8d / %8d / %8d]",
heap_caps_get_largest_free_block(MALLOC_CAP_INTERNAL),
heap_caps_get_free_size(MALLOC_CAP_INTERNAL),
heap_caps_get_total_size(MALLOC_CAP_INTERNAL),
heap_caps_get_largest_free_block(MALLOC_CAP_SPIRAM),
heap_caps_get_free_size(MALLOC_CAP_SPIRAM),
heap_caps_get_total_size(MALLOC_CAP_SPIRAM));
ESP_LOGI("MEM", "%s", buffer);

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10000));
}
#endif
}

Squareline Studio(Opcional)

Squareline Studio es una herramienta de diseño multiplataforma que utiliza una interfaz visual para ayudar a diseñadores y desarrolladores a trabajar de manera rápida y eficiente. SquareLine Studio lo hace posible creando el código perfecto para tus proyectos. Ya sea que uses C o Python, puedes exportar código para ambos.

Si necesitas crear una interfaz de usuario más compleja o avanzada, se recomienda que uses Squareline Studio para el desarrollo.

Instalación de Squareline Studio

Proporcionamos un proyecto demo para la página de interfaz de usuario:

SenseCAP Indicator/squareline_project

Reemplazar con tu propia Interfaz de Usuario

  • Paso 1: Puedes hacer cambios en nuestro proyecto demo, o crear una nueva página de interfaz de usuario

Abre el proyecto demo y haz cambios:

Crear un nuevo proyecto:

Nota: La resolución de la pantalla es 480*480.

  • Paso 2: Exporta tu página terminada como archivos de interfaz de usuario
  • Paso 3: Elimina todos los archivos de interfaz de usuario originales y copia tus propios archivos de interfaz de usuario a este directorio.
  • Paso 4: Construye y Flashea el proyecto

Ejecuta el siguiente comando para construir, flashear y monitorear el proyecto:

idf.py -p PORT build flash monitor

Soporte Técnico

¿Necesitas ayuda con tu SenseCAP Indicator? ¡Estamos aquí para asistirte!

Loading Comments...