Saltar al contenido principal

Firmware Nativo

Las versiones D1S y D1Pro del SenseCAP Indicator tienen sensores tVOC y CO2 integrados, y un sensor Grove TH externo para lecturas de datos precisas. El firmware nativo de SenseCAP proporciona una interfaz de usuario de detector de calidad del aire para mostrar los datos del sensor. Para las versiones D1 y D1L que no incluyen los sensores, la página de datos mostrará N/A.

Pasos simples para configurar el SenseCAP Indicator en la página de configuración.

Configuración Wi-Fi

Selecciona el nombre de la Wi-Fi e ingresa la contraseña y conéctala.

Una vez que veas el ícono verde de Wi-Fi, ya está todo listo.

Configuración de Pantalla

  • Brillo: Ajusta el brillo de la pantalla.
  • Modo de Suspensión: Apaga la pantalla según el intervalo que configures. Durante el modo de suspensión, la pantalla se apaga y no muestra ningún contenido.

Configuración de Fecha y Hora

  • Formato de Hora: Puedes configurar formato de 24H o 12H.
  • Actualización Automática de Hora/Actualización Automática de Zona: Cuando el dispositivo está conectado a WiFi, obtendrá automáticamente la zona horaria y fecha correspondientes.

Configuración manual: Si la hora obtenida a través de la zona horaria no puede identificar automáticamente el horario de invierno o el dispositivo está desconectado, entonces puedes configurar manualmente la zona horaria

Datos del Sensor

Ofrecemos cuatro versiones diferentes: D1, D1S, D1L y D1Pro. Cada versión está diseñada para satisfacer diferentes necesidades de aplicación sin costo adicional por hardware innecesario. Aquí están las diferencias entre las versiones:

El firmware del dispositivo tiene dos páginas que muestran datos para tVOC, CO2, temperatura y humedad.

Nota:

La interfaz de usuario para el firmware nativo permanece igual para todas las versiones del SenseCAP Indicator. Para las versiones D1 y D1L que no tienen sensores integrados, los datos del sensor mostrarán 'N/A'. Puedes conectar con otros sensores Grove y crear tu propia interfaz de usuario personalizada.

Haz clic en el sensor específico para entrar a la página de información detallada, y puedes elegir mostrar el valor en las últimas 24h o una semana. Los datos se mantendrán dentro de una semana.

¿Buscas ChatGPT x DALL·E?
Loading Comments...