Saltar al contenido principal

Buzzer

El buzzer integrado del SenseCAP Indicator es un buzzer pasivo, lo que significa que requiere una señal AC (PWM) para activarse y emitir sonido, puedes generar varios tonos y efectos.

Básico

#include <Arduino.h>

#define Buzzer 19 //Buzzer GPIO

void setup() {
digitalWrite(Buzzer, OUTPUT); //Configura el Buzzer como salida
analogWrite(Buzzer, 127); //Genera pwm con ciclo de trabajo del 50%
}

void loop() {
delay(1000);
digitalWrite(Buzzer, LOW); //Apaga el Buzzer
}

Código de Ejemplo 1

Este ejemplo usa un buzzer para reproducir melodías. Envía una onda cuadrada de la frecuencia apropiada al buzzer, generando el tono correspondiente. "Estrellita dónde estás..."

#include <Arduino.h>
#define Buzzer 19 //Buzzer GPIO


int length = 15; /* el número de notas */
char notes[] = "ccggaagffeeddc ";
int beats[] = { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4 };
int tempo = 300;

void setup() {
//configura el pin del buzzer como salida
pinMode(19, OUTPUT);
}

void loop() {
for(int i = 0; i < length; i++) {
if(notes[i] == ' ') {
delay(beats[i] * tempo);
} else {
playNote(notes[i], beats[i] * tempo);
}
delay(tempo / 2); /* retraso entre notas */
}

}

//Reproducir tono
void playTone(int tone, int duration) {
for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) {
digitalWrite(19, HIGH);
delayMicroseconds(tone);
digitalWrite(19, LOW);
delayMicroseconds(tone);
}
}

void playNote(char note, int duration) {
char names[] = { 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'a', 'b', 'C' };
int tones[] = { 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 };

// reproduce el tono correspondiente al nombre de la nota
for (int i = 0; i < 8; i++) {
if (names[i] == note) {
playTone(tones[i], duration);
}
}
}

Código de Ejemplo 2

Este ejemplo demuestra una alarma cuando el valor de CO2 es mayor a 1000ppm.

#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <SensirionI2CScd4x.h>

#define Buzzer 19 //Buzzer GPIO

SensirionI2CScd4x scd4x;
String SDDataString = "";

void sensor_power_on(void) {
pinMode(18, OUTPUT);
digitalWrite(18, HIGH);
}

void sensor_scd4x_init(void) {
uint16_t error;
char errorMessage[256];

scd4x.begin(Wire);

// detiene la medición potencialmente iniciada previamente
error = scd4x.stopPeriodicMeasurement();
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute stopPeriodicMeasurement(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
}

// Inicia la Medición
error = scd4x.startPeriodicMeasurement();
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute startPeriodicMeasurement(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
}
}

void sensor_scd4x_get(void) {
uint16_t error;
char errorMessage[256];

Serial.print("sensor scd4x: ");
// Lee la Medición
uint16_t co2;
float temperature;
float humidity;
error = scd4x.readMeasurement(co2, temperature, humidity);
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute readMeasurement(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
} else if (co2 == 0) {
Serial.println("Invalid sample detected, skipping.");
} else {
Serial.print("Co2:");
Serial.print(co2);
Serial.print("\t");
Serial.print("Temperature:");
Serial.print(temperature);
Serial.print("\t");
Serial.print("Humidity:");
Serial.println(humidity);
}


if( co2 > 1000 ) {
analogWrite(Buzzer, 10);
} else {
analogWrite(Buzzer, 0);
}
}


int cnt = 0;
void setup() {
Serial.begin(115200);

sensor_power_on();

Wire.setSDA(20);
Wire.setSCL(21);
Wire.begin();

sensor_scd4x_init();

digitalWrite(Buzzer, OUTPUT);

}

void loop() {
delay(5000);
sensor_scd4x_get();
}

Soporte Técnico

¡No te preocupes, te tenemos cubierto! Por favor visita nuestro Canal Oficial de Discord de Seeed para hacer tus preguntas.

Si tienes pedidos grandes o requisitos de personalización, por favor contacta [email protected]

Loading Comments...