Saltar al contenido principal

Descripción General

Hay dos interfaces Grove en el SenseCAP Indicator para conectar módulos Grove, una es el Puerto I2C predeterminado y la otra es un Pin Digital/Analógico configurable, que también puede usarse para salidas PWM. Ambos puertos Grove pueden usarse como Digital. Proporcionando más posibilidades para los desarrolladores.

Este repositorio introducirá cómo usar las E/S Grove en el SenseCAP Indicator. Esto te permite disfrutar de la funcionalidad plug and play del Ecosistema Grove así como usar el GPIO compatible con RP2040!

Grove(IIC)

Para expandir más aplicaciones, puedes usar la interfaz IIC para conectar más sensores. A diferencia de los sensores integrados, solo necesitas definir las conexiones de los pines SCL y SDA.

Código de Ejemplo

Este código de ejemplo introduce cómo conectar un sensor TH Grove:

Biblioteca del sensor de temperatura y humedad AHT20

#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include "AHT20.h"

AHT20 AHT;

void sensor_aht_init(void) {
AHT.begin();
}

void sensor_aht_get(void) {
float humi, temp;
int ret = AHT.getSensor(&humi, &temp);
if (ret) // GET DATA OK
{
Serial.print("humidity: ");
Serial.print(humi * 100);
Serial.print(" temerature: ");
Serial.println(temp);
} else // GET DATA FAIL
{
Serial.println("GET DATA FROM AHT20 FAIL");
}
}

void setup() {
Serial.begin(115200);

Wire.setSDA(20);
Wire.setSCL(21);
Wire.begin();

sensor_aht_init();
}

void loop() {
sensor_aht_get();
delay(5000);
}
Loading Comments...