Saltar al contenido principal

MicroSD

El RP2040 tiene un conjunto de pines GPIO que se pueden usar para interactuar con un módulo de tarjeta MicroSD externa.

Para usar una tarjeta MicroSD con el RP2040, utilizamos el protocolo SPI (Interfaz Periférica Serie) para conectar el módulo de tarjeta SD a los pines GPIO del microcontrolador. Esto implica conectar los siguientes pines en el RP2040 a los pines correspondientes en el módulo de tarjeta MicroSD:

SPI SCK(como GPIO10) a SD_SCK SPI TX(como GPIO11) a SD_MOSI SPI RX(como GPIO12) a SD_MISO Un solo pin GPIO (como GPIO13) al pin CS (selección de chip) en el módulo de tarjeta SD

 // Initialize the SPI interface for the SD card
const int chipSelect = 13;
SPI1.setSCK(10);
SPI1.setTX(11);
SPI1.setRX(12);

Una vez que se establece la conexión de hardware, puedes usar una biblioteca de software, como la biblioteca SD de Arduino, para leer y escribir datos en la tarjeta MicroSD. La biblioteca SD proporciona funciones para inicializar la tarjeta SD, abrir y cerrar archivos, leer y escribir datos de archivos, y realizar otras operaciones del sistema de archivos.

Nota: El rendimiento de la interfaz de tarjeta MicroSD en el RP2040 dependerá de factores como la velocidad de la tarjeta SD, la calidad del cableado y la eficiencia del software, y se admite una tarjeta SD máxima de 32GB

Código de Ejemplo

Este código de ejemplo realiza la lectura de datos de CO2 y almacena los datos en SD.

#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <SensirionI2CScd4x.h>


SensirionI2CScd4x scd4x;
//Initialize a string to store data for writing to the SD card
String SDDataString = "";

void sensor_power_on(void) {
pinMode(18, OUTPUT);
digitalWrite(18, HIGH);
}
// Function to power on the sensor
void sensor_scd4x_init(void) {
uint16_t error;
char errorMessage[256];

scd4x.begin(Wire);

// stop potentially previously started measurement
error = scd4x.stopPeriodicMeasurement();
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute stopPeriodicMeasurement(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
}

// Start Measurement
error = scd4x.startPeriodicMeasurement();
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute startPeriodicMeasurement(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
}
}

void sensor_scd4x_get(void) {
uint16_t error;
char errorMessage[256];

Serial.print("sensor scd4x: ");
// Read Measurement
uint16_t co2;
float temperature;
float humidity;
error = scd4x.readMeasurement(co2, temperature, humidity);
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute readMeasurement(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
} else if (co2 == 0) {
Serial.println("Invalid sample detected, skipping.");
} else {
Serial.print("Co2:");
Serial.print(co2);
Serial.print("\t");
Serial.print("Temperature:");
Serial.print(temperature);
Serial.print("\t");
Serial.print("Humidity:");
Serial.println(humidity);
}
// Add data to the SD data string
SDDataString += "scd4x,";
if (error) {
SDDataString += "-,-,-,";
} else {
SDDataString += String(co2);
SDDataString += ',';
SDDataString += String(temperature);
SDDataString += ',';
SDDataString += String(humidity);
SDDataString += ',';
}
}


int cnt = 0;
void setup() {
Serial.begin(115200);

sensor_power_on();
Wire.setSDA(20);
Wire.setSCL(21);
Wire.begin();
// Initialize the SPI interface for the SD card
const int chipSelect = 13;
SPI1.setSCK(10);
SPI1.setTX(11);
SPI1.setRX(12);
// Check if the SD card is initialized
if (!SD.begin(chipSelect, 1000000, SPI1)) {
Serial.println("Card failed, or not present");
} else {
Serial.println("card initialized.");
}

sensor_scd4x_init();
}

void loop() {

delay(5000);
// Clear the SD data string and print a message to the serial monitor
SDDataString = "";
Serial.printf("\r\n\r\n--------- start measure %d-------\r\n", cnt);

SDDataString += String(cnt);
SDDataString += ',';

cnt++;
sensor_scd4x_get();
// Open the datalog.csv file for writing
File dataFile = SD.open("datalog.csv", FILE_WRITE);
// if the file is available, write to it:
if (dataFile) {
dataFile.println(SDDataString);
dataFile.close();
// print to the serial port too:
Serial.print("sd write: ");
Serial.println(SDDataString);
} else {
Serial.println("error opening datalog.txt");
}

}


Soporte Técnico

¡No te preocupes, te tenemos cubierto! Por favor visita nuestro Canal Oficial de Discord de Seeed para hacer tus preguntas!

Si tienes pedidos grandes o requisitos de personalización, por favor contacta [email protected]

Loading Comments...