Saltar al contenido principal

Sensor meteorológico SenseCAP ONE

Hoy en día, los datos sobre el clima localizado, conocidos como microclimas, son la nueva frontera para una predicción meteorológica más precisa y exacta. Como resultado, la recopilación de datos meteorológicos se está volviendo cada vez más detallada y en cuadrículas pequeñas. A la luz de esto, las estaciones meteorológicas, que son el medio más conveniente para recopilar datos del tiempo, están experimentando un aumento en la demanda. SenseCAP ofrece sensores meteorológicos todo en uno para ayudarte a recopilar y monitorizar datos ambientales en diversos escenarios.

pir

SenseCAP ONE es una serie de sensores meteorológicos compactos todo en uno, que integran múltiples sensores en este dispositivo compacto, monitorizando hasta 10 parámetros meteorológicos: temperatura del aire, humedad del aire, presión atmosférica, intensidad de la luz, velocidad del viento, dirección del viento, precipitación, PM 2.5, PM 10 y CO2.

Temperatura del aireHumedad del airePresión del aireLuzVelocidad del vientoDirección del vientoLluviaPM2.5PM10CO2Ruido

S200

S500

S700

S800

S900

S1000

Loading Comments...