Saltar al contenido principal

Integración con Ubidots (vía Helium)

Este artículo ilustrará el proceso de conectar el SenseCAP T1000 Tracker a Ubidots a través de Helium LNS.

Escrito por Juan David Tangarife - Del equipo de Ubidots

Fuente

pir

Requisitos

Una cuenta activa de Ubidots Un SenseCAP T1000 Tracker Una cuenta activa en la consola de Helium con algunos DC Un teléfono celular que soporte Google Play Store o AppStore, así como Bluetooth.

Instalar la aplicación SenseCAP Mate y configurar el rastreador

Escanea el siguiente código QR. Te llevará a la página oficial de descarga de la aplicación SenseCAP Mate de Seeed Studio.

pir

Una vez instalada, habilita el Bluetooth en tu teléfono celular e inicia la aplicación. Si aún no tienes una cuenta, tendrás que registrarte para usar la aplicación.

Después de eso, mantén presionado el botón del rastreador durante al menos 3 segundos o hasta que el LED comience a parpadear. Luego, de la lista de dispositivos, selecciona Tracker T1000

pir

Toca en tu dispositivo:

pir

Ve a la pestaña configuración y luego a la pestaña LoRa. Allí selecciona como plataforma Helium y selecciona el Plan de frecuencia según tus requisitos, además, asegúrate de copiar el Device EUI, APP EUI y APP Key ya que los necesitarás en pasos posteriores. Una vez terminado, toca el botón Enviar para guardar la configuración.

pir

Registrar el rastreador en Helium LNS

Inicia sesión en tu consola de Helium, luego, ve a la sección "Devices" y haz clic en el botón "Add device"

pir

Completa los campos requeridos como el nombre del dispositivo**,** las credenciales LoRaWAN, etc. Luego haz clic en el botón Save Device.

pir

Crear la función decodificadora en Helium

El siguiente paso es configurar la función que decodificará los bytes sin procesar en una forma legible para humanos. Dirígete a la pestaña Function en el panel del lado izquierdo. Luego haz clic en el botón Add New Function y dale un nombre:

pir

Seeed Studio proporciona un decodificador específicamente para este dispositivo en el siguiente repositorio. Pega ese decodificador en el campo de texto y luego guarda los cambios.

Crear la integración con Ubidots

Ve a la sección Integrations, luego haz clic en Add integration y busca la integración de Ubidots:

pir

Haz clic en +Add integration

pir

Ingresa tu token de Ubidots en el campo respectivo, luego haz clic en el botón Continue y espera el mensaje emergente de confirmación. Después de eso, nombra tu integración y haz clic en el botón Add Integration:

pir

Después de realizar este paso, se creará un nuevo plugin de Helium en tu cuenta de Ubidots.

Crear el flujo para conectar la integración a Ubidots

Dirígete a la sección Flows, luego, desde el menú desplegable en la esquina superior izquierda, arrastra y suelta el dispositivo, la función decodificadora y la integración en el área en blanco, luego une los puntos como muestra el GIF a continuación:

pir

En este ejemplo, tanto el dispositivo como la función decodificadora se llaman "sensecap-lorawan-tracker", y la integración se llama "send data to ubidots".

Dado que el objeto JSON devuelto por el decodificador de Seeed Studio no es compatible con el esquema de Ubidots, se necesita una transformación después de extraer los datos de interés.
Dirígete a la sección del decodificador de tu plugin de Helium, elimina todo el código allí y reemplázalo con el siguiente:

#Set to true in order to enable hotspot information
HOTSPOT_INFO_ENABLE = False

def format_payload(args):

messages = args.get("decoded", {}).get("payload", {}).get("data", {}).get("messages", [])
ubidots_payload = {}

error = assert_error(messages[0][0])
if error is not None:
return error

if HOTSPOT_INFO_ENABLE:
hotspot_info = args.get('hotspots', None)
ubidots_payload['SNR'] = hotspot_info[0].get('snr') if hotspot_info is not None else None
ubidots_payload['RSSI'] = hotspot_info[0].get('rssi') if hotspot_info is not None else None
ubidots_payload["port"] = args.get("port", None)
ubidots_payload['Frame Counter'] = args.get('fcnt', None)

for msg in messages:
for sensor in msg:
message_type = sensor.get("type", None)
value = sensor.get("measurementValue")
if message_type == "Latitude" or message_type == "Longitude":
position = ubidots_payload.setdefault("position", {})
position.update({message_type.lower(): value})
continue
elif message_type == "Timestamp":
ubidots_payload["timestamp"] = value
continue
ubidots_payload[message_type] = value

print(ubidots_payload)
return ubidots_payload


def assert_error(data : dict):
if "error" in data:
return {"ERROR" : { "value" : data["errorCode"], "context" : { "status" : data["error"]}}}
return None

Si todo se conectó correctamente, deberías ver esto en un dispositivo recién creado en Ubidots

pir

Loading Comments...