Skip to main content

Comenzando con S2100 usando Sensor de Entrada Analógica

Comencemos aprendiendo cómo usar el S2100 con un sensor de entrada analógica. Una vez que dominemos eso, pasaremos a los conceptos básicos de la aplicación del S2100. Esto te dará una buena idea de cómo conectar tu propio sensor personalizado en el futuro.

Prepara estos elementos

  • Registrador de datos
  • Sensor de luz (como ejemplo)
  • Destornillador de cruz (Cruz No.2)
  • Aplicación SenseCAP Mate

Conectar la Sonda del Sensor

Primero, necesitamos hacer el cableado. Por favor sigue los pasos a continuación.

Desarmar el Registrador de Datos

  1. Desatornilla tres tornillos.
  1. Retira la cubierta.
  1. Retira la tapa roscada y pasa a través de ella el cable del sensor, pásalo a través de la cubierta inferior, y conéctalo al terminal de cableado.

Descripción del terminal de cableado

No.PinDescripción
112VVoltaje de entrada externo de 12V. El Registrador de Datos puede ser alimentado por una fuente de alimentación DC externa de 12V. Cuando se usa alimentación de 12V, la batería servirá como fuente de alimentación de respaldo.
25VVoltaje de salida de 5V, proporcionando voltaje de 5V al sensor.
33VVoltaje de salida de 3V, proporcionando voltaje de 3V al sensor.
4IOAdquisición de nivel o entrada de pulso
5V1Se recopila la entrada de voltaje de 0 a 10V
6V2Se recopila la entrada de voltaje de 0 a 10V
7ARS485 A/+
8BRS485 B/-
9I1Recopilar la entrada de corriente de 4 a 20mA
10I2Recopilar la entrada de corriente de 4 a 20mA
11GNDPin de tierra
12GNDPin de tierra

Opciones de alimentación del sensor

El Data Logger admite dos modos de alimentación, elegimos el modo de Batería Incorporada ya que el sensor de luz solo necesita una alimentación de 5v:

ModoDescripción
Batería IncorporadaEl Data Logger y los sensores son alimentados por baterías. En este caso, el Data Logger puede conectarse a un sensor de 5V.

Conectar al Datalogger

Secuencia de cables del Datalogger:

Tipo de CableDescripción
Cable Rojo5V
Cable NegroGND(Cualquier puerto estaría bien.)
Cable AmarilloIO
  1. Pase el cable de 8 pines a través de la cubierta inferior y conéctelo a la base del Data Logger según los requisitos de secuencia de cables;
  1. Conecte la cubierta superior, el anillo de goma y la tapa roscada en secuencia
  1. Apriete los tornillos y las tapas roscadas para verificar la impermeabilización. Si el diámetro del cable es demasiado delgado, agregue cinta impermeable para enrollar.

*Nota: Al ensamblar el dispositivo, es necesario instalar la almohadilla impermeable del Data Logger y la caja adaptadora, y apretar la tapa roscada y el tornillo, ¡de lo contrario el efecto impermeable del dispositivo puede verse afectado!

Si el diámetro del cable es demasiado pequeño, se puede envolver con cinta impermeable, como se muestra a continuación:

Hemos terminado el cableado en este punto. Ahora, configuremos el S2100 y configurémoslo en nuestra APP.

Configurar el S2100

Conectar el Sensor a la App

  1. Presione el botón y manténgalo presionado durante 3 segundos, el LED parpadeará con una frecuencia de 1s. Por favor use la App para conectar el sensor dentro de 1 minuto; de lo contrario, el dispositivo se apagará o reiniciará.
  1. Por favor seleccione "S2100 Data Logger".

Por favor haga clic en el botón "Setup" para activar Bluetooth y haga clic en "Scan" para comenzar a escanear el Bluetooth del sensor.

  1. Seleccione el Sensor por S/N (S/N está en la etiqueta frontal del sensor). Luego, la información básica del sensor se mostrará después de ingresar.
  1. Ingrese al modo de configuración después de que la conexión Bluetooth sea exitosa: LED parpadea con una frecuencia de 2s.

Configurar Parámetros Básicos a través de la App

Seleccionar la Plataforma y Frecuencia

Los Sensores S210x están fabricados para soportar un plan de frecuencia universal de 863MHz ~928MHz en un SKU. Es decir, cada dispositivo individual puede soportar 7 planes de frecuencia.

Aquí seleccionamos "SenseCAP for Helium" o "SenseCAP for TTN". El Plan de Frecuencia basado en su situación actual.

*Nota: El Data Logger puede cargar datos cuando hay una red Helium alrededor del usuario. Funciona en SenseCAP private Helium Console. Los usuarios no necesitan crear un dispositivo en Helium Console;

La plataforma SenseCAP for TTN necesita ser usada con el gateway LoRaWAN exterior SenseCAP (https://www.seeedstudio.com/LoRaWAN-Gateway-EU868-p-4305.html)

Establecer el Intervalo

El modo de trabajo del dispositivo: despertar el dispositivo cada intervalo y recopilar valores de medición y cargarlos a través de LoRa.

Por ejemplo, el dispositivo recopila y carga datos cada 60 minutos por defecto.

Establecer la Política de Paquetes

La estrategia de paquetes de enlace ascendente del sensor tiene tres modos, seleccionamos 1N aquí o puede según su propio requerimiento.

ParámetroDescripción
2C+1N (predeterminado)2C+1N (2 paquetes de confirmación y 1 sin confirmación) es la mejor estrategia, el modo puede minimizar la tasa de pérdida de paquetes, sin embargo el dispositivo consumirá la mayor cantidad de paquetes de datos en TTN, o créditos de datos en la red Helium.
1C1C (1 confirmación) el dispositivo dormirá después de obtener 1 paquete de confirmación recibido del servidor.
1N1N (1 sin confirmación) el dispositivo solo envía el paquete y luego comienza a dormir, sin importar si el servidor recibió los datos o no.

Restaurar Configuración de Fábrica

Al seleccionar la plataforma SenseCAP, debe usar el EUI/App EUI/App Key fijo. Por lo tanto, necesita restaurar la configuración de fábrica antes de cambiar de vuelta a la plataforma SenseCAP desde otras plataformas.

Cuando cometemos un error o queremos restablecer todo, podemos hacer clic en el botón. El dispositivo será restaurado a la configuración predeterminada de fábrica.

*Nota: La función "Restaurar Fábrica" solo puede restablecer la Configuración Básica.

Configurar Sensor Analógico a través de la App

Seleccione el "Protocolo" como "Entrada Analógica". Luego configure los siguientes parámetros en orden.

Seleccione el Tipo de Alimentación como Alimentación periódica.

Voltaje de AlimentaciónSeleccionamos 5V aquí.
Tiempo de Calentamiento del SensorEl tiempo de calentamiento denota la cantidad de tiempo que toma para que el sensor alcance su nivel más alto de precisión o rendimiento una vez que se ha aplicado el suministro de voltaje. Ingresamos 200(ms) aquí.
Rango de Voltaje0-10V (El Registrador de Datos puede recopilar señales de voltaje dentro de 0~10V y ajustar automáticamente el límite superior para aumentar la precisión). Seleccionamos Voltaje aquí.
Interfaz V1El Registrador de Datos soporta dos señales de voltaje analógico. Cuando el cable del sensor está conectado a V1/V2, la configuración puede ser habilitada. Habilitamos Interfaz V1 aquí.
Interfaz V2
Y= Ax + B"Y": Es el valor que el Registrador de Datos subirá. "x": Es el valor de corriente original. Factor A: Valores personalizados que pueden escalar hacia arriba o hacia abajo por múltiplos de la "x". Factor B: Un valor personalizado que incrementa o disminuye el valor de la "x". Al establecer los valores de A y B, puede calcular el valor deseado. Establecemos A como 100 , B como 0 aquí.

Después de completar la información de configuración, haga clic en "Back to Home" (en este momento, el nodo y el Bluetooth de la APP se desconectarán automáticamente), y el Data Logger intentará conectarse a la red (el indicador LED parpadea en rojo lentamente cuando intenta conectarse a la red, y parpadea en verde rápidamente después de que la red se conecte exitosamente);

Verificar datos en el Portal SenseCAP

Vincular Sensor al Portal SenseCAP

Por favor abra la App SenseCAP Mate.

  1. Escanear Código QR

  2. Haga clic en "Add device" en la esquina superior derecha de la página del dispositivo para ingresar a la página de vinculación del dispositivo.

  1. Escanee el código QR en el dispositivo para vincular el dispositivo a su cuenta. Si no lo configura en un grupo designado, el dispositivo se colocará en el grupo "default".
  1. Llenar manualmente el EUI

Si la etiqueta del código QR está dañada, puede llenar manualmente el EUI del dispositivo para vincular el dispositivo a su cuenta. Por favor asegúrese de ingresar el EUI en el formato sugerido por el sistema y luego haga clic en "confirm".

Verificar Datos en la APP SenseCAP Mate

Finalmente, en la App SenseCAP o en el sitio web http://sensecap.seeed.cc/ , puede verificar el estado en línea del dispositivo y los datos más recientes. En la lista de cada Sensor, puede verificar su estado en línea y la hora de su última carga de datos.

También, puede verificar la fecha en la APP SenseCAP Mate.

Loading Comments...