Skip to main content

Conectar a la Red Helium

Consola Helium

La Consola Helium es una herramienta de gestión de dispositivos basada en web alojada por la Fundación Helium que permite a los desarrolladores registrar, autenticar y gestionar sus dispositivos en la red Helium. Además de la gestión de dispositivos, la Consola proporciona conexiones preconfiguradas llamadas Integraciones para enrutar datos de dispositivos a través de HTTPs o MQTT; o directamente a servicios en la nube como AWS IoT.

Conectar a la Red Helium

Crear una Nueva cuenta

Por favor vaya a <https://console.helium.com/> , y registre su cuenta.

Configurar el Sensor

(1) Abra la App SenseCAP Mate

(2) Presione el botón y manténgalo presionado durante 3 segundos, el LED parpadeará con una frecuencia de 1s.

(3) Por favor haga clic en el botón "Setup" para activar Bluetooth y haga clic en "Scan" para comenzar a escanear el Bluetooth del sensor.

(4) Seleccione el Sensor por S/N (etiqueta). Luego, la información básica del sensor se mostrará después de ingresar.

Configurar Frecuencia del Sensor a través de la App SenseCAP Mate

Configure la banda de frecuencia correspondiente basándose en la banda de frecuencia del gateway.

(1) Haga clic en "Setting" y seleccione que la plataforma es "Helium".

wecom-temp-114185-2959d45aab4ab735f22b5fbf68a22c91 wecom-temp-88582-e758abc6d2f73925e20290cddfebc421

(2) Seleccione el Plan de Frecuencia, si el gateway es US915, configure el sensor a US915.

(3) Haga clic en el botón "Send", envíe la configuración al sensor para que surta efecto.

(4) Haga clic en el botón "Home", la App desconectará la conexión Bluetooth.

Luego, el sensor se reiniciará.

(5) Cuando el dispositivo se desconecta del Bluetooth, el LED se enciende durante 15 segundos y luego parpadea como una luz que respira.

(6) Después de unirse a la red exitosamente, el LED parpadea rápidamente durante 2s.

Configuración de la Consola Helium

Agregar Nuevo Dispositivo

(1) Haga clic en "Devices" –> "Add New Device"

(2) Ingrese el Device EUI, App EUI, App Key: por favor consulte la APP SenseCAP mate para más detalles.

(3) Guarde el dispositivo.

(4)Agregue una nueva etiqueta, luego agregue la etiqueta a un dispositivo.

Verificar los datos en Helium

(1) Ingresa a la página de detalles del dispositivo y busca los REAL TIME PACKETS.

(2) Enciende el Sensor, mostrará los datos sin procesar.

Subir Datos desde Helium a Datacake

Crear una Cuenta de Datacake

(1) Crea una nueva cuenta, sitio web: <https://datacake.co/>

(2) Haz clic en "Edit Profile" -> "API" -> Obtener token de API.

Agregar Nueva Integración en la Consola de Helium

(1) Haz clic en "Integrations" -> "Add New Integration" -> "Datacake".

(2) Ingresa el Token de Datacake (Consulta la sección) y nombra tu integración.

Configurar los Flujos en Helium

(1) Haz clic en "Flows".

(2) Arrastra la Etiqueta a un lugar en blanco.

(3) Arrastra la Integración a un lugar en blanco.

(4) Conecta los dos bloques.

(5) Guarda los Cambios.

Agregar el Sensor en Datacake

(1) Regresa al Panel de Datacake, y haz clic en "Device" -> "Add Device"

(2) Busca "Seeed", Puedes seleccionar algunos sensores directamente.

(3) Selecciona la Plantilla del Sensor.

(4) Selecciona "Helium".

(5) Ingresa tu EUI del Dispositivo y Nombre.

(6) Selecciona tu Plan y agrega el dispositivo.

Verificar Datos desde Datacake

Haz clic en el botón Debug, mostrará el registro de depuración.

Loading Comments...