Saltar al contenido principal

Sensores Meteorológicos Serie SenseCAP ONE

sensecap one

(Estaciones meteorológicas compactas serie SenseCAP ONE)

Introducción del Producto

Hoy en día, los datos sobre el clima localizado, conocido como microclimas, son la nueva frontera para pronósticos meteorológicos más precisos y exactos. Como resultado, la recolección de datos meteorológicos se está volviendo cada vez más pequeña y cuadriculada. A la luz de esto, las estaciones meteorológicas, que son el medio más conveniente para recopilar datos meteorológicos, están experimentando un aumento en la demanda.

Las estaciones meteorológicas compactas SenseCAP ONE consisten en varios sensores meteorológicos que miden los siguientes parámetros: temperatura y humedad del aire, presión barométrica, luz, precipitación, velocidad del viento, dirección del viento, PM2.5 y PM10. Al adoptar un diseño modular, SenseCAP ONE hace posible que puedas integrar convenientemente diferentes combinaciones de sensores en una estación meteorológica compacta según las necesidades reales de aplicación.

Los productos están diseñados con estándares de la industria, clasificación IP66, con alta precisión, alta confiabilidad y estabilidad, y fuerte robustez. La serie SenseCAP ONE soporta interfaz RS485/RS422 (Modbus) y SDI-12, permitiendo fácil extensión con otros sensores de interfaces respectivas. SenseCAP ONE es fácil de desplegar, duradero para operación a largo plazo en el ambiente hostil en el campo exterior, haciéndolo perfecto para aplicaciones en los escenarios de ciudad inteligente, red eléctrica, plantas de energía, estaciones meteorológicas de carretera, aeropuertos, y agricultura inteligente, etc.

sensecap one catagories

Hay seis productos SenseCAP en total con combinaciones distintivas de sensores incluidos. Para encontrar los que coincidan con tus escenarios particulares, aquí hay un gráfico que demuestra claramente la apariencia de los SenseCAP ONE y los parámetros que cada producto puede medir.

Sensor Meteorológico Compacto 7-en-1 SenseCAP ONE S700

El Sensor Meteorológico Compacto 7-en-1 SenseCAP ONE S700 puede ayudarte a recopilar y monitorear datos ambientales y meteorológicos, que son cruciales en diferentes escenarios de aplicación como proyectos de ciudad inteligente y etc. El SenseCAP ONE S700 está equipado con sensores para medir los siguientes siete parámetros: temperatura del aire, humedad relativa, presión barométrica, intensidad de luz, lluvia, velocidad del viento y dirección del viento.

SenseCAP ONE está certificado IP66, y presenta fuerte robustez para resistir incluso el ambiente exterior más duro. Los sensores para medir velocidad del viento y dirección del viento usan ultrasonido en lugar del anemómetro mecánico tradicional de 3 copas o veleta. La ventaja de usar sensores ultrasónicos es que reducir las partes móviles puede hacer que el sensor sea menos propenso a romperse y por lo tanto sea más fácil de mantener sin sacrificios en precisión o mano de obra.

La serie SenseCAP ONE usa el protocolo de comunicación RS 485 (MODBUS-RTU) / 232 / 422 (Modbus) / SDI-12. Por lo tanto, el sensor meteorológico compacto SenseCAP ONE puede ser usado con cualquier registrador de datos que soporte RS 485 (MODBUS-RTU) / 232 / 422 (Modbus) / SDI-12.

También proporcionamos el SenseCAP Sensor Hub 4G Data Logger (soportando energía solar y energía DC de pared) que puede ser usado con el sensor meteorológico serie SenseCAP ONE. Los datos pueden ser transmitidos al Sensor Hub y luego al servidor SenseCAP o un servidor privado. Si eliges usar el servidor SenseCAP, también proporcionamos una API para que puedas hacer fácilmente tus propias aplicaciones.

Características

  • múltiples parámetros meteorológicos para medir en uno: intensidad de lluvia, temperatura del aire, humedad relativa, presión barométrica, intensidad de luz, intensidad de precipitación, velocidad del viento y dirección del viento, etc.

  • Integrado con brújula electrónica: permite una instalación fácil y puedes elegir desactivar la brújula electrónica mientras te orientas hacia el Norte manualmente.

  • Una placa de brida y cable de 3m están incluidos en el paquete para el montaje en poste

  • Clasificación IP66: resistente al agua y al polvo, calentadores disponibles, adecuado para entornos exteriores severos.

  • Sensores ultrasónicos de velocidad y dirección del viento sin partes móviles

  • compacto en tamaño, calibrado, fácil de instalar, libre de mantenimiento y fácil de usar

  • Escudos de radiación están equipados para asegurar una medición ambiental precisa.

  • Interfaz soportada: RS 485 (MODBUS-RTU) / 232 / 422 (Modbus) / SDI-12

  • Las certificaciones CE, FCC están en proceso, próximamente….

Especificaciones de Medición

measurement

Especificaciones Generales

general

Demo

¡Aquí te mostramos cómo crear tu propia estación meteorológica con el SenseCAP ONE S700 y una Raspberry Pi! Con una configuración mínima y código fácil de usar, este es un gran tutorial para principiantes que quieren empezar sin demora.

¿Por qué una Estación Meteorológica?

Cuando pensamos en datos meteorológicos, es natural reconocer su importancia en las industrias de aviación, marítima y construcción, así como en la predicción de clima extremo. Para el individuo promedio, sin embargo, tal información puede ser relevante solo cuando necesitamos decidir si llevar un paraguas al salir de nuestros hogares.

¿Qué tal si te dijera que, gracias a nuevas aplicaciones, el potencial que los datos meteorológicos poseen y su relevancia solo se volverán mayores?

En la industria de la ropa, aproximadamente el 35% de la pérdida anual de ingresos es causada por pronósticos de ventas inexactos y estadísticas sobre la relación entre las ventas de ropa y factores como el tiempo, cambios estacionales y meteorológicos, vacaciones, etc.

Para mitigar esto, ¿qué tal usar datos precisos de pronóstico meteorológico para planificar la asignación de inventario a un área determinada? Por ejemplo, podemos estimar cómo la demanda de chaquetas de plumón subirá o bajará dados los cambios futuros en el clima.

De hecho, muchos países ya están usando datos meteorológicos para impulsar decisiones comerciales. En Alemania, el Índice de Cerveza establece que las ventas de cerveza se dispararán cuando las temperaturas excedan los 22°C. Y por cada grado adicional de aumento en la temperatura, se venden 2.3 millones más de botellas de cerveza por día. ¡Absolutamente brillante!

Además del Índice de Cerveza, también existe un índice de automóviles, índice de helados, índice de trajes de baño, índice de moho de alimentos y más, según los cuales las empresas pueden desarrollar planes de producción y marketing por adelantado. Como puedes ver, la comercialización de datos meteorológicos tiene mucho espacio para la imaginación.

Hoy, los datos sobre clima localizado, conocidos como microclimas, son la nueva frontera para pronósticos meteorológicos más precisos y exactos. Como resultado, la recolección de datos meteorológicos se está volviendo cada vez más pequeña y cuadriculada. A la luz de esto, las estaciones meteorológicas, que son el medio más conveniente de recopilar datos meteorológicos, están viendo un aumento en la demanda. En el demo de hoy, te mostraremos cómo puedes tener tu propia estación meteorológica funcionando en solo unos pocos pasos usando el SenseCAP ONE S700 y Raspberry Pi.

Materiales Requeridos

Para seguir este tutorial, se recomiendan los siguientes materiales. También puedes usar una Raspberry Pi 3 más antigua si tienes una por ahí, pero la Pi 4 te dará mucho más poder y versatilidad si también te gustaría usarla para otros proyectos.

Configuración de Hardware

Primero, ensambla el Seeed RS-485 Shield en la Raspberry Pi, teniendo cuidado de alinearlos con los Pines 1 a 25 en la Raspberry Pi como se muestra en la figura a continuación.

Luego, conecta el SenseCAP ONE S700 al RS-485 Shield con la Conexión RS-485. ¡Eso es todo!

Configuración de Software

Paso 1: Configurar SenseCAP ONE S700

Primero tendremos que configurar el protocolo en el SenseCAP ONE S700. Primero descarga e instala la última Herramienta de Configuración SenseCAP ONE para tu sistema operativo aquí.

Una vez que hayas abierto la herramienta de configuración, conecta tu SenseCAP ONE a tu PC vía USB Type-C y selecciónalo bajo Puerto Serial. Luego, haz clic en Conectar.

A continuación, selecciona Configuraciones. Bajo Protocolo de Puerto Principal, selecciona RS-485 ASCII, como se muestra a continuación. Luego, selecciona Escribir al Dispositivo.

Paso 2: Configurar Raspberry Pi

Este tutorial asume Raspberry Pi OS ejecutándose en una Raspberry Pi que tiene conectividad a internet configurada. Si eres nuevo en la Raspberry Pi, puedes aprender cómo configurar WiFi aquí.

Primero, asegúrate de que Node.JS v10.22.x esté instalado en tu Raspberry Pi. De lo contrario, ejecuta el script a continuación para instalarlo.

curl -L https://raw.githubusercontent.com/tj/n/master/bin/n -o n
bash n 10

El siguiente paso es habilitar el puerto serie por hardware en /dev/ttyS0. En tu ventana de terminal, ejecuta la herramienta Raspi Config con:

sudo raspi-config

Ejecutar la Estación Meteorológica

Después de la configuración, es fácil poner en funcionamiento la estación meteorológica. En tu Raspberry Pi, ejecuta los siguientes comandos para instalar y ejecutar el servidor y sitio web de la estación meteorológica.

[email protected]:Seeed-Solution/SenseCAP-WeatherStation-Raspberry-Pi-Visualization.git
mv SenseCAP-WeatherStation-Raspberry-Pi-Visualization /opt/SenseCAP-WeatherStation-Raspberry-Pi-Visualization
cd /opt/SenseCAP-WeatherStation-Raspberry-Pi-Visualization

cd server && install --unsafe
cd website && install --unsafe

# pm2 start
npm install -g -y --unsafe pm2 http-server
pm2 start run-server.sh
pm2 start run-website.sh
pm2 save
pm2 ls

Con tu PC y Raspberry Pi bajo la misma red de área local, accede a los datos de la estación meteorológica a través de la siguiente URL en tu navegador.

http://{Raspberry Pi IP}:8080

Si no estás seguro de la dirección IP de tu Raspberry Pi, puedes ejecutar el comando a continuación y tomar nota de la IP junto a inet.

ifconfig wlan0

HECHO

Una vez que hayas completado toda la configuración y visitado la URL exitosamente, deberías ver los datos meteorológicos siendo visualizados en tiempo real como se muestra a continuación. SenseCAP ONE S700 es una plataforma todo-en-uno que no solo nos permite obtener datos básicos como temperatura y humedad, también podemos ver información avanzada incluyendo dirección y velocidad del viento, presión del aire, precipitación e incluso la cantidad de luz.

Con esto, no solo tenemos una estación meteorológica completamente funcional en cuestión de minutos, también podemos extenderla para visualizar datos remotamente. Alternativamente, también podemos almacenar los datos meteorológicos para análisis de datos y pronósticos potentes.

Resumen

¡Esperamos que hayas disfrutado la demostración de cómo puedes crear una estación meteorológica en solo unos pocos pasos con la Raspberry Pi y SenseCAP ONE S700! Aunque este proyecto es simple, las posibilidades que habilita solo están limitadas por tu imaginación.

Además de trabajar con Raspberry Pi 4 8GB, la serie de productos SenseCAP ONE puede ser fácilmente desplegada y usada con nuestro SenseCAP Sensor Hub 4G Data Logger. Como una estación celular 4G de grado industrial fácil de desplegar, Sensor Hub usa el protocolo MODBUS-RTU RS485 para comunicarse with sensores y es capaz de recopilar varios datos de sensores simultáneamente. Con clasificación IP66, resistente al agua y al polvo, Sensor Hub 4G Data Logger es adecuado para aplicaciones exteriores confiables a largo plazo como en agricultura inteligente, estaciones meteorológicas inteligentes y ciudad inteligente, etc.

Ahora, ¿cómo usarás tu propia estación meteorológica?

Aplicaciones

sensecap one applications

Loading Comments...