Saltar al contenido principal

RS485 Sensor de Nivel Ultrasónico de 500cm

El Sensor de Nivel Ultrasónico RS485 de 500cm ofrece alta precisión y tiene un rango de medición de 25 a 500cm. Utiliza tecnología de detección ultrasónica avanzada para entregar mediciones de distancia precisas con una resolución de hasta 1mm. También proporcionamos herramientas de puerto serie para configuración de parámetros y actualizaciones de firmware para asegurar una operación sin problemas, haciéndolo ideal para una variedad de aplicaciones, incluyendo medición horizontal, sistemas de gestión de contenedores de basura inteligentes, evasión de robots y control automático.

Actualizable a Sensores Industriales​

Con el registrador de datos SenseCAP S2100, puedes convertir fácilmente este sensor en un sensor LoRaWAN®. Seeed no solo te ayuda con el prototipado sino que también te ofrece la posibilidad de expandir tu proyecto con la serie SenseCAP de sensores industriales robustos.

Juega con el Registrador de Datos LoRaWAN S2100

En esta página, te guiaremos a través del proceso de conectar el Registrador de Datos LoRaWAN S2100 con un Sensor de Nivel Ultrasónico de 500cm, permitiéndote crear un sensor inalámbrico LoRaWAN robusto de grado industrial que puede ser usado comercialmente en solo cinco minutos.

Comenzar​

Preparación​

Hardware​

Materiales requeridos​
Registrador de Datos SenseCAP S2100Sensor de Nivel Ultrasónico de 500cmDestornillador de cruz

1. Prepara el registrador de datos, sensor ultrasónico de nivel RS485 de 500cm, gateway y herramientas.​

  1. Registrador de datos: Es un convertidor LoRaWAN que convierte sensores MODBUS RS485/Analógicos/GPIO en sensores habilitados para LoRa y por lo tanto transfiere datos a través del protocolo LoRaWAN.

  2. Sensor ultrasónico de nivel RS485 de 500cm: Utiliza tecnología de detección ultrasónica para medición de distancia. Rango de medición de 25cm a 500cm, y la resolución puede alcanzar 1mm. Con un transductor ultrasónico impermeable IP67, tiene una fuerte adaptabilidad al entorno de trabajo.

  3. Destornillador de cruz: Utilizado para ensamblar la sonda del sensor.

  4. Gateway: El sensor LoRaWAN transmite datos a un gateway LoRaWAN, que luego los transmite al servidor en la nube. Si no tienes un gateway, hay dos opciones:

  • Opción 1: Los sensores funcionan en áreas cubiertas por la Red Helium (Consulta en Helium Explorer). Donde esté disponible la red helium, puedes usar sensores para transferir datos sin comprar un gateway.
  • Opción 2: Comprar un gateway.
  1. Descarga la aplicación SenseCAP Mate para configuración:
Aplicación SenseCAP Mate iOS&Android

La preparación está completa. ¡Comencemos!

2. Arquitectura de Red​

Comencemos con la red de LoRaWAN. El registrador de datos convierte los datos del sensor en datos LoRa y sube los datos al gateway. El gateway sube los datos al servidor.

3. Conectar el sensor ultrasónico de nivel RS485 de 500cm al registrador de datos SenseCAP​

  • Paso 1: Desatornilla los tres tornillos del registrador de datos
  • Paso 2: Retira la cubierta inferior y saca la PCBA interior hasta que los terminales de tornillo sean accesibles. No necesitas sacar toda la placa
  • Paso 3: Retira la tapa roscada desenroscando en dirección contraria a las agujas del reloj
  • Paso 4: Pasa el cable incluido a través de la tapa roscada y la cubierta inferior
  • Paso 5: Conecta los cables del cable en el terminal de tornillo como sigue

Consejos: Si estás usando otro protocolo, como 4-20mA, por favor consulta la tabla de pines:

Secuencia de cables del sensor ultrasónico de nivel RS485 de 500cm:

  • Paso 6: Vuelve a colocar la unidad de hardware dentro de la carcasa, ciérrala desde la cubierta inferior y atorníllala de vuelta
  • Paso 7: Aprieta la tapa roscada y asegura el cable en su lugar

Una vez que todas las conexiones estén hechas para el sensor ultrasónico de nivel y el registrador de datos, debería verse como se muestra a continuación

4. Configurar ajustes para la comunicación entre el registrador de datos y el sensor ultrasónico de nivel RS485 de 500cm​

  • Paso 1: Selecciona Registrador de datos S2100 y haz clic en Configurar en la página de configuración.
  • Paso 2: Presiona el botón y manténlo presionado durante 3 segundos, el LED verde parpadeará a una frecuencia de 1s. Luego haz clic en Escanear para comenzar a escanear el Bluetooth del registrador de datos.
  • Paso 3: Configura los parámetros de LoRaWAN y del sensor (incluyendo el comando RS485 Modbus-RTU).

Cómo importar plantilla​

  • Paso 3: Haz clic en Enviar y prueba el sensor haciendo clic en Medir

¡La distancia y temperatura del sensor se obtienen exitosamente!

5. Subir los datos al portal SenseCAP y la aplicación Mate​

  • Paso 1: Regresa a la página de inicio de la aplicación y los LEDs rojos del registrador de datos comenzarán a parpadear durante un par de segundos seguidos por LEDs verdes parpadeando por un breve período de tiempo para indicar que la conexión LoRaWAN es exitosa y los datos son enviados. Alternativamente puedes hacer clic en el botón del registrador de datos una vez, para forzar este envío de datos. Antes de subir datos, asegúrate de que el gateway esté funcionando correctamente o tenga cobertura de red helium.

Ahora necesitamos agregar este sensor a la plataforma SenseCAP para poder ver los datos en la nube

  • Paso 2: Vincular el registrador de datos escaneando el código QR.

6. Probar el sensor en un entorno real.​

Aplicación rápida al escenario real exterior para monitoreo a largo plazo.

Actualmente, se ha desarrollado un sensor LoRaWAN.

Recursos​

Soporte Técnico y Discusión de Productos​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...