Saltar al contenido principal

Usar MQTT para encender luces LED de forma remota

MQTT es un protocolo de transporte de mensajería de publicación/suscripción Cliente-Servidor. El cliente puede funcionar como publicador o suscriptor o ambos.

image.png El publicador puede crear un tema con mensajes adjuntos al tema. Por ejemplo, puedo crear un nuevo tema "El Clima de Hoy" y el contenido del mensaje es "25 grados Celsius", y luego enviar el mensaje al Servidor. Después de recibir el mensaje del tema, el publicador distribuye la información a cualquier cliente que se haya suscrito a ese tema. Es decir, el suscriptor recibirá el mensaje de "25 grados Celsius" solo si se suscribe al tema "El Clima de Hoy". Si el suscriptor no se suscribe al tema de "El Clima de Hoy", sin importar qué mensaje envíe el publicador, el suscriptor no recibirá el mensaje.

image.png

1. Configurar el servidor MQTT​

Descarga el software del servidor MQTTX e instálalo en la computadora, y luego configura el servidor MQTT.


Usaremos el servidor gratuito de "mqtt.p2hp.com" en este proyecto. Servidor en línea

  • Dirección: mqtt.p2hp.com
  • Puertos: 1883 (TCP), 8083 (WebSocket)
  • Tipo: EMQ
  • Compatible con MQTT V3.1.1/V5.0

Ingresa al software MQTTX para crear una nueva conexión, completa el nombre, servidor, puerto, tema, y luego haz clic en "Connect" para conectarte al servidor.

image.png

Después de que la conexión sea exitosa, habrá una ventana emergente en la esquina superior derecha del software.

image.png

Luego configura el tema y mensaje abajo. En este proyecto, usamos mensajes MQTT para controlar el encendido y apagado del LED en la placa de control principal, así que completa el tema("LED") y contenido del mensaje ("on") abajo.

image.png

2. Código​

Ingresa el siguiente código en el editor de código:

import network
import mqtt
from machine import Pin, I2C, ADC, UART, SPI, PWM
from time import sleep

N1 = network.WLAN_SPI(network.STA_IF)
N1.active(True)
N1.connect("CHCK","depot0510")
sleep(1)

led = Pin(13, Pin.OUT)
led.value(0)

SERVER = 'mqtt.p2hp.com'
CLIENT_ID = 'Wio RP2040_Dev_board'
TOPIC = 'LED'

def mqtt_callback(topic):
print('topic: {}'.format(topic[0]))
print('msg:{}'.format(topic[1]))
if(topic[1] == "off"):
led.value(0)
if(topic[1] == "on"):
led.value(1)

cl = mqtt.MQTTClient(CLIENT_ID, SERVER, mqtt_port = 1883)
cl.connect()


cl.publish("webscket_test","start")
cl.subscribe(TOPIC)
cl.set_callback(mqtt_callback)
print('ok')

while True:
cl.wait_msg()
sleep(0.1)

Presta atención a completar tu nombre de WiFi y contraseña en la línea 8 del código, y luego ejecuta el programa. Espera el mensaje "ok" en la ventana Shell, lo que significa que la conexión ha sido exitosa. En ese momento puedes enviar información en MQTTX para controlar.

image.png

Completa "LED" y "on" en la esquina inferior derecha del software y haz clic en el ícono de enviar. En este momento, el LED azul de la placa de control principal debería encenderse. También puedes apagar la luz LED enviando "off".

image.png image.png

Soporte Técnico y Discusión de Productos​

si tienes algún problema técnico. envía el problema a nuestro foro. ¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...