Saltar al contenido principal

Wio RP2040 mini Dev Board con Arduino

Aquí vamos a usar la Wio RP2040 mini Dev Board para transmitir datos a través de MQTT y Socket con Arduino.

Hardware

Materiales requeridos

tip

Algunos cables USB solo pueden suministrar energía y no pueden transferir datos. Si no tienes un cable USB o no sabes si tu cable USB puede transmitir datos, puedes verificar seeed USB type C support USB 3.1.

  • Paso 1. Prepara una Wio RP2040 mini Dev Board y un cable Tipo-C.
  • Paso 2. Mantén presionado el botón 'boot' mientras vas a conectar la placa a la computadora.

  • Paso 3. Conecta y verifica si aparece un disco en la computadora.

Si todo va bien, el LED rojo de alimentación en la Wio RP2040 mini Dev Board debería encenderse y un disco debería aparecer en la computadora.

Software

Antes de comenzar a subir el código y transmitir datos, es posible que quieras configurar el servidor primero.

Comunicación con MQTT

MQTT es un protocolo de transporte de mensajería de publicación/suscripción Cliente-Servidor. Los clientes pueden usarlo como publicador, suscriptor, o ambos.

Configurar el servidor MQTT

Descarga el software del servidor MQTTX e instálalo en la computadora, y luego configura el servidor MQTT. Si no puedes descargar el servidor a través del sitio web en tu país/región, por favor prepara el servidor MQTT por ti mismo.


Usaremos el servidor gratuito de "mqtt.p2hp.com" en este proyecto.

Servidor en línea

  • Dirección: mqtt.p2hp.com
  • Puertos: 1883 (TCP), 8083 (WebSocket)
  • Tipo: EMQ
  • Compatible con MQTT V3.1.1/V5.0

Ingresa al software MQTTX para crear una nueva conexión, llena el nombre, servidor, puerto, tema, y luego haz clic en "Connect" para conectarte al servidor.

image.png

Después de que la conexión sea exitosa, habrá una ventana emergente en la esquina superior derecha del software.

image.png

Luego configura el tema y mensaje abajo. En este proyecto, usamos MQTT para recibir o enviar mensajes con la Wio RP2040 mini Dev Board.

Llena el 'topic' como "temperature".

nota

El 'topic' que escribimos aquí es muy importante. El publicador o suscriptor no puede transmitir datos a menos que los 'topics' entre ellos sean los mismos. Descubrirás más cuando subas el código.

Las preparaciones se han completado y el servidor MQTT está configurado. Ahora vamos a subir el código.

Código Arduino con MQTT

nota

Si esta es tu primera vez usando Arduino, te recomendamos encarecidamente que consultes Getting Started with Arduino.

  • Paso 1. Instalar un Software Arduino

Lanzar la aplicación Arduino

Haz doble clic en la aplicación Arduino (arduino.exe) que has descargado previamente.

nota

Si el Software Arduino se carga en un idioma diferente, puedes cambiarlo en el diálogo de preferencias. Consulta la página del Software Arduino (IDE) para más detalles.

  • Paso 2. Descargar y abrir el ejemplo MQTT

Puedes descargar MQTT.ino aquí y abrirlo.

  • Paso 3. Agregar Wio RP2040 mini Dev Board a tu Arduino IDE

Haz clic en File > Preference, y llena Additional Boards Manager URLs con la URL de abajo:

https://files.seeedstudio.com/arduino/package_seeeduino_boards_index.json

Haz clic en Tools-> Board-> Boards Manager..., y escribe la palabra clave "XIAO RP2040" en el espacio de búsqueda. Encuentra "Seeed XIAO RP2040" e instálalo.

  • Paso 4. Seleccionar la placa correspondiente

Después de instalar la placa, haz clic en Tools-> Board, encuentra "Wio RP2040 Mini Dev Board" y selecciónala.

Una vez que la placa esté conectada a la computadora, no hay necesidad de seleccionar un puerto. Porque la computadora escribirá un archivo .uf2 a la placa en la primera subida, después de eso seleccionará automáticamente el puerto.

  • Paso 5. Subir el programa Ahora puedes subir el código y abrir MQTTX para ver los resultados.

  • Además

Si envías algunos mensajes a través de MQTT, puedes verlo en el Monitor Serie en Arduino, siempre que los 'topics' entre ellos sean los mismos.

Comunicación con Socket

Ahora intentamos usar una computadora para construir un servidor TCP para enviar o recibir mensajes a través de Socket. El software que usamos aquí es NetAssist.

Configurar el servidor TCP

  • Haz doble clic en el archivo '.exe' descargado y abre NetAssist.

  • Selecciona 'TCP Server' en la esquina superior izquierda para configurar el 'Protocol'.

  • Rellena la 'Dirección del host local' y el 'Puerto del host local' a continuación.

  • Una vez que todo esté configurado, haz clic en 'Abrir' para ingresar al Servidor.

nota

La 'Dirección del host local' y el 'Puerto del host local' aquí son importantes, así como el 'tema' en MQTT. No recibirás el mensaje a menos que estos parámetros sean los mismos que en el código.

Los preparativos se han completado y el servidor MQTT está configurado. Ahora vamos a cargar el código.

Código Arduino con Socket

  • Paso 1. Descargar y abrir el ejemplo Socket

Puedes descargar Socket.ino aquí y abrirlo.

  • Paso 2. Seleccionar la placa correspondiente

Después de instalar la placa, haz clic en Herramientas-> Placa, encuentra "Wio RP2040 Mini Dev Board" y selecciónala.

Una vez que la placa esté conectada a la computadora, no es necesario seleccionar un puerto. Porque la computadora escribirá el archivo .uf2 a la placa en la primera carga, después de eso seleccionará automáticamente el puerto.

  • Paso 3. Cargar el programa Ahora puedes cargar el código y abrir NetAssist para ver los resultados.

  • Además

Si envías algunos mensajes a través de NetAssist, puedes verlo en NetAssist, siempre que la 'Dirección del Host Local' y el 'Puerto del Host Local' entre ellos sean los mismos.

Soporte Técnico y Discusión del Producto

si tienes algún problema técnico. envía el problema a nuestro foro. ¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...