Saltar al contenido principal

Herramienta de Diseño de Sistemas de Audio

Este wiki presenta cómo usar la Herramienta de Diseño de Sistemas de Audio para diseñar un sistema de audio para la biblioteca de Audio usando Wio Terminal y ReSpeaker 2-Mit Hat. Esto hace que diseñar sistemas de audio sea mucho más fácil cuando puedes ver hacia dónde van las entradas y salidas.

Este es un fork de Seeed de la Herramienta de Diseño de Sistemas de Audio para la Biblioteca de Audio de Teensy.

Comenzando

  • Visita la Herramienta de Diseño de Sistemas de Audio aquí. Para más información sobre esto, por favor también visita teensy.

  • Una vez que estés en el sitio, deberías ver todas las características disponibles de la biblioteca de Audio en la columna izquierda.

  • Puedes hacer clic en cada clase y ver cuáles son las funciones disponibles dentro de cada clase y cómo usarlas.

Diseñando un Sistema de Audio

Reproduciendo Archivos de Música desde la Tarjeta SD

Usemos un ejemplo paso a paso para obtener los conceptos básicos del Sistema de Diseño de Audio. Digamos que quieres simplemente reproducir una canción desde la tarjeta SD a través del altavoz mediante el hat ReSpeaker 2-Mic:

  • INPUT es la reproducción desde la tarjeta SD.

  • OUTPUT es la salida I2S.

  • wm8960 es la unidad de control del ReSpeaker 2-Mics.

Así que el diseño debería verse algo así:

  • Haz clic en Export en la parte superior para exportar las definiciones de Macros para el sistema y pegarlas en el IDE de Arduino.

Código de Ejemplo

Este código de ejemplo usa las definiciones de Macros del sistema de diseño previo, reproduce archivos de música desde la tarjeta SD.

nota

Por favor asegúrate de que haya archivos de música SDTEST1.wav, SDTEST2.wav, SDTEST3.wav y SDTEST4.wav en la tarjeta MicroSD en Wio Terminal.

#include <Audio.h>
#include <Wire.h>
#include <Seeed_FS.h>
#include "SD/Seeed_SD.h"

// GUItool: begin automatically generated code
AudioPlaySdWav playSdWav1; //xy=376,277
AudioOutputI2S i2s1; //xy=611,277
AudioConnection patchCord1(playSdWav1, 0, i2s1, 0);
AudioConnection patchCord2(playSdWav1, 1, i2s1, 1);
AudioControlWM8960 wm8960_1; //xy=496,363
// GUItool: end automatically generated code

void setup() {
Serial.begin(9600);
while(!Serial);

// Audio connections require memory to work. For more
// detailed information, see the MemoryAndCpuUsage example
AudioMemory(8);

wm8960_1.enable();
wm8960_1.volume(0.7);

while (!SD.begin(SDCARD_SS_PIN,SDCARD_SPI,10000000UL)) {
Serial.println("Card Mount Failed");
return;
}
}

void playFile(const char *filename)
{
Serial.print("Playing file: ");
Serial.println(filename);
// Start playing the file. This sketch continues to
// run while the file plays.
playSdWav1.play(filename);
// A brief delay for the library read WAV info
delay(5);
// Simply wait for the file to finish playing.
while (playSdWav1.isPlaying()) {
}
}

void loop() {
playFile("SDTEST1.WAV"); // filenames are always uppercase 8.3 format
delay(500);
playFile("SDTEST2.WAV");
delay(500);
playFile("SDTEST3.WAV");
delay(500);
playFile("SDTEST4.WAV");
delay(1500);
}

Detección de Picos

Usemos la herramienta de diseño para diseñar un sistema para detección de picos mientras se reproduce la música desde la tarjeta SD.

  • INPUT es la reproducción desde la tarjeta SD.

  • OUTPUT es la salida I2S y dos picos! Un pico para el canal izquierdo, y uno para el canal derecho.

  • wm8960 es la unidad de control del ReSpeaker 2-Mics.

Código de Ejemplo

Por favor revisa aquí.

Visualizador de Espectro de Audio

Este es el ejemplo de reproducir música desde la tarjeta SD mientras se realiza una FFT para obtener los datos de frecuencia para implementar un Visualizador de Espectro de Audio.

  • INPUT es la reproducción desde la tarjeta SD.

  • OUTPUT es la salida I2S y cálculos FFT.

  • wm8960 es la unidad de control del ReSpeaker 2-Mics.

Aquí presentaremos otra característica útil, el Mixer. Esto te permite combinar máximo cuatro canales de audio en uno. Esto se usa ya que realizar FFT a canales combinados (izquierdo y derecho) es más preciso en lugar de un solo canal.

Código de Ejemplo

Por favor revisa aquí.

Grabando y Reproduciendo en Tiempo Real

¡Esta vez diseñemos un sistema para grabar y reproducir en tiempo real!

  • INPUT es la grabación desde el micrófono: Input I2S -> RecordQueue

  • OUTPUT es la salida I2S. PlayQueue -> Output I2S

  • wm8960 es la unidad de control del ReSpeaker 2-Mics.

Código de Ejemplo

Por favor revisa aquí.

Loading Comments...