Saltar al contenido principal

Primeros pasos con el Buzzer

Este repositorio demuestra cómo usar el buzzer piezoeléctrico integrado como un componente en Wio Terminal. ¡El piezo puede conectarse a una salida de modulación por ancho de pulso (PWM) analógica para generar varios tonos y efectos!

Conceptos básicos

El buzzer integrado de Wio Terminal es un buzzer pasivo, lo que significa que requiere una señal AC (PWM) para activarse y producir un sonido, por lo que puedes generar una salida siguiendo esto:

Nota: WIO_BUZZER es el Pin del Buzzer integrado.

    void setup() {
pinMode(WIO_BUZZER, OUTPUT);
}

void loop() {
analogWrite(WIO_BUZZER, 128);
delay(1000);
analogWrite(WIO_BUZZER, 0);
delay(1000);
}

Nota: Para generar un sonido de buzzer predeterminado, se recomienda activar el buzzer usando un voltaje más bajo.

Código de ejemplo

Este ejemplo usa un buzzer para reproducir melodías. Envía una onda cuadrada de la frecuencia apropiada al buzzer, generando el tono correspondiente.

/* Macro Define */
#define BUZZER_PIN WIO_BUZZER /* sig pin of the buzzer */

int length = 15; /* the number of notes */
char notes[] = "ccggaagffeeddc ";
int beats[] = { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4 };
int tempo = 300;

void setup() {
//set buzzer pin as output
pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
for(int i = 0; i < length; i++) {
if(notes[i] == ' ') {
delay(beats[i] * tempo);
} else {
playNote(notes[i], beats[i] * tempo);
}
delay(tempo / 2); /* delay between notes */
}

}

//Play tone
void playTone(int tone, int duration) {
for (long i = 0; i < duration * 1000L; i += tone * 2) {
digitalWrite(BUZZER_PIN, HIGH);
delayMicroseconds(tone);
digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
delayMicroseconds(tone);
}
}

void playNote(char note, int duration) {
char names[] = { 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'a', 'b', 'C' };
int tones[] = { 1915, 1700, 1519, 1432, 1275, 1136, 1014, 956 };

// play the tone corresponding to the note name
for (int i = 0; i < 8; i++) {
if (names[i] == note) {
playTone(tones[i], duration);
}
}
}
Loading Comments...