Saltar al contenido principal

Puerto Grove

Este repositorio presenta cómo usar Wio Terminal con el Ecosistema Grove.

¡Con la ayuda de Grove, puedes crear prototipos mucho más rápido con conexiones más simples!

Wio Terminal con Grove - Sensor TDS

Esta sección presenta cómo usar el Grove - Sensor TDS con Wio Terminal para mostrar lecturas TDS en tiempo real en un gráfico de líneas.

Instalación de Librerías

  1. Instala la librería LCD.

  2. Instala la librería Linechart.

Código Completo

¡Conecta el sensor TDS Grove al Pin D/A Grove de Wio Terminal, sube el código y verifica los resultados!

#include"seeed_line_chart.h" //include the library
TFT_eSPI tft;

#define max_size 50 //maximum size of data
doubles data; //Initilising a doubles type to store data
TFT_eSprite spr = TFT_eSprite(&tft); // Sprite

#define sensorPin A0 //Analog pin

int sensorValue = 0;
float tdsValue = 0;
float Voltage = 0;

void setup() {
pinMode(sensorPin, INPUT);
tft.begin();
tft.setRotation(3);
spr.createSprite(TFT_HEIGHT,TFT_WIDTH);
}

void loop() {
spr.fillSprite(TFT_WHITE);

sensorValue = analogRead(sensorPin);
Voltage = sensorValue*5/1024.0; //Convert analog reading to Voltage
tdsValue=(133.42*Voltage*Voltage*Voltage - 255.86*Voltage*Voltage + 857.39*Voltage)*0.5; //Convert voltage value to TDS value

if (data.size() == max_size) {
data.pop();//this is used to remove the first read variable
}
data.push(tdsValue); //read variables and store in data

//Settings for the line graph title
auto header = text(0, 0)
.value("TDS Reading")
.align(center)
.valign(vcenter)
.width(tft.width())
.thickness(3);

header.height(header.font_height() * 2);
header.draw(); //Header height is the twice the height of the font

//Settings for the line graph
auto content = line_chart(20, header.height()); //(x,y) where the line graph begins
content
.height(tft.height() - header.height() * 1.5) //actual height of the line chart
.width(tft.width() - content.x() * 2) //actual width of the line chart
.based_on(0.0) //Starting point of y-axis, must be a float
.show_circle(true) //drawing a cirle at each point, default is on.
.value(data) //passing through the data to line graph
.color(TFT_RED) //Setting the color for the line
.draw();

spr.pushSprite(0, 0);
delay(50);
}

Wio Terminal Con Grove - Pantalla OLED

Si necesitas una segunda pantalla para mostrar con Wio Terminal, Grove - Pantalla OLED 0.96" será la elección perfecta. Se puede usar para mostrar gráficos y datos, añadiendo más características interactivas con Wio Terminal.

Instalación de Librerías

  1. Instala las librerías U8g2 desde el Administrador de Librerías en Arduino IDE. Navega a Sketch -> Include Library -> Manage Libraries... y Busca e instala U8g2 en el Administrador de Librerías.

Inicialización de U8g2

Inicializa la pantalla OLED usando el I2C por software de u8g2 y usa SCL para el reloj y SDA para los Datos:

U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_1_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);

Uso

  1. Llama a u8g2.firstPage().

  2. Inicia un bucle do-while.

  3. Dentro del cuerpo del bucle: Dibuja algo con los comandos de dibujo habituales.

  4. Repite el bucle mientras u8g2.nextPage() devuelva true.

Para más información, por favor visita u8g2

Código Completo

¡Conecta la Pantalla OLED Grove 0.96" al pin I2C Grove y verifica los resultados!

#include <U8g2lib.h>

U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_1_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);

const unsigned char WAVE[] PROGMEM = {
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0xF0,0x00,0xFF,0x00,0x0F,0xF0,0x00,
0xFC,0x03,0xFF,0xC0,0x3F,0xFC,0x00,
0xFE,0x07,0xFF,0xE0,0x7F,0xFE,0x00,
0x1F,0xFF,0x81,0xFF,0xF8,0x1F,0xC0,
0x0F,0xFF,0x00,0xFF,0xF0,0x0F,0xC0,
0x03,0xFC,0x00,0x3F,0xC0,0x03,0xC0,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0xE0,0x00,0x7E,0x00,0x07,0xE0,0x00,
0xF8,0x01,0xFF,0x80,0x1F,0xF8,0x00,
0xFC,0x03,0xFF,0xC0,0x3F,0xFC,0x00,
0xFF,0x0F,0xFF,0xF0,0xFF,0xFF,0x00,
0x1F,0xFF,0x81,0xFF,0xF8,0x1F,0xC0,
0x07,0xFE,0x00,0x7F,0xE0,0x07,0xC0,
0x01,0xF8,0x00,0x1F,0x80,0x01,0xC0,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0xF0,0x00,0xFF,0x00,0x0F,0xF0,0x00,
0xF8,0x01,0xFF,0x80,0x1F,0xF8,0x00,
0xFE,0x07,0xFF,0xE0,0x7F,0xFE,0x00,
0x3F,0xFF,0xC3,0xFF,0xFC,0x3F,0xC0,
0x0F,0xFF,0x00,0xFF,0xF0,0x0F,0xC0,
0x07,0xFE,0x00,0x7F,0xE0,0x07,0xC0,
0x00,0xF0,0x00,0x0F,0x00,0x00,0xC0,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x80,0x00,0x18,0x00,0x01,0x80,0x00,
0xF0,0x00,0xFF,0x00,0x0F,0xF0,0x00,
0xFC,0x03,0xFF,0xC0,0x3F,0xFC,0x00,
0xFF,0x0F,0xFF,0xF0,0xFF,0xFF,0x00,
0x1F,0xFF,0x81,0xFF,0xF8,0x1F,0xC0,
0x0F,0xFF,0x00,0xFF,0xF0,0x0F,0xC0,
0x03,0xFC,0x00,0x3F,0xC0,0x03,0xC0,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
};

void setup() {
u8g2.begin();
}

void loop() {
u8g2.firstPage();
do {
u8g2.setFont(u8g2_font_t0_16b_mr);
u8g2.drawXBMP(40, 0, 50, 50, WAVE);
u8g2.setCursor(20, 60);
u8g2.print("Wio Terminal");
} while (u8g2.nextPage());
}

Wio Terminal Con Grove - Sensor de Temperatura

Esta sección presenta cómo usar el Grove - Sensor de Temperatura con Wio Terminal para mostrar lecturas de temperatura ambiente en tiempo real.

Instalación de Librerías

  1. Instala la librería LCD.

  2. Instala la librería Linechart.

Código Completo

¡Conecta el sensor de temperatura Grove al Pin D/A Grove del Wio Terminal, sube el código y verifica los resultados!

#include"seeed_line_chart.h" //include the library
#include <math.h>

TFT_eSPI tft;

#define max_size 50 //maximum size of data
doubles data; //Initilising a doubles type to store data
TFT_eSprite spr = TFT_eSprite(&tft); // Sprite

const int B = 4275; // B value of the thermistor
const int R0 = 100000; // R0 = 100k
const int pinTempSensor = A0; // Grove - Temperature Sensor connect to A0

void setup() {
pinMode(pinTempSensor, INPUT);
tft.begin();
tft.setRotation(3);
spr.createSprite(TFT_HEIGHT,TFT_WIDTH);
}

void loop() {
spr.fillSprite(TFT_DARKCYAN);

int a = analogRead(pinTempSensor);
float R = 1023.0/a-1.0;
R = R0*R;

float temperature = 1.0/(log(R/R0)/B+1/298.15)-273.15; // convert to temperature via datasheet

if (data.size() == max_size) {
data.pop();//this is used to remove the first read variable
}
data.push(temperature); //read variables and store in data

//Settings for the line graph title
auto header = text(0, 0)
.value("Temperature Reading")
.align(center)
.color(TFT_WHITE)
.valign(vcenter)
.width(tft.width())
.thickness(2);

header.height(header.font_height() * 2);
header.draw(); //Header height is the twice the height of the font

//Settings for the line graph
auto content = line_chart(20, header.height()); //(x,y) where the line graph begins
content
.height(tft.height() - header.height() * 1.5) //actual height of the line chart
.width(tft.width() - content.x() * 2) //actual width of the line chart
.based_on(0.0) //Starting point of y-axis, must be a float
.show_circle(true) //drawing a cirle at each point, default is on.
.y_role_color(TFT_WHITE)
.x_role_color(TFT_WHITE)
.value(data) //passing through the data to line graph
.color(TFT_RED) //Setting the color for the line
.draw();

spr.pushSprite(0, 0);
delay(50);
}

Wio Terminal Con Grove - Sensor GPS

Esta sección presenta cómo usar el Grove - Sensor GPS con Wio Terminal para obtener información GPS en tiempo real. El sensor en sí mismo produce datos GPS NMEA que utilizaremos con la biblioteca TinyGPSPlus para analizar los datos y convertirlos en información legible.

Instalación de Bibliotecas

  1. Instala la Biblioteca TinyGPSPlus.

Código Completo

¡Conecta el Sensor GPS Grove al Pin I2C Grove (Lado Izquierdo) del Wio Terminal, sube el código y verifica los resultados en el Monitor Serie (con velocidad de baudios: 9600)!

#include <TinyGPS++.h>
#include <wiring_private.h>

static const uint32_t GPSBaud = 9600;

// The TinyGPS++ object
TinyGPSPlus gps;

// The serial connection to the GPS device - Left side Grove connector.
// Left side Grove connector shares pins with I2C1 of 40 pin connector.
static Uart Serial3(&sercom3, PIN_WIRE_SCL, PIN_WIRE_SDA, SERCOM_RX_PAD_1, UART_TX_PAD_0);

void setup()
{
Serial.begin(115200);

Serial3.begin(GPSBaud);
pinPeripheral(PIN_WIRE_SCL, PIO_SERCOM_ALT);
pinPeripheral(PIN_WIRE_SCL, PIO_SERCOM_ALT);
}

void loop()
{
// This sketch displays information every time a new sentence is correctly encoded.
while (Serial3.available() > 0)
if (gps.encode(Serial3.read()))
displayInfo();

if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10)
{
Serial.println(F("No GPS detected: check wiring."));
while(true);
}
}

void displayInfo()
{
Serial.print(F("Location: "));
if (gps.location.isValid())
{
Serial.print(gps.location.lat(), 6);
Serial.print(F(","));
Serial.print(gps.location.lng(), 6);
}
else
{
Serial.print(F("INVALID"));
}

Serial.print(F(" Date/Time: "));
if (gps.date.isValid())
{
Serial.print(gps.date.month());
Serial.print(F("/"));
Serial.print(gps.date.day());
Serial.print(F("/"));
Serial.print(gps.date.year());
}
else
{
Serial.print(F("INVALID"));
}

Serial.print(F(" "));
if (gps.time.isValid())
{
if (gps.time.hour() < 10) Serial.print(F("0"));
Serial.print(gps.time.hour());
Serial.print(F(":"));
if (gps.time.minute() < 10) Serial.print(F("0"));
Serial.print(gps.time.minute());
Serial.print(F(":"));
if (gps.time.second() < 10) Serial.print(F("0"));
Serial.print(gps.time.second());
Serial.print(F("."));
if (gps.time.centisecond() < 10) Serial.print(F("0"));
Serial.print(gps.time.centisecond());
}
else
{
Serial.print(F("INVALID"));
}

Serial.println();
}

void SERCOM3_0_Handler()
{
Serial3.IrqHandler();
}
void SERCOM3_1_Handler()
{
Serial3.IrqHandler();
}
void SERCOM3_2_Handler()
{
Serial3.IrqHandler();
}
void SERCOM3_3_Handler()
{
Serial3.IrqHandler();
}
Loading Comments...