Saltar al contenido principal

Primeros pasos con el Emisor de Infrarrojos

Este repositorio demuestra cómo usar el Emisor de Infrarrojos integrado como componente en Wio Terminal. El Emisor de Infrarrojos es una Interfaz Digital y puede usarse para enviar señales IR, ¡igual que lo que hace un control remoto!

Instalación de la Biblioteca de Infrarrojos para Wio Terminal

  1. Visita el repositorio Seeed_Arduino_IR y descarga todo el repositorio a tu unidad local.

  2. Ahora, la biblioteca de Infrarrojos puede instalarse en el IDE de Arduino. Abre el IDE de Arduino, y haz clic en sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library, y elige el archivo Seeed_Arduino_IR que acabas de descargar.

InstallLibrary

Código de Ejemplo

Navega a Files -> Examples -> IRLib2 -> Send. El ejemplo de envío aparecerá y debería verse como se muestra a continuación. Para probar la señal IR desde Wio Terminal, puedes usar un Grove - Infrared Receiver. ¡Esto puede modificarse fácilmente para usar Wio Terminal como tu control remoto de TV!

Nota: WIO_IR está definido para el Emisor de Infrarrojos integrado (Ya definido en el archivo de cabecera de esta biblioteca, por lo que no es necesario definirlo en el archivo ino)

/* send.ino Example sketch for IRLib2
* Illustrates how to send a code.
*/
#include <IRLibSendBase.h> // First include the send base
//Now include only the protocols you wish to actually use.
//The lowest numbered protocol should be first but remainder
//can be any order.
#include <IRLib_P01_NEC.h>
#include <IRLib_P02_Sony.h>
#include <IRLibCombo.h> // After all protocols, include this
// All of the above automatically creates a universal sending
// class called "IRsend" containing only the protocols you want.
// Now declare an instance of that sender.

IRsend mySender;

void setup() {
Serial.begin(9600);
delay(2000); while (!Serial); //delay for Leonardo
Serial.println(F("Every time you press a key is a serial monitor we will send."));
}

void loop() {
if (Serial.read() != -1) {
// send a code every time a character is received from the
// serial port. You could modify this sketch to send when you
// push a button connected to an digital input pin.
// Substitute values and protocols in the following statement
// for device you have available.
// mySender.send(SONY,0xa8bca, 20);//Sony DVD power A8BCA, 20 bits
mySender.send(NEC,0x61a0f00f,0);//NEC TV power button=0x61a0f00f
Serial.println(F("Sent signal."));
}
}

Nota: El Emisor de Infrarrojos está en la parte posterior del Wio Terminal, a la izquierda de la ranura para tarjeta SD.

Loading Comments...