Saltar al contenido principal

Caras Emoji Interactivas de Wio Terminal

Descripción General

Este ejemplo demuestra cómo mostrar múltiples imágenes (ojos) en la pantalla LCD a través de la tarjeta SD (formato BMP), y con el uso de los botones integrados y el giroscopio para interactuar con los usuarios.

Características

  • Botón Izquierdo: Imagen Anterior (ojos)

  • Botón Central: Animaciones

  • Botón Derecho: Siguiente Imagen (ojos)

  • Giroscopio: Ojos moviéndose según la orientación de la placa

Librerías de Arduino necesarias

  • Instala la librería de pantalla LCD Seeed_Arduino_LCD, por favor visita Wio Terminal LCD para más información.

  • Instala la librería de tarjeta SD Seeed_Arduino_FS, Por favor visita Seeed-Arduino-FS para más información.

  • Instala la librería del acelerómetro integrado Seeed_Arduino_LIS3DHTR, Por favor visita Seeed_Arduino_LIS3DHTR para más información.

  • Instala la librería RawImage.h, Por favor visita Loading Images para más información.

Instrucciones de Arduino

  1. Descarga el archivo Emoji_face.ino y RawImage.h y súbelos a tu Wio Terminal a través del IDE de Arduino. Asegúrate de haber instalado todas las librerías.

  2. Arrastra el archivo face (incluyendo todas las imágenes), y guárdalas en la tarjeta SD.

  3. ¡Comienza a mover tu Wio Terminal e interactúa!

Código

  • Para inicializar la pantalla LCD
TFT_eSPI tft;

void setup() {
...
tft.begin();
tft.setRotation(3);
...
}
  • Para inicializar la tarjeta SD
void setup() {
...
if (!SD.begin(SDCARD_SS_PIN, SDCARD_SPI)) {
while (1);
}
...
}
  • Para inicializar el Acelerómetro integrado
LIS3DHTR<TwoWire>  lis;

void setup () {
...
lis.begin(Wire1);
lis.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_25HZ); //Tasa de salida del Acelerómetro
lis.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_2G); //Selección de escala
...
}

void loop() {
...
float x_raw = lis.getAccelerationX(); //Lee los valores brutos del eje x del acelerómetro
float y_raw = lis.getAccelerationY(); //Lee los valores brutos del eje y del acelerómetro
...
}
  • Para inicializar el Botón integrado
void setup() {
...
pinMode(BUTTON_1, INPUT); //botón izquierdo
pinMode(BUTTON_2, INPUT); //botón central
pinMode(BUTTON_3, INPUT); //botón derecho
...
}
  • Para inicializar Imagen y Dibujar Imagen

En este ejemplo, las imágenes no son de tamaño completo 320x240, así que al dibujar, es necesario especificar dónde comienza la imagen. Las imágenes se cargan primero en el búfer para evitar el retraso de imagen al agitar el Wio Terminal.

Para más información, por favor visita Loading Images.

void loop() {
...
Raw8 * eyes = newImage<uint8_t>(eye[eye_count]); //inicializando imágenes de 8 bits
writeToBuffer(x_axis, y_axis, eyes); //escribiendo al búfer primero, ver código completo para verificar esta función
...
}
Loading Comments...