Saltar al contenido principal

Mostrando Fuentes Anti-aliased

Este repositorio demuestra cómo usar fuentes Anti-aliased en Wio Terminal (es decir, mostrar caracteres japoneses, caracteres griegos y otros glifos UCS-2)! Además, las fuentes suaves también se pueden usar para mostrar caracteres normales en inglés con tu fuente favorita de tu computadora.

Instalación de Librerías

Instalando la librería de tarjeta SD para Wio Terminal

Instalando la Librería TFT LCD Para Wio Terminal

Generar archivo de fuente vlw

Aquí se demuestra cómo generar un archivo de fuente vlw que se puede usar para fuente suave en Wio Terminal.

Paso 1

Descarga el software Processing y descarga según tu sistema operativo.

Paso 2

Abre Processing, y navega a Tools -> Create Font...

Paso 3

Aparecerá una ventana Create Font. Puedes elegir la fuente disponible de tu computadora. Cambia el tamaño de fuente, y haz clic en Characters.... También puedes cambiar el nombre del archivo vlw.

Paso 4

Aparecerá una ventana Character Selector, y podrás elegir los Bloques de Caracteres Unicode de idioma específico (es decir, Basic Latin en este caso). Para caracteres asiáticos, se recomienda usar bloques unicode de categoría CJK Compatibility o CJK. Haz clic en OK para guardar la configuración de fuente.

Paso 5

Navega a File -> Save y guarda el archivo sketch en tu unidad local en tu computadora. ¡Ahora, hemos generado el archivo de fuente vlw!

Almacenando en la Tarjeta SD

Una vez generado el archivo de fuente vlw, puedes encontrar el archivo vlw dentro de la carpeta data dentro del archivo sketch que guardaste en el paso anterior.

Ahora, copia el archivo de fuente vlw en la tarjeta SD y vuelve a poner la tarjeta SD en Wio Terminal.

Configurando la Librería LCD

Por defecto, la opción de fuente suave para la Librería LCD está desactivada para ahorrar recursos en Wio Terminal. Por lo que necesita ser configurada para habilitar fuente suave en Wio Terminal.

Navega a las carpetas de librerías de Arduino (libraries) -> Seeed_Arduino_LCD y abre User_Setup.h con un editor. Busca #define SMOOTH_FONT y descomenta la línea como sigue:

Ahora has habilitado fuente suave en Wio Terminal, ¡puedes mostrar cualquier fuente o caracteres que te gusten!

Mostrando

  • Para cargar fuente desde tarjeta SD a Wio Terminal:
void loadFont(String fontName);

donde fontName es el nombre del archivo de fuente vlw.

  • Para mostrar todos los caracteres dentro de vlw en pantalla:
void showFont(uint32_t td);

donde td es el tiempo de retraso entre pantallas mientras se muestran todos los caracteres.

  • Para descargar fuentes:
void unloadFont();

Para mostrar caracteres en pantalla, puedes usar las funciones igual que en las librerías tft usando tft.println(). Además, puedes usar otras funciones como tft.setCursor() y tft.setTextColor para cambiar la posición y color de la visualización de caracteres.

Nota: Por favor verifica el User_Setup.h en la librería LCD y asegúrate de que #define SMOOTH_FONT esté descomentado.

Código Completo

Por favor descarga el código completo y los archivos vlw de ejemplo aquí.

#include<SPI.h>
#include "Seeed_FS.h"
#include "SD/Seeed_SD.h"
#include"TFT_eSPI.h"

TFT_eSPI tft;

void setup() {
tft.begin();
Serial.begin(115200);
tft.setRotation(3);
tft.fillScreen(TFT_BLACK); //Black background

while(!SD.begin(SDCARD_SS_PIN, SDCARD_SPI)){
Serial.println("SD card error!\n");
while(1);
}
delay(1000);

tft.loadFont("Apple-Chancery-24");
// Show all characters on screen with 2 second (2000ms) delay between screens
tft.showFont(2000); // Note: This function moves the cursor position!

tft.setTextColor(TFT_RED,TFT_BLACK);
tft.setCursor(0,0);

tft.println("Konnichiwa");
tft.println("Sayonara");
tft.println();
tft.unloadFont();

tft.loadFont("Latin-Hiragana-24");
tft.setTextColor(TFT_GREEN,TFT_BLACK);
tft.println("こんにちは");
tft.println("さようなら");
tft.unloadFont();

}
void loop(){}

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...