Saltar al contenido principal

Histograma

Este repositorio describe cómo dibujar histogramas en Wio Terminal. Similar a la biblioteca de gráficos de líneas, puedes usar esto para mostrar valores de sensores en bruto para visualizar lecturas en pantalla. Esta biblioteca es muy flexible y se puede modificar según tus necesidades.

Instalación de Bibliotecas

Instalando las Bibliotecas de Histograma

  • Visita Seeed_Arduino_Histogram y descarga todo el repositorio a tu unidad local.

  • Ahora, la biblioteca puede ser instalada en el Arduino IDE. Abre el Arduino IDE, y haz clic en sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library, y elige el archivo Seeed_Arduino_Histogram que acabas de descargar.

InstallLibrary

Comenzando

Para Inicializar el Dibujo de Histograma

Incluye la biblioteca de Histograma e inicializa el histograma como sigue:

#include <TFT_eSPI.h> // Hardware-specific library
#include <SPI.h>
#include"Histogram.h"

TFT_Histogram histogram=TFT_Histogram(); //Initializing Histogram
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI(); //Initializing TFT

void setup(void) {
tft.init();
histogram.initHistogram(&tft);
...
}

Creando Columnas en el Histograma

Para crear columnas en el histograma:

void formHistogram(String label,int NO,double Histogram_value,int Histogram_WIDTH,uint32_t colour);

donde label es el nombre de la columna bajo su columna, NO es la etiqueta numérica de la columna del histograma, Histogram_value es el valor de la columna del histograma, Histogram_WIDTH es el ancho de la columna del histograma y colour es el color de la columna del histograma.

Para Mostrar el Histograma

Para mostrar el Histograma:

void showHistogram();

Cambiando los Valores de las Columnas

Para cambiar los valores de las columnas existentes:

void changeParam(uint8_t NO, String lable, float Histogram_value, uint32_t colour);

donde NO se refiere a la etiqueta numérica de la columna del histograma (qué columna cambiar).

Eliminando una Columna

Para eliminar una columna del histograma:

void deleteCylinder(uint8_t NO);

donde NO se refiere a la etiqueta numérica de la columna del histograma.

Agregando Gráfico de Líneas al Histograma

Agregando gráfico de líneas:

void lineChart(uint32_t colour);

donde color es el color del gráfico de líneas.

Ocultando el Eje del Histograma

void notShowAxis();

Otras funciones útiles

Para más funciones útiles de la biblioteca de histograma, por favor consulta el Histogram.h. Además, también proporciona conjuntos de ejemplos así como una demostración de función completa que se puede encontrar en la carpeta examples.

Código de Ejemplo

#include <TFT_eSPI.h> //Hardware-specific library
#include <SPI.h>
#include"Histogram.h" //include histogram library

TFT_Histogram histogram=TFT_Histogram(); //Initializing tft and histogram
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();

void setup() {
tft.init();
histogram.initHistogram(&tft);
histogram.formHistogram("a",1,50.55,40,TFT_RED); //Column 1
histogram.formHistogram("b",2,20,40,TFT_BLACK); //Column 2
histogram.formHistogram("c",3,100,50,TFT_GREEN); //Column 3
histogram.formHistogram("d",4,53,50,TFT_BLUE); //Column 4
histogram.formHistogram("e",5,133,30,TFT_YELLOW); //Column 5
histogram.formHistogram("f",6,53,50,TFT_ORANGE); //Column 6
histogram.formHistogram("g",7,80,50,TFT_PINK); //Column 7

histogram.showHistogram(); //show histogram
delay(3000);

histogram.changeParam(6,"F",55,TFT_PINK);//change column 6
histogram.deleteCylinder(7);//delete colum 7
histogram.lineChart(TFT_BLACK);

delay(2000);
histogram.notShowAxis();//hiding the axis of histogram
}
void loop() {

}

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...