Saltar al contenido principal

cargando Imágenes

Este repositorio describe cómo cargar y mostrar imágenes desde la tarjeta SD a la pantalla TFT LCD en Wio Terminal. ¡Esta puede ser una implementación muy útil para tu diseño y puede usarse en varios lugares!

Instalación de Librerías

Instalando la librería de tarjeta SD para Wio Terminal

Instalando la Librería TFT LCD Para Wio Terminal

Configuración del formato de imagen

PASO 1: Preparar la imagen

nota

Necesitamos convertir el formato de imagen a formato BMP de 24 bits de Windows y poner la imagen en la configuración de carpeta correcta lista. Recomendamos usar Microsoft paint para hacerlo.

  • Paso 1-1: Usar Microsoft paint para redimensionar la imagen para que se ajuste al tamaño máximo de píxeles de tu área de visualización de pantalla

  • Paso 1-2: Luego guardar la imagen haciendo clic en Guardar como seguido de Imagen BMP luego desde el menú desplegable de tipo de archivo seleccionar archivo mapa de bits de 24 bits (.bmp).

  • Paso 1-3: Crear una carpeta con nombre bmp y guardar tus imágenes en formato .bmp de Windows dentro de esta carpeta.

PASO 2: Convertir la imagen mapa de bits de 24 bits al formato bmp de 8 bits o 16 bits legible por microcontrolador

nota

Para mostrar imágenes bmp en nuestro sistema embebido, necesitamos deshacernos de alguna información (archivos de cabecera) en nuestro formato bmp de Windows. Escribimos un script de python para hacer esto por nosotros, así que por favor elige una de las siguientes dos opciones para convertir tus imágenes.

Opción 1: Usando Ejecutables Precompilados de Windows (Solo Windows):

  • Paso 2-1-1: Hemos preparado el ejecutable usando el paquete Pyinstaller, puedes descargar el ejecutable simplemente haciendo clic en bmp_converter.exe

  • Paso 2-1-2: Poner el bmp_converter.exe descargado en el mismo directorio con la carpeta bmp creada en el Paso 1-3.

  • Paso 2-1-3: Hacer doble clic para ejecutar el bmp_converter.exe, luego en la terminal emergente seleccionar una de las dos opciones: "Ingresa 1 para conversión de color de 8 bits; Ingresa 2 para conversión de color de 16 bits".

Opción 2: Usando Código Fuente de Python (para multiplataforma)

nota

Deberías tener python instalado en tu computadora

  • Paso 2-2-1: Descargar el script de Python bmp_converter.py , y guardarlo en el mismo directorio con la carpeta bmp creada en el Paso 1-3.

  • Paso 2-2-2: Abrir cmd o terminal para ejecutar el script de Python. Primero, cd al directorio que guardó el bmp_converter.py y la carpeta bmp, luego ejecutar el script de Python.

  • Paso 2-2-3: Dos opciones: Ingresa 1 para conversión de color de 8 bits; Ingresa 2 para conversión de color de 16 bits

PASO 3: Imagen lista

Ahora, puedes encontrar las imágenes .bmp convertidas dentro de otra carpeta con nombre rgb332(8-bit) o rgb565(16-bit) en la carpeta bmp.

Comenzando

Instalar la librería RawImage.h

Esta librería se usa para hacer que cargar y mostrar imágenes sea mucho más fácil. Descarga el RawImage.h y adjunta este archivo de cabecera a la ubicación de tu sketch.

Inicialización de Imagen en Arduino

  • Para mostrar imágenes en la pantalla
//Para dibujar imagen de color de 8 bits en pantalla, comenzando desde el punto (x, y):
drawImage<uint8_t>("ruta a imagen de tarjeta sd", x, y);

//Para dibujar imagen de color de 16 bits en pantalla, comenzando desde el punto (x, y):
drawImage<uint16_t>("ruta a imagen de tarjeta sd", x, y);
  • Para inicializar imagen (No necesario si usas la función drawImage anterior)
//cuando uses color de 8 bits, inicializa la imagen siguiendo esto:
Raw8 * img8 = newImage<uint8_t>("ruta a imagen de tarjeta sd");

//cuando uses color de 16 bits, inicializa la imagen siguiendo esto:
Raw16 * img16 = newImage<uint16_t>("ruta a imagen de tarjeta sd");

Código de ejemplo


# include"TFT_eSPI.h"
# include "Seeed_FS.h" //Incluyendo librería de tarjeta SD
# include"RawImage.h" //Incluyendo librería de procesamiento de imágenes
TFT_eSPI tft;

void setup() {
//Inicializar tarjeta SD
if(!SD.begin(SDCARD_SS_PIN, SDCARD_SPI)) {
while (1);
}
tft.begin();
tft.setRotation(3);

drawImage<uint8_t>("test.bmp", 0, 0); //Mostrar esta imagen de 8 bits en tarjeta sd desde (0, 0)

}

void loop() {
}

FAQs

Si ocurre ImportError: No module named PIL:

  • Instala el módulo de python ingresando pip install pillow en el cmd o terminal

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...