Saltar al contenido principal

Primeros pasos con el micrófono

Esta wiki introduce cómo usar el micrófono integrado para entrada de audio en Wio Terminal. El micrófono se puede usar para detectar el sonido del entorno y responder en consecuencia.

nota

Esta wiki solo demuestra lo más básico del micrófono, ¡y estamos trabajando en una biblioteca de micrófono para Wio Terminal para habilitar muchas más funciones! ¡Mantente atento!

Código de ejemplo

Nota: WIO_MIC está definido para el micrófono integrado.

void setup() {
pinMode(WIO_MIC, INPUT);
Serial.begin(115200);
}

void loop() {
int val = analogRead(WIO_MIC);
Serial.println(val);
delay(200);
}

Código de ejemplo con pantalla LCD

Instalación de bibliotecas

  • Instala la biblioteca LCD.

  • Instala la biblioteca Linechart.

#include"seeed_line_chart.h" //include the library
#include <math.h>

TFT_eSPI tft;

#define max_size 50 //maximum size of data
doubles data; //Initilising a doubles type to store data
TFT_eSprite spr = TFT_eSprite(&tft); // Sprite

void setup() {
pinMode(WIO_MIC, INPUT);

tft.begin();
tft.setRotation(3);
spr.createSprite(TFT_HEIGHT,TFT_WIDTH);
}

void loop() {
spr.fillSprite(TFT_DARKGREY);

int val = analogRead(WIO_MIC);

if (data.size() == max_size) {
data.pop();//this is used to remove the first read variable
}
data.push(val); //read variables and store in data

//Settings for the line graph title
auto header = text(0, 0)
.value("Microphone Reading")
.align(center)
.color(TFT_WHITE)
.valign(vcenter)
.width(tft.width())
.thickness(2);

header.height(header.font_height() * 2);
header.draw(); //Header height is the twice the height of the font

//Settings for the line graph
auto content = line_chart(20, header.height()); //(x,y) where the line graph begins
content
.height(tft.height() - header.height() * 1.5) //actual height of the line chart
.width(tft.width() - content.x() * 2) //actual width of the line chart
.based_on(0.0) //Starting point of y-axis, must be a float
.show_circle(true) //drawing a cirle at each point, default is on.
.y_role_color(TFT_WHITE)
.x_role_color(TFT_WHITE)
.value(data) //passing through the data to line graph
.color(TFT_RED) //Setting the color for the line
.draw();

spr.pushSprite(0, 0);
delay(50);
}
Loading Comments...