Saltar al contenido principal

Descripción general

Esta wiki presenta cómo actualizar el firmware más reciente para el Núcleo Inalámbrico Realtek RTL8720 en el Wio Terminal, así como instalar todas las librerías dependientes para que el Wio Terminal habilite la conectividad inalámbrica.

nota

¡Hemos migrado el Software Wi-Fi a la nueva Estructura eRPC que es más estable y puede funcionar con Bluetooth al mismo tiempo! ¡Por favor sigue adelante para actualizar al firmware Wi-Fi eRPC y las librerías relacionadas!

Actualizar el Firmware del Núcleo Inalámbrico​

Primero, necesitamos actualizar el firmware para el núcleo inalámbrico Realtek RTL8720 en el Wio Terminal. Esto es esencial y debe actualizarse al firmware más reciente antes de proceder a los ejemplos.

attention icon

Atención

¡Por favor actualiza el Núcleo Wi-Fi antes del uso!

Paso 1 - Borrar el Firmware de Fábrica Inicial​

Cuando obtienes tu Wio Terminal por primera vez, necesitas borrar el firmware RTL8720 inicial y flashear el firmware más reciente. Hemos preparado una herramienta para esto llamada ambd_flash_tool, y cuando ejecutas esta herramienta, primero habilita una conexión serial desde SAMD51 a RTL8720 para que el firmware se instale en el RTL8720. Esto se hace porque no puedes comunicarte directamente con RTL8720. Después de eso, esta herramienta puede usarse para borrar el firmware existente en el RTL8720 y también flashear el firmware más reciente.

NOTA: Solo necesitas borrar el firmware de fábrica por primera vez. Después, puedes flashear nuevo firmware para sobrescribir el firmware existente

Para Windows​

  • PASO 1: Abre Windows PowerShell en tu PC y ejecuta los siguientes comandos para descargar la herramienta de flasheo
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/ambd_flash_tool

NOTA: Aquí el comando cd ~ te dirige a tu directorio home y el comando git clone descarga el repositorio desde GitHub

  • PASO 2: Navega al directorio ambd_flash_tool
cd ambd_flash_tool
  • PASO 3: Conecta Wio Terminal a la PC y enciéndelo

  • PASO 4: Ejecuta el siguiente comando para borrar el firmware inicial

.\ambd_flash_tool.exe erase

NOTA: El proceso inicial de borrado puede tomar un tiempo. Por favor, ten paciencia y no cierres la ventana

¡El puerto serie conectado del Wio Terminal será detectado automáticamente!

NOTA: Si quieres abrir la ayuda de uso, ejecuta .\ambd_flash_tool.exe

pir

Para Mac/ Linux​

  • PASO 1: Abre Terminal en tu Mac/Linux y ejecuta los siguientes comandos para descargar la herramienta de flasheo
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/ambd_flash_tool

NOTA: Aquí el comando cd ~ te dirige a tu directorio home y el comando git clone descarga el repositorio desde GitHub

  • PASO 2: Navega al directorio ambd_flash_tool
cd ambd_flash_tool
  • PASO 3: Conecta Wio Terminal a la PC y enciéndelo

  • PASO 4: Ejecuta el siguiente comando para borrar el firmware inicial

python3 ambd_flash_tool.py erase

NOTA: Asegúrate de tener Python 3 instalado en tu Mac/Linux, y el script descargará automáticamente todas las librerías dependientes

En algunos casos, es posible que solo tengas Python 3 en tu PC, entonces reemplaza python3 ambd_flash_tool.py con python ambd_flash_tool.py

NOTA: El proceso de borrado inicial puede tomar un tiempo. Por favor ten paciencia y no cierres la ventana

¡El puerto serie conectado del Wio Terminal será detectado automáticamente!

NOTA: Si quieres abrir la ayuda de uso, ejecuta python3 ambd_flash_tool.py

pir

Paso 2 - Flashear el Firmware Más Reciente​

Para Windows​

  • Mientras estés dentro del directorio ambd_flash_tool, ejecuta el siguiente comando para flashear el firmware más reciente al RTL8720
.\ambd_flash_tool.exe flash

Para Mac/ Linux​

  • Mientras estés dentro del directorio ambd_flash_tool, ejecuta el siguiente comando para flashear el firmware más reciente al RTL8720
python3 ambd_flash_tool.py flash

Flashear un Firmware Antiguo (Extra - Se Puede Omitir)​

Si quieres probar tu código con una versión antigua del firmware, puedes hacerlo siguiendo los pasos a continuación. Sin embargo, si quieres comenzar con el firmware más reciente, puedes quedarte con el paso anterior (Paso 2) y omitir este paso

Para Windows​

  • PASO 1: Visita el repositorio RTL8720 Firmware en GitHub

  • PASO 2: Elige una versión de lanzamiento de tu elección y haz clic en xxx-seeed-ambd-firmware-rpc-vxxx.zip para descargarlo como un archivo .zip

  • PASO 3: Navega al directorio ambd_flash_tool usando Windows PowerShell como se mencionó antes y ejecuta el siguiente comando

.\ambd_flash_tool.exe flash -d [RTL8720-firmware-path]

NOTA: Reemplaza [RTL8720-firmware-path] con la ruta donde descargaste el RTL8720 desde arriba. Esta carpeta debe contener todos estos 3 archivos: km0_boot_all.bin, km0_km4_image2.bin y km4_boot_all.bin

Si todo va bien, deberías ver un mensaje de éxito. ¡Ahora has flasheado el firmware RTL8720 en el núcleo RTL8720!

Para Mac/ Linux​

  • PASO 1: Visita el repositorio RTL8720 Firmware en GitHub

  • PASO 2: Elige una versión de lanzamiento de tu elección y haz clic en xxx-seeed-ambd-firmware-rpc-vxxx.zip para descargarlo como un archivo .zip

  • PASO 3: Navega al directorio ambd_flash_tool usando la terminal como se mencionó antes y ejecuta el siguiente comando

python3 ambd_flash_tool.py flash -d [RTL8720-firmware-path]

NOTA: Reemplaza [RTL8720-firmware-path] con la ruta donde descargaste el RTL8720 desde arriba. Esta carpeta debe contener todos estos 3 archivos: km0_boot_all.bin, km0_km4_image2.bin y km4_boot_all.bin

Si todo va bien, deberías ver un mensaje de éxito. ¡Ahora has flasheado el firmware RTL8720 en el núcleo RTL8720!

Verificar la Versión del Firmware RTL8720 desde Arduino IDE​

Después de instalar el firmware anterior, puedes verificar si el firmware está instalado correctamente, subiendo el siguiente código al Wio Terminal a través del Arduino IDE

#include "rpcWiFi.h"
#include <erpc/erpc_port.h>

void setup() {
Serial.begin(115200);
while(!Serial); // Wait to open Serial Monitor
char* version = rpc_system_version();
Serial.print("RTL8720 Firmware Version: ");
Serial.println(version);
erpc_free(version);
}

void loop() {
}

Una vez que abras el Monitor Serie, deberías ver la versión del firmware impresa

Actualizar Seeed SAMD ArduinoCore​

nota

¡Por favor actualiza el Seeed SAMD ArduinoCore a la última versión (1.8.1)!

  • PASO 1: Abre el Arduino IDE, y haz clic en Tools -> Board -> Boards Manager, y busca Wio Terminal en el cuadro de búsqueda

  • PASO 2: Asegúrate de que la última versión (1.8.1) esté instalada. Si no es así, haz clic en el menú desplegable Select version, selecciona la última versión y haz clic en Install

pir

También puedes encontrar el código fuente de Seeed SAMD ArduinoCore aquí.

Instalación de Librerías​

Hay algunas Librerías de Arduino que son necesarias para la conectividad inalámbrica. Hemos incluido todas las librerías relacionadas con conectividad inalámbrica para el Wio Terminal en el Arduino Library Manager. ¡Así que simplemente tienes que abrir Arduino Library Manager dentro del Arduino IDE y buscar las librerías que necesitas e instalarlas fácilmente!

Cómo Instalar una Librería desde Arduino Library Manager​

  • PASO 1: Abre el Arduino IDE, y haz clic en Sketch -> Include Library -> Manage Libraries...

  • PASO 2: Escribe el nombre de la librería que necesitamos y selecciona la última versión del menú desplegable (si está disponible)

  • PASO 3: Haz clic en Install

pir

Librerías Necesarias para Wi-Fi​

Necesitamos las siguientes librerías para comenzar con Wi-Fi en el Wio Terminal. Puedes buscar estas librerías escribiendo el nombre de la librería en el cuadro de búsqueda del Arduino Library Manager.

Para tu conveniencia, hemos reunido todas las librerías juntas. Por lo tanto, para la documentación futura y actualizar la documentación actual, solo necesitas instalar rpcwifi y entonces instalará todas las librerías dependientes de wifi para ti.

pir

Lanzamiento​

Fecha de ActualizaciónEscritorDetalle
10.12BILL and LAKSHANTHAReunir todas las librerías requeridas juntas

Soporte Técnico y Discusión de Productos​

si tienes algún problema técnico. envía el problema a nuestro foro. ¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...