Saltar al contenido principal

Usando Wio Terminal como un Teclado

Este wiki presenta cómo usar el Wio Terminal como un teclado simple. Ha asignado las 3 teclas s, e, d a los 3 botones en el Wio Terminal. Esto puede implementarse fácilmente en tu diseño para tareas más desafiantes.

Instalando Bibliotecas​

Este ejemplo también requiere una biblioteca adicional de teclado de Arduino:

  1. Visita el repositorio de Arduino Keyboard Library y descarga todo el repositorio a tu unidad local.

  2. Ahora, la biblioteca puede instalarse en el IDE de Arduino. Abre el IDE de Arduino, y haz clic en sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library, y elige el archivo Keyboard-master que acabas de descargar.

InstallLibrary

Código Completo​

Para más funcionalidad, por favor consulta las funciones de teclado oficiales de Arduino.

#include "Keyboard.h" //keyboard library 

void setup() {
//set button pins as inputs
pinMode(WIO_KEY_A, INPUT);
pinMode(WIO_KEY_B, INPUT);
pinMode(WIO_KEY_C, INPUT);

Keyboard.begin(); //start keyboard communication
}

void loop() {
if (digitalRead(WIO_KEY_A) == LOW) { //detect button press
Keyboard.write('s'); //single key is pressed (character)
}
if (digitalRead(WIO_KEY_B) == LOW) {
Keyboard.write('e');
}
if (digitalRead(WIO_KEY_C) == LOW) {
Keyboard.write('d');
}

delay(200); //delay between keypresses

}
Loading Comments...