Saltar al contenido principal

Usando Ratón USB en Wio Terminal

Este repositorio presenta cómo usar un Ratón USB en Wio Terminal. ¡Puedes implementar este ejemplo para introducir datos desde un Ratón a Wio Terminal!

Requisitos​

Para trabajar con este ejemplo, necesitarás un Adaptador USB OTG y un Módulo USB a Serial, donde el adaptador OTG se usa para conectar con el Ratón y el módulo USB a Serial para leer las salidas desde Wio Terminal.

Procedimientos​

  1. Sube el código a Wio Terminal usando Arduino IDE.

  2. Desconecta el cable USB tipo-C de Wio Terminal que se usó para subir el código.

  3. Conecta tu Ratón al adaptador OTG y luego al puerto USB-C de Wio Terminal.

    • Ratón -> Adaptador OTG -> Wio Terminal(Puerto Tipo-C)
  4. Conecta el Módulo USB a Serial al Wio Terminal como sigue:

    • TXD(Módulo USB a Serial) -> RXD(Pin 10 en Wio Terminal)
    • RXD(Módulo USB a Serial) -> TXD(Pin 8 en Wio Terminal)
    • 3.3V(Módulo USB a Serial) -> 3.3V(Pin 1 en Wio Terminal)
    • GND(Módulo USB a Serial) -> GND(Pin 6 en Wio Terminal)
  5. Conecta el Módulo USB a Serial a tu computadora. Dependiendo de qué Módulo USB a Serial uses, descarga el controlador USB para el módulo para que tu computadora pueda reconocerlo.

  6. Para usuarios de Windows, puedes abrir el Administrador de Dispositivos para verificar si es reconocido. Debería aparecer un nuevo COM.

    • Para usuarios de Mac, usa ls /dev/cu.* en terminal para verificar la disponibilidad del módulo.
  7. Para ver datos desde Serial:

    • Windows: Descarga e instala PuTTY. Selecciona Serial y cambia el COM en línea Serial al COM que apareció en el Administrador de Dispositivos, también cambia la Velocidad a 115200 y presiona Abrir. Debería aparecer una Terminal. Ahora, si empiezas a presionar y mover el ratón, ¡deberías ver la salida serial!

    • Mac: Abre terminal e instala screen usando brew install screen. Una vez instalado, usa el comando screen /dev/cu.usbserial 115200 donde /dev/cu.usbserial debería coincidir con lo anterior. ¡Deberías poder ver la salida serial desde Wio Terminal!

Nota Importante: Debido a que el puerto USB de Wio Terminal está siendo usado para USB, para subir otro programa a Wio Terminal requiere entrar al modo Bootloader presionando el botón de encendido dos veces(el LED se atenuará), entonces deberías poder ver el puerto nuevamente.

Configuraciones de Host USB​

Para habilitar Host USB en Wio Terminal, debes configurar dos pines. Necesitas establecer PIN_USB_HOST_ENABLE a LOW y OUTPUT_CTR_5V a HIGH.

Puedes hacer esto simplemente añadiendo el siguiente código en el void setup():

digitalWrite(PIN_USB_HOST_ENABLE, LOW);
digitalWrite(OUTPUT_CTR_5V, HIGH);

Complete Code​

#include <MouseController.h>
#define SerialDebug Serial1

uint32_t lastUSBstate = 0;

// Initialize USB Controller
USBHost usb;

// Attach mouse controller to USB
MouseController mouse(usb);

// variables for mouse button states
bool leftButton = false;
bool middleButton = false;
bool rightButton = false;

// This function intercepts mouse movements
void mouseMoved() {
SerialDebug.print("Move: ");
SerialDebug.print(mouse.getXChange());
SerialDebug.print(", ");
SerialDebug.println(mouse.getYChange());
}

// This function intercepts mouse movements while a button is pressed
void mouseDragged() {
SerialDebug.print("DRAG: ");
SerialDebug.print(mouse.getXChange());
SerialDebug.print(", ");
SerialDebug.println(mouse.getYChange());
}

// This function intercepts mouse button press
void mousePressed() {
SerialDebug.print("Pressed: ");
if (mouse.getButton(LEFT_BUTTON)) {
SerialDebug.print("L");
leftButton = true;
}
if (mouse.getButton(MIDDLE_BUTTON)) {
SerialDebug.print("M");
middleButton = true;
}
if (mouse.getButton(RIGHT_BUTTON)) {
SerialDebug.print("R");
rightButton = true;
}
SerialDebug.println();
}

// This function intercepts mouse button release
void mouseReleased() {
SerialDebug.print("Released: ");
if (!mouse.getButton(LEFT_BUTTON) && leftButton == true) {
SerialDebug.print("L");
leftButton = false;
}
if (!mouse.getButton(MIDDLE_BUTTON) && middleButton == true) {
SerialDebug.print("M");
middleButton = false;
}
if (!mouse.getButton(RIGHT_BUTTON) && rightButton == true) {
SerialDebug.print("R");
rightButton = false;
}
SerialDebug.println();
}

void setup()
{
SerialDebug.begin( 115200 );
SerialDebug.println("Mouse Controller Program started");

if (usb.Init())
SerialDebug.println("USB host did not start.");

delay( 20 );

//Coqnfigure pins to enable USB Host on Wio Terminal
digitalWrite(PIN_USB_HOST_ENABLE, LOW);
digitalWrite(OUTPUT_CTR_5V, HIGH);

}

void loop()
{
// Process USB tasks
usb.Task();

uint32_t currentUSBstate = usb.getUsbTaskState();
if (lastUSBstate != currentUSBstate) {
SerialDebug.print("USB state changed: 0x");
SerialDebug.print(lastUSBstate, HEX);
SerialDebug.print(" -> 0x");
SerialDebug.println(currentUSBstate, HEX);
switch (currentUSBstate) {
case USB_ATTACHED_SUBSTATE_SETTLE: SerialDebug.println("Device Attached"); break;
case USB_DETACHED_SUBSTATE_WAIT_FOR_DEVICE: SerialDebug.println("Detached, waiting for Device"); break;
case USB_ATTACHED_SUBSTATE_RESET_DEVICE: SerialDebug.println("Resetting Device"); break;
case USB_ATTACHED_SUBSTATE_WAIT_RESET_COMPLETE: SerialDebug.println("Reset complete"); break;
case USB_STATE_CONFIGURING: SerialDebug.println("USB Configuring"); break;
case USB_STATE_RUNNING: SerialDebug.println("USB Running"); break;
}
lastUSBstate = currentUSBstate;
}
}
Loading Comments...