Saltar al contenido principal

Descripción general

Este repositorio presenta cómo usar el Wio Terminal como un Host USB, lo que significa que podrías conectar dispositivos USB al Wio Terminal y jugar con él como si fuera una computadora.

Esta funcionalidad depende de la USB Host Library SAMD. La biblioteca ha sido probada con Wio Terminal(SAMD51) y funciona correctamente.

Instalación de la USB Host Library SAMD

  1. Visita los repositorios de USB Host Library SAMD y descarga todo el repositorio a tu unidad local.

  2. Ahora, la biblioteca puede ser instalada en el Arduino IDE. Abre el Arduino IDE, y haz clic en sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library, y elige el archivo Seeed_Arduino_LCD que acabas de descargar.

InstallLibrary

Configuraciones del Host USB

Para habilitar el Host USB en Wio Terminal, debes configurar dos pines. Necesitas establecer PIN_USB_HOST_ENABLE en LOW y OUTPUT_CTR_5V en HIGH.

Puedes hacer esto simplemente agregando el siguiente código en el void setup():

digitalWrite(PIN_USB_HOST_ENABLE, LOW);
digitalWrite(OUTPUT_CTR_5V, HIGH);
Loading Comments...