Saltar al contenido principal

Usando APIs de Web Bluetooth con Wio Terminal

Este es el wiki para interactuar con la función Bluetooth de Wio Terminal usando las APIs de Web Bluetooth. Las APIs de Web Bluetooth te proporcionan la capacidad de interactuar con dispositivos Bluetooth en navegadores web.

¿Qué es la API de Web Bluetooth?

Hasta ahora, la capacidad de interactuar con dispositivos bluetooth solo ha sido posible para aplicaciones nativas. La API de Web Bluetooth tiene como objetivo cambiar esto y llevarlo también a los navegadores web. Junto con esfuerzos como Physical Web, las personas pueden acercarse e interactuar con dispositivos directamente desde la web. Echa un vistazo a este video de un dron controlado desde una aplicación web para tener una idea de cómo funcionaría eso.

Ejemplo Simple de Web Bluetooth

El siguiente ejemplo demuestra cómo configurar Wio Terminal y usar un sitio HTML simple para interactuar con la API de Web Bluetooth con el Bluetooth de Wio Terminal.

Configuración de Arduino

#include <rpcBLEDevice.h>
#include <BLEServer.h>
#include <BLE2902.h>

bool _BLEClientConnected = false;
uint8_t level = 10;

#define BatteryService BLEUUID((uint16_t)0x180F)
BLECharacteristic BatteryLevelCharacteristic(BLEUUID((uint16_t)0x2A19), BLECharacteristic::PROPERTY_READ | BLECharacteristic::PROPERTY_WRITE | BLECharacteristic::PROPERTY_NOTIFY);

class MyServerCallbacks : public BLEServerCallbacks {
void onConnect(BLEServer* pServer) {
_BLEClientConnected = true;
};

void onDisconnect(BLEServer* pServer) {
_BLEClientConnected = false;
}
};

/* ############################################################### CALL back to receive data from Phone */
#define CHARACTERISTIC_UUID_RX "6E400002-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E"

class MyCallbacks: public BLECharacteristicCallbacks {

void onWrite(BLECharacteristic *pCharacteristic) {
std::string rxValue = pCharacteristic->getValue();
Serial.println(rxValue[0]);

if (rxValue.length() > 0) {
Serial.println("*********");
Serial.print("Received Value: ");

for (int i = 0; i < rxValue.length(); i++) {
Serial.print(rxValue[i]);
}
Serial.println();
Serial.println("*********");
}

}
};

/* ############################################################### */
void initBLE() {
BLEDevice::init("BLE Battery");
// Create the BLE Server
BLEServer *pServer = BLEDevice::createServer();
pServer->setCallbacks(new MyServerCallbacks());

// Create the BLE Service
BLEService *pBattery = pServer->createService(BatteryService);

pBattery->addCharacteristic(&BatteryLevelCharacteristic);
BatteryLevelCharacteristic.addDescriptor(new BLE2902());


/* ############################################################### define callback */
BLECharacteristic *pWriteCharacteristic = pBattery->createCharacteristic(
CHARACTERISTIC_UUID_RX,
BLECharacteristic::PROPERTY_WRITE
);
pWriteCharacteristic->setAccessPermissions(GATT_PERM_READ | GATT_PERM_WRITE);

pWriteCharacteristic->setCallbacks(new MyCallbacks());
/* ############################################################### */

pServer->getAdvertising()->addServiceUUID(BatteryService);

pBattery->start();
// Start advertising
pServer->getAdvertising()->start();
}

void setup() {
Serial.begin(115200);
// while(!Serial);
Serial.println("--- Wio Terminal BLE Battery Level Indicator ---");
initBLE();
}

void loop() {

BatteryLevelCharacteristic.setValue(&level, 1);
BatteryLevelCharacteristic.notify();
delay(3000);

level++;
Serial.print("Battery Level: ");
Serial.println(int(level));

if (int(level)==100)
level=0;
}

El código anterior configura Wio Terminal con el nombre Bluetooth descubrible BLE Battery y como Servidor Bluetooth y establece un Servicio BLE de Batería. Esto es importante y necesita coincidir con el sitio HTML de las APIs de Web Bluetooth más adelante.

Sitio Web HTML de la API Web Bluetooth

Ahora que Wio Terminal está completamente configurado, necesitamos escribir un sitio HTML con las APIs de Web Bluetooth para que puedan interactuar. Consulta lo siguiente como referencia:

  • Descarga el webbluetooth.html desde aquí.

  • Abre el webbluetooth.html usando Google Chrome o Microsoft Edge más recientes (que soportan las APIs de Web Bluetooth).

  • Haz clic derecho en el sitio y selecciona Inspeccionar (CMD+OPT+I para macOS y Ctrl+Shift+I para Windows), selecciona Consola de Control:

  • Haz clic en el botón Connect with BLE device en el sitio. Deberías ver que el BLE Battery(Wio Terminal) apareció en la ventana de conexión. Haz clic en Connect.

Nota: Las APIs de Web Bluetooth en realidad descubrirán todos los dispositivos BLE cercanos, pero aquí se usó un filtro para limitarlo solo al dispositivo BLE llamado BLE Battery.

  • Haz clic en el botón Start en el sitio y comenzará a recibir información de datos de batería transmitida desde Wio Terminal!

Consola del Sitio de la API Web Bluetooth:

Consola de Control del Monitor Serie de Arduino:

  • ¡Ahora Wio Terminal está interactuando con el sitio usando las APIs de Web Bluetooth! Esto hace que la característica BLE sea mucho más interesante ya que puedes tener información transmitida a través de Navegadores Web!

Visualizando Datos del Acelerómetro en un Sitio Web usando APIs de Web Bluetooth

El siguiente es un buen ejemplo de usar las APIs de Web Bluetooth en un Sitio. Este sitio de ejemplo conecta Wio Terminal usando Web Bluetooth y visualiza los datos del acelerómetro integrado.

Configuración de Arduino

#include <rpcBLEDevice.h>
#include <BLEServer.h>
#include <LIS3DHTR.h>

#define accelerometerService "19b10000-e8f2-537e-4f6c-d104768a1214"
#define firstCharacteristic "19b10010-e8f2-537e-4f6c-d104768a1214"
#define DESCRIPTOR_UUID "19b10010"

LIS3DHTR<TwoWire> lis;

bool deviceConnected = false;
bool oldDeviceConnected = false;

BLEServer *pServer = NULL;
BLECharacteristic * pCharacteristic;

class MyServerCallbacks: public BLEServerCallbacks {
void onConnect(BLEServer* pServer) {
Serial.println("MyServerCallbacks onConnect ");
deviceConnected = true;
};

void onDisconnect(BLEServer* pServer) {
deviceConnected = false;
}
};

class MyCallbacks: public BLECharacteristicCallbacks {
void onWrite(BLECharacteristic *pCharacteristic) {
std::string rxValue = pCharacteristic->getValue();

if (rxValue.length() > 0) {
Serial.println("*********");
Serial.print("Received Value: ");
for (int i = 0; i < rxValue.length(); i++)
Serial.print(rxValue[i]);

Serial.println();
Serial.println("*********");
}
}
};

void setup() {
Serial.begin(115200);
// while(!Serial){};

lis.begin(Wire1);
if (!lis) {
Serial.println("Accelerater Error!");
while(1);
}
lis.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_25HZ); //Data output rate
lis.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_2G); //Scale range set to 2g
Serial.println("Accelerater Initialised!");

Serial.println("Starting BLE work!");

BLEDevice::init("Accelerometer");
pServer = BLEDevice::createServer();
pServer->setCallbacks(new MyServerCallbacks());

BLEService *pService = pServer->createService(accelerometerService);
pCharacteristic = pService->createCharacteristic(
firstCharacteristic,
BLECharacteristic::PROPERTY_READ |
BLECharacteristic::PROPERTY_WRITE
);
pCharacteristic->setAccessPermissions(GATT_PERM_READ | GATT_PERM_WRITE);
BLEDescriptor *pDescriptor = pCharacteristic->createDescriptor(
DESCRIPTOR_UUID,
ATTRIB_FLAG_VOID | ATTRIB_FLAG_ASCII_Z,
GATT_PERM_READ | GATT_PERM_WRITE,
2
);
pCharacteristic->setCallbacks(new MyCallbacks());
pService->start();

BLEAdvertising *pAdvertising = BLEDevice::getAdvertising();
pAdvertising->addServiceUUID(accelerometerService);
pAdvertising->setScanResponse(true);
pAdvertising->setMinPreferred(0x06); // functions that help with iPhone connections issue
pAdvertising->setMinPreferred(0x12);
BLEDevice::startAdvertising();
Serial.println("Characteristic defined! Now you can read it in your phone!");
}

void loop() {
if (deviceConnected) {
updateAcceleration();
}
// disconnecting
if (!deviceConnected && oldDeviceConnected) {
delay(500); // give the bluetooth stack the chance to get things ready
pServer->startAdvertising(); // restart advertising
Serial.println("start advertising");
oldDeviceConnected = deviceConnected;
}
// connecting
if (deviceConnected && !oldDeviceConnected) {
// do stuff here on connecting
oldDeviceConnected = deviceConnected;
}
}

void updateAcceleration() {
float x_values, y_values, z_values;
x_values = lis.getAccelerationX();
y_values = lis.getAccelerationY();
z_values = lis.getAccelerationZ();

String accelerometerData = String(x_values)+"|"+String(y_values)+"|"+String(z_values);
Serial.println(accelerometerData);
pCharacteristic->setValue(accelerometerData.c_str());
pCharacteristic->notify();
delay(20);
}
  • Sube el ejemplo a Wio Terminal.

Sitio Web HTML con Web Bluetooth API

También puedes leer el código fuente HTML aquí, para más referencia.

  • Conecta tu dispositivo llamado Accelerator (Wio Terminal), ¡y deberías poder ver los datos del acelerómetro en el sitio web!

¡Esto significa que puedes escribir un sitio web de interacción Web Bluetooth con Wio Terminal!

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...