Saltar al contenido principal

Wio Node

Construir proyectos IoT es emocionante, ya que puedes conectar casi todo lo que te rodea y controlarlo. Sin embargo, a veces no es fácil construir aplicaciones IoT ya que requiere mucho trabajo duro, como hardware, programación, cables de puente y soldadura, etc. Incluso un usuario bien entrenado gastaría horas en manejar todo el trabajo, sin mencionar a los principiantes. Para simplificar el desarrollo de proyectos IoT, Seeed lanzó Wio Link en kickstarter y resultó ser un gran éxito. El eslogan en Kickstarter definió bien la característica principal de Wio link:

3 pasos. 5 minutos. ¡Construye tus propias aplicaciones IoT!

Es tan simple, es construcción rápida, sin embargo no es ideal para todas las condiciones. ¿Qué pasa si solo necesitamos 2 conectores grove? ¿Qué pasa si hay espacio limitado en la aplicación pero Wio Link es demasiado grande? ¿Qué pasa si queremos reducir costos? Así que justo después de lanzar Wio Link, una solución micro y económica fue puesta en agenda, durante meses Seeeder ha rediseñado y optimizado la placa Wi-Fi y aquí está, el nuevo miembro de la familia Wio---Wio Node.

Tal como el significado de su nombre, Wio Node es verdaderamente un nodo Wi-Fi que conecta cosas en proyectos IoT. Si Wio Link es el hermano mayor, Wio Node debe ser el hermano menor en la familia Wio porque este pequeño y lindo tipo es solo un cuarto del tamaño de Wio link mientras integra todas las características básicas de Wio Link.

El ecosistema de Wio Node también consiste en Hardware Abierto placa Wio Node, Aplicación Móvil Wio Link de Código Abierto e implementación de Servidor IoT de Código Abierto. Así que la plataforma de software para Wio Link también está disponible para Wio Node.

Obtener Uno Ahora

precaución

La función Wio IFTTT está EOL. Pero la APP Wio está disponible. Puedes usar la API de la APP Wio para leer el estado del sensor y controlar el actuador.

Características


  • No se requiere programación de hardware o No breadboard o No cables de puente o No soldadura.
  • Se soportan muchos módulos Grove (Revisa la lista en la Aplicación Móvil).
  • Módulos Grove Plug-n-Play
  • Configuración visual en lugar de programación de microcontrolador.
  • Actualización automática vía compilación en la nube y OTA.
  • Trae el mundo real a la plataforma virtual. Todos los sensores se convierten en API RESTful virtual.
  • Aplicaciones Android e iOS para gestionar Wio Node.
  • IFTTT soportado por el Canal de Seeed
  • Certificado CE/FCC/TELEC para el módulo central ESP-WROOM-02

Especificaciones


GeneralValorGestión de EnergíaValor
Tamaño28mm * 28mmCorriente DC Por Pin I/O12mA
Cristal26MHzVoltaje de Entrada (Micro USB)5V
Memoria Flash4MBytes (W25Q32B)Voltaje de Entrada (Portapilas)3.4~4.2V
Protocolo de Red Wi-Fi802.11b/g/nCorriente DC de Salida1000mA MAX
Tecnología de Cifrado Wi-FiWEP/TKIP/AESVoltaje de Operación3.3V
Conector de Expansión Grove 1UART0/I2C0/D0Corriente de Carga500mA MAX
Conector de Expansión Grove 2Analog/I2C1/D1

Ideas de Aplicación


Wio Node está bien diseñado para proporcionar soluciones Wi-Fi simples y económicas para proyectos como:

  • Hogar Inteligente
  • Monitoreo ambiental inteligente
  • Juguetes Divertidos
  • Web de las Cosas
  • Internet de las Cosas

De hecho, hay muchos proyectos en nuestra receta, ven y visítala para encontrar algunos proyectos interesantes o incluso compartir tus propios proyectos, estoy seguro de que ganarás muchos fanáticos.

Sistema de control de riegoEl internet del muro de ledMáquina de alimentación de perros
HAZLO AHORAHAZLO AHORAHAZLO AHORA
Monitor de KickstarterMonitor de Llamadas PerdidasTecla del Jefe
HAZLO AHORAHAZLO AHORAHAZLO AHORA
nota

Algunas de las recetas están hechas con Wio Link, puedes reemplazarlo con un Wio Node.

Descripción General del Hardware


No.NombreFunción
1FunctionEstablece el modo de funcionamiento del Wio Node
2ESP8266Microcontrolador basado en ESP8266
3ResetReinicia el dispositivo
4Micro USBAlimenta el dispositivo y carga la batería
5Battery HolderUn conector jst2.0, conecta una batería Li de 3.7V
6Analog/I2C1/D1Puerto Grove, puedes conectar un módulo Grove tipo Digital/I2C/Analógico
7UART/I2C0/D0Puerto Grove, puedes conectar un módulo Grove tipo UART/I2C/Digital

LEDs de Estado

Cerca del botón FUNCTION hay 2 LEDs de estado, uno azul y uno rojo. El LED AZUL es el LED indicador del estado de la red. Tiene los siguientes patrones de parpadeo:

  • respiración En modo de configuración
  • parpadea dos veces rápidamente luego se apaga 1s solicitando dirección IP del router
  • parpadea una vez rápidamente luego se apaga 1s conectándose al servidor
  • encendido 1s luego apagado 1s El nodo está en línea
  • encendido constantemente el nodo está muerto por no obtener IP o no conectarse al servidor.
  • parpadea rápidamente (encendido 100ms luego apagado 100ms) OTA
nota

El LED AZUL está conectado al GPIO2 que también es el pin TX del UART1. Al descargar firmware, el UART1 vuelca los datos transmitidos en UART0 por instinto. Así que el LED AZUL parpadeará mientras se descarga el firmware. Después del arranque el GPIO2 se configurará como un GPIO no TX del UART1.

El LED ROJO es otro LED de estado que indica el estado de alimentación de los módulos Grove. Todos los VCC de las seis interfaces Grove convergen juntos y pueden ser controlados con el GPIO 15. Cuando el nodo está en modo de sueño profundo, todos los módulos grove pierden su alimentación también. El LED ROJO se encenderá cuando los módulos Grove estén alimentados y se apagará cuando los módulos Grove no estén alimentados.

Bonus

Wio Node tiene un cargador de batería LiPo incorporado, así que puedes cargar una batería LiPo de 3.7v a través del Puerto JST 2.0 cuando el USB esté conectado.

nota
  • Por favor maneja el conector USB micro tipo-B con cuidado, o podrías romper el conector separándolo de la placa.

  • La batería no está incluida en el paquete. Pero hemos organizado muchas opciones para ti en Bazaar.

Comenzar


Construyamos una aplicación LED muy básica con Wio Node, en esta aplicación podrás controlar el LED por tu smartphone en aproximadamente 5 minutos. Antes de comenzar, por favor asegúrate de tener las siguientes cosas a mano:

Wio NodeGrove - LEDCable USB Micro
OBTENER UNO AHORAOBTENER UNO AHORAOBTENER UNO AHORA
nota
  • También se necesita un smartphone (versión de Android OS 4.1 o superior, versión de iOS 7 o superior)

  • Grove - LED incluye un cable Grove ya

PASO 1: Instalar la App Android/iOS

Necesitas instalar la App Wio Link para gestionar y configurar tus dispositivos Wio Node.

Descarga la App Android o iOS e instálala. O puedes ir a la app store de Apple o Google market y buscar "Wio Link", la encontrarás.

Obtener App AndroidObtener App iOS
nota

Asegúrate de que tu versión de Android OS sea 4.1 o superior, y la versión de iOS sea 7 o superior.

PASO 2: Crea tu Cuenta

  • Si es la primera vez que usas la APP Wio, puede requerir autorización de GPS, por favor apruébala, luego regístrate.
  • Si ya tienes una cuenta, verifica la ubicación del servidor antes de iniciar sesión.
nota

Por favor presta atención a la ubicación del servidor, porque una ubicación incorrecta del servidor llevará a fallos al conectar con Wio Node.

PASO 3: Conecta Wio Node a Internet

  • Presiona y mantén el botón CONFIG hasta que el LED azul se convierta en modo respiración (es decir, parpadeando con efecto de aparición y desvanecimiento). Esto significa que Wio Node ha cambiado al modo de configuración exitosamente y puede ser detectado por la App Wio.
  • Presiona "Add your first Device".
  • Elige Wio Node
  • "Go to Wi-Fi list" te llevará a la interfaz de configuración Wi-Fi de tu smartphone.

  • Si has logrado exitosamente que el LED azul se convierta en modo respiración, encontrarás el Wio Node en la lista Wi-Fi, ¡conéctate a él! (Usualmente no se llama Wio Node en la lista Wi-Fi, en el ejemplo, el mío es Wio_091016, puedes encontrar uno llamado wio_xxxxxx en tu lista.)
  • Una vez conectado, recibirás una notificación, entonces puedes regresar a la app
  • El siguiente paso es conectarse al Wi-Fi de tu hogar o empresa

  • Si hay contraseña del Wi-Fi al que quieres conectarte, puede requerirte que ingreses la contraseña
  • Considera que puedes necesitar conectar más de 1 Wio Node en el futuro, un nombre especial te hará distinguirlos entre sí fácilmente.

PASO 4: Interconecta virtualmente módulos con Wio Node y actualiza firmware

  • Haz clic en el Wio Node y estarás en la interfaz principal.
  • Hay 2 conectores grove, selecciona el de la izquierda (D0).
  • Porque LED son dispositivos de salida. Elige la categoría output
  • Encuentra el ícono que parece una bombilla, selecciónalo.
  • Entonces encontrarás que el botón rectangular inferior se vuelve rojo y "View API" se convierte en "Update Firmware". Elige "Update Firmware"

  • Ya que seleccionaste el puerto D0 para conectar con LED en la APP, necesitas conectar el Grove-LED real al puerto D0 de Wio Node también.

PASO 5: Prueba la aplicación usando APIs

  • Ahora que has conectado exitosamente el LED a Wio Node, haz clic en "View API" para verificar la API de Wio Node
  • Ingresa "1" o "0" en el área "Test Request", y haz clic en el botón "Post" y ve qué pasará.

Comenzar con IFTTT y DoButton


¿No sabes cómo programar? No te preocupes, con la ayuda de IFTTT, incluso si no sabes nada sobre programación, aún puedes construir algunos proyectos simples.

IFTTT es una abreviatura de "If This Then That" (Si Esto Entonces Aquello), es un servicio gratuito basado en web que permite a los usuarios crear cadenas de declaraciones condicionales simples, llamadas "recetas", que se activan basándose en cambios a otros servicios web como Gmail, Facebook, Instagram. ¿Cómo funciona IFTTT con Wio Node? Como puedes ver en las imágenes de abajo, Seeed proporcionó un servicio en la nube en wio.seeed.io, que puede intercambiar datos y enviar instrucciones a IFTTT y Wio Node. Así que creando algunas recetas simples, puedes hackear cosas sin programar.

Si no tienes una cuenta de IFTTT, haz clic aquí para registrarte.

Si ya tienes una cuenta de IFTTT, haz clic aquí para conectarte con Seeed, o busca Seeed en el sitio web de IFTTT. Allí encontrarás 9 recetas de Seeed para enseñarte cómo usar IFTTT. ¿Qué es DoButton? DoButton es una de las aplicaciones de IFTTT que te permite crear tu propio botón personalizado con solo un toque, es muy adecuado para construir proyectos IoT y controlarlo a través de tu smartphone, aquí hay dos ejemplos para mostrarte cómo usar IFTTT y DoButton para hacer aplicaciones útiles.

Ejemplo

IFTTTDoButton
[Receta]Haz un riego automático de jardín sin programar[Receta]Cómo alimentar a tus mascotas cuando no estás en casa
[Video]Cómo usar ITFFF[Video]Cómo usar DoButton

Guía Avanzada


¿Te parecen demasiado simples esos ejemplos? ¿Quieres hacer proyectos más complicados? Aquí están las mejores guías para usuarios avanzados para hackear cosas con Wio nude. Con estas guías, los usuarios avanzados pueden conocer información más detallada sobre Wio Node, desplegar servidor privado, incluso escribir controladores de módulos para Wio Node.

La guía cubre:

  • Referencia de API
  • Guía de Despliegue de Servidor
  • Guía de Usuario Avanzado
  • ¿Cómo escribir controladores de módulos para Wio Link?
nota

La guía está escrita para Wio Link, pero también se aplica a Wio Node.

Lista de Soporte Grove

SKUNombreInterfazControladorEnlace
101020008Grove - Sensor de HumedadAnalógicasí mismoenlace
101020014Grove - Sensor de LuzAnalógicaEntrada Analógica Genéricaenlace
101020015Grove - Sensor de TemperaturaAnalógicasí mismoenlace
101020017Grove - Sensor de Ángulo RotatorioAnalógicaEntrada Analógica Genéricaenlace
101020022Grove - Sensor de Luz(P)AnalógicaEntrada Analógica Genéricaenlace
101020023Grove - Sensor de SonidoAnalógicasí mismoenlace
101020027Grove - Sensor de ElectricidadAnalógicaEntrada Analógica Genéricaenlace
101020036Grove - Potenciómetro DeslizanteAnalógicaEntrada Analógica Genéricaenlace
101020042Grove - Sensor de Proximidad Infrarrojo 80cmAnalógicaEntrada Analógica Genéricaenlace
101020043Grove - Sensor UVAnalógicasí mismoenlace
101020048Grove - Sensor de Ángulo Rotatorio(P)AnalógicaEntrada Analógica Genéricaenlace
101020063Grove - Sensor de VolumenAnalógicasí mismoenlace
101020076Grove - Sensor de LuminanciaAnalógicasí mismoenlace
101020078Grove - Sensor de calidad del aire v1.3AnalógicaEntrada Analógica Genéricaenlace
101020003Grove - BotónDigitalsí mismoenlace
101020004Grove - Interruptor(P)DigitalEntrada Digital Genéricaenlace
101020005Grove - Sensor de ColisiónDigitalEntrada Digital Genéricaenlace
101020009Grove - Buscador de LíneasDigitalEntrada Digital Genéricaenlace
101020018Grove - Sensor de AguaDigitalEntrada Digital Genéricaenlace
101020020Grove - Sensor de Movimiento PIRDigitalsí mismoenlace
101020025Grove - Interruptor de InclinaciónDigitalEntrada Digital Genéricaenlace
101020037Grove - Sensor TáctilDigitalEntrada Digital Genéricaenlace
101020038Grove - Interruptor MagnéticoDigitalsí mismoenlace
101020046Grove - Sensor HallDigitalitselfenlace
101020049Grove - Sensor de LlamaDigitalEntrada Digital Genéricaenlace
111020000Grove - Botón(P)DigitalEntrada Digital Genéricaenlace
101020073Grove - ElectroimánDigitalitselfenlace
101020090Grove - Atomización de Agua v1.0DigitalSalida Digital Genéricaenlace
103020004Grove - Relé de Estado SólidoDigitalitselfenlace
103020005Grove - ReléDigitalitselfenlace
103020008Grove - MOSFETDigitalSalida Digital Genéricaenlace
103020010Grove - Relé de Enganche de 2 BobinasDigitalSalida Digital Genéricaenlace
103020014Grove - Relé de Lengüeta SecaDigitalitselfenlace
104020001Grove - LED de Color VariableDigitalSalida Digital Genéricaenlace
104020002Grove - LED Púrpura (3mm)DigitalSalida Digital Genéricaenlace
104020005Grove - Tira de Luces LEDDigitalSalida Digital Genéricaenlace
104030005Grove - LED RojoDigitalSalida Digital Genéricaenlace
104030007Grove - LED VerdeDigitalSalida Digital Genéricaenlace
104030009Grove - LED BlancoDigitalSalida Digital Genéricaenlace
104030010Grove - LED AzulDigitalSalida Digital Genéricaenlace
104030014Grove - LED Intermitente Multicolor (5mm)DigitalSalida Digital Genéricaenlace
105020003Grove - Motor de VibraciónDigitalSalida Digital Genéricaenlace
105020004Grove - Mini VentiladorDigitalSalida Digital Genéricaenlace
105020005Grove - Controlador ELDigitalitselfenlace
107020000Grove - ZumbadorDigitalSalida Digital Genéricaenlace
107020001Grove - AltavozDigitalitselfenlace
101020034Grove - Brújula Digital de 3 EjesI2Citselfenlace
101020039Grove - Acelerómetro Digital de 3 Ejes(±1.5g)I2Citselfenlace
101020050Grove - Giroscopio Digital de 3 EjesI2Citselfenlace
101020072Grove - Sensor Barómetro (BMP180)I2Citselfenlace
101020083Grove - GestosI2Citselfenlace
101020088Grove - Sensor de Gas MulticanalI2Citselfenlace
103020013Grove - ADC I2CI2Citselfenlace
104030008Grove - Pantalla OLED 1.12''I2Citselfenlace
104030011Grove - Pantalla OLED 0.96''I2Citselfenlace
105020001Grove - Controlador de Motor I2CI2Citselfenlace
107020006Grove - Receptor FM I2CI2Citselfenlace
101020192Grove - Barómetro(BMP280)I2Citselfenlace
101020193Grove - Sensor Temp&Hum&Barómetro(BME280)I2Citselfenlace
101020010Grove - Medidor UltrasónicoDititalitselfenlace
101020016Grove - Receptor InfrarrojoDigitalitselfenlace
101020019Grove - Sensor Temperatura&Humedad ProDigitalitselfenlace
101020026Grove - Emisor InfrarrojoDigitalitselfenlace
101020029Grove - Sensor Reflectivo InfrarrojoOthersitselfenlace
101020030Grove - Sensor de Luz DigitalI2Citselfenlace
101020040Grove - Interruptor de Distancia IRDigitalitselfenlace
103020018Grove - GrabadoraDigitalitselfenlace
104020006Grove - Barra LED v2.0UARTitselfenlace
104030003Grove - Pantalla de 4 DígitosUARTpropioenlace
316010005Grove - ServoDigitalpropioenlace
101020067Grove - Sensor de CO2UARTpropioenlace

FAQ


Aquí tienes algunas preguntas que usualmente recibimos de nuevos usuarios. Si tienes cualquier otro problema cuando estés usando Wio Node u otros productos Wio, ¡bienvenido a la Comunidad de Wio donde hay muchos usuarios profesionales esperando para darte consejos y también muchos usuarios avanzados proporcionando muchas ideas sobre cómo usar los productos Wio!

P1. ¿Cuál es la diferencia entre Wio Node y Wio Link?

Wio Node es como un mini Wio Link, es solo un cuarto del tamaño de Wio Link y mucho más barato. A pesar del tamaño y precio, Wio Node aún tiene toda la funcionalidad de Wio Link. Para aquellos que prefieren un tamaño más pequeño a más conectores grove. Wio node es la mejor opción.

2. ¿Qué debo hacer si no puedo conectar con el Servidor?

Cierra sesión y verifica si elegiste el servidor incorrecto antes de iniciar sesión. Si no estás en China Continental, por favor elige el servidor global.

3. ¿Falla al configurar Wio Node y no puedo encontrar Wio Node en la lista de wifi?

Presta atención al LED azul. Asegúrate de que esté en modo respiración (parpadeando con efecto de aparición y desvanecimiento, es un modo muy único, muy fácil de reconocer) antes de cualquier paso adicional. Solo cuando el LED esté en modo respiración se puede encontrar Wio Node en la lista WiFi.

4. Si quiero conectar más de 1 dispositivo I2C, ¿qué debo hacer?

No podemos conectar 2 dispositivos Grove-I2C a Wio node 2 Puerto Grove-I2C al mismo tiempo. Grove-I2C hub puede ramificar 1 puerto I2C en 4. ¡Ve al Bazaar para conseguir uno!

5. ¿Puedo cambiar Wio Node al modo de suspensión?

Sí, por favor revisa la última API, donde puedes comandar Wio Node al modo de suspensión.

Visor de Esquemáticos en Línea

Recursos


Proyectos

Casa Inteligente con Wio Link/Wio Node y App Telegram: Construyendo una casa inteligente con seeedstudio Wio-Link/Wio-Node y conectándola al bot de Telegram.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...