Saltar al contenido principal

XBee Shield

Un Xbee shield permite que una placa Arduino o Seeeduino se comunique de forma inalámbrica usando módulos compatibles con Bee (como Zigbee o BlueTooth Bee). Está diseñado para ser usado con módulo Xbee de MaxStream. Puede ser usado como un Puerto Serie / reemplazo USB. Se usa para conectar dos Seeeduinos usando Zigbee / Bluetooth Bee o conectar un Seeeduino con PC de forma inalámbrica. Dos interruptores de palanca deciden cómo los pines Rxd y Txd de los módulos Bee se conectan a los pines de Seeeduino. Estos dos interruptores proporcionan opciones para conectar las líneas RxD y TxD de los Módulos Bee al Puerto Serie Hardware de Seeduino o pines digitales 11 y 12 o pines RxD y Txd de FTDI.

Modelo:WLS114A0P

El XBee®_Shield de Seeed Studio se deriva del Arduino Xbee shield, con las siguientes características:

  • Forma más pequeña
  • Paquete SMT para la mayoría de los componentes
  • Bajo costo

Para usar X-CTU con Seeeduino, por favor sube el siguiente sketch

void setup()
{
DDRB=0;
DDRC=0;
DDRD=0;
}

void loop()
{

}

Características

  1. Placa de 31mm X 41mm.

  2. Comunicación con Arduino/Seeeduino

    • A través de los pines 11, 12 Puerto Serie por Software o
    • A través del Puerto Serie por hardware
  3. Los módulos Xbee pueden configurarse mediante X-CTU vía USB

  4. Acceso a todos los pines

Ideas de Aplicación

  • Comunicar Seeeduino / Arduino a PC de forma inalámbrica usando Módulos Bee.
  • Conectar GPS Bee a Arduino / Seeeduino

Precauciones

  • Coloque los interruptores de palanca en la posición correcta antes de conectar a los Módulos Bee o Arduinos.

Esquemático

Especificación

Ver características arriba.

Dimensiones Mecánicas

XBee® Shield tiene un tamaño de 3.1cm X 4.1cm.

Uso

Un módulo Bee se conecta a Arduino / Seeeduino a través del XBee Shield. En caso de un Seeeduino, coloque el interruptor de voltaje de operación en la posición de 3.3V. Normalmente los módulos Bee se conectan a través del Puerto Serie por Software configurando las posiciones de los interruptores de palanca (TOG_1 y TOG_2) al lado izquierdo. Por favor consulte las tablas a continuación para diferentes configuraciones.

Instalación de Hardware

Contorno del Xbee Shield y Posición del Interruptor de Palanca

Arduino
TOG_1TOG_2Xbee Tx Conectado aXbee Rx Conectado a
IzquierdaIzquierdaPin digital 11Pin digital 12
IzquierdaDerechaFT232 RxDFT232 TxD
DerechaIzquierdaPin digital 11Pin digital 12
DerechaDerechaAtmege RxDAtmege TxD
Arduino Mega
TOG_1TOG_2Xbee Tx Conectado aXbee Rx Conectado a
IzquierdaIzquierdaPin digital 51Pin digital 50
IzquierdaDerechaFT232 RxDFT232 TxD
DerechaIzquierdaPin digital 51Pin digital 50
DerechaDerechaAtmege RxD0Atmege TxD0

Probando comandos AT en Bees

Cree un nuevo sketch con el siguiente código y descárguelo en su placa Arduino.  

//Serial Relay - Arduino will patch a
//serial link between the computer and the Bee Shield
//at 9600 bps 8-N-1
//Computer is connected to Hardware UART
//Bee Shield is connected to the Software UART

#include <NewSoftSerial.h>
#define RxD 11
#define TxD 12

NewSoftSerial mySerial(RxD,TxD);

void setup()
{
pinMode(RxD, INPUT);
pinMode(TxD, OUTPUT);
mySerial.begin(9600); // the Bee baud rate
Serial.begin(9600); // the terminal baud rate
}

void loop()
{
if(Serial.available())
{
mySerial.print((unsigned char)Serial.read());
}
else if(mySerial.available())
{
Serial.print((unsigned char)mySerial.read());
}

}

Después de esto, abre tu software de terminal serie favorito, elige el puerto COM para Arduino, configúralo para operar a la velocidad de baudios predeterminada de tu Bee (el predeterminado de XBee es 9600 8-N-1), conéctate y envía los comandos. Intenta enviar "+++" (sin las comillas) para el módulo XBee, a la placa Arduino. El XBee debería responder enviando de vuelta un "OK".

Enviar AT Versión Actualizada para V 1.0

El código anterior puede haber funcionado en versiones anteriores pero la biblioteca SoftwareSerial ahora es parte del núcleo. El siguiente código está tomado casi directamente del manual de SoftwareSerial de Arduino.

/*
Example from Arduino SoftwareSerial tutorial
*/
#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial mySerial(11, 12); // RX, TX

void setup()
{
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(9600);
mySerial.begin(9600);
}

void loop() // run over and over
{
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
}

Sube este código al Arduino que aloja el Xbee Shield, inicia el Monitor Serie y en ese momento el puerto serie del Arduino estará conectado por radio a cualquier otro radio xbee que esté operando actualmente--cualquier cosa que escribas en el monitor serie será enviada a los otros radios y viceversa.

Programación

El siguiente sketch configura Bluetooth Bee como Dispositivo Esclavo y espera solicitudes de conexión desde PC u otro dispositivo maestro. Bluetooth Bee está conectado a Seeeduino a través de XBee®_Shield como se muestra arriba.

/*
BluetoothBee Demo Code - Flowcontrol Based Implementation
2010,2011 Copyright (c) Seeed Technology Inc. All right reserved.

Author: Visweswara R

This demo code is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

For more details about the product please check https://www.seeedstudio.com/depot/

Upload this sketch to Seeeduino and press reset*/

#include <NewSoftSerial.h> //Software Serial Port
#define RxD 11
#define TxD 12
#define DEBUG_ENABLED 1

NewSoftSerial blueToothSerial(RxD,TxD);

void setup()
{
pinMode(RxD, INPUT);
pinMode(TxD, OUTPUT);
setupBlueToothConnection();
}

void loop()
{
//Typical Bluetoth command - response simulation:
//Type 'a' from PC Bluetooth Serial Terminal
//See Wiki for instructions

if(blueToothSerial.read() == st0">'a')
{
blueToothSerial.println(st0">"You are connected"); //You can write you BT communication logic here
}
}

void setupBlueToothConnection()
{
blueToothSerial.begin(38400); //Set BluetoothBee BaudRate to default baud rate 38400
delay(1000);
sendBlueToothCommand(\r\n+STWMOD=0\r\n");
sendBlueToothCommand(\r\n+STNA=SeeeduinoBluetooth\r\n");
sendBlueToothCommand(\r\n+STAUTO=0\r\n");
sendBlueToothCommand(\r\n+STOAUT=1\r\n");
sendBlueToothCommand(\r\n +STPIN=0000\r\n");
delay(2000); // This delay is required.
sendBlueToothCommand(\r\n+INQ=1\r\n");
delay(2000); // This delay is required.
}


//Checks if the response "OK" is received
void CheckOK()
{
char a,b;

while(1)
{
if(blueToothSerial.available()) { a = blueToothSerial.read(); if(st0">'O' == a)
{

// Wait for next character K. available() is required in some cases, as K is not immediately available.
while(blueToothSerial.available())
{
b = blueToothSerial.read();
break;
}

if('K' == b)
{
break;
}
}
}
}

while( (a = blueToothSerial.read()) sy3">!= sy2">-1)
{
//Wait until all other response chars are received
}
}


void sendBlueToothCommand(char command[])
{
blueToothSerial.print(command);
CheckOK();
}

Consulta Programación de Bluetooth Bee para más información.

FAQ

Por favor lista tu pregunta aquí (si tienes alguna).

Soporte

Si tienes preguntas u otras mejores ideas de diseño, puedes ir a nuestro foro o desear discutir.

Seguimiento de Versiones

RevisiónDescripcionesFecha de Lanzamiento
XBee® Shield V1.1nueva versión por SeeedstudioJul 06, 2009

Rastreador de Errores

El Rastreador de Errores es el lugar donde puedes enviar cualquier error que creas haber encontrado durante el uso. Por favor escribe lo que quieres decir, tus respuestas nos ayudarán a mejorar nuestros productos.

Idea Adicional

La Idea Adicional es el lugar para escribir tus ideas de proyecto sobre este producto, u otros usos que hayas encontrado. O puedes escribirlos en la página de Proyectos.

Cómo comprar

Haz clic aquí para comprar : https://www.seeedstudio.com/depot/xbee%C3%82%C2%AE-shield-v11-by-seeedstudio-p-419.html?cPath=104_109

Licencias

Esta documentación está licenciada bajo Creative Commons Attribution-ShareAlike License 3.0 El código fuente y las librerías están licenciados bajo GPL/LGPL, consulta los archivos de código fuente para más detalles.

Ver también

Documentación de Bluetooth Bee demostrando el uso del XBee®_Shield

Enlaces Externos

Enlaces a páginas web externas que proporcionan más ideas de aplicación, documentos/hojas de datos o librerías de software.

Visor de Esquemas en Línea

Recursos

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...