Saltar al contenido principal

Multiplexación de Pines en Seeed Studio XIAO nRF52840 (Sense)

Seeed Studio XIAO nRF52840 (Sense) tiene interfaces ricas. Hay 11 E/S digitales que pueden usarse como pines PWM y 6 entradas analógicas que pueden usarse como pines ADC. Soporta las tres interfaces de comunicación serie comunes como UART, I2C, y SPI. ¡Esta wiki será útil para aprender sobre estas interfaces e implementarlas en tus próximos proyectos!

Las funciones básicas aquí funcionan bien para ambas librerías de Arduino de Seeed Studio XIAO nRF52840.

Digital

Conecta un pulsador al Pin D6 y un LED al Pin D10. Luego sube el siguiente código para controlar el ENCENDIDO/APAGADO del LED usando el pulsador.

const int buttonPin = 6;     // pushbutton connected to digital pin 6
const int ledPin = 10; // LED connected to digital pin 10

int buttonState = 0; // variable for reading the pushbutton status

void setup() {
// initialize the LED pin as an output:
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// initialize the pushbutton pin as an input:
pinMode(buttonPin, INPUT);
}

void loop() {
// read the state of the pushbutton value:
buttonState = digitalRead(buttonPin);

// check if the pushbutton is pressed. If it is, the buttonState is HIGH:
if (buttonState == HIGH) {
// turn LED off:
digitalWrite(ledPin, HIGH);
} else {
// turn LED on:
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
}

Digital como PWM

Conecta un LED al Pin D10. Luego sube el siguiente código para ver el LED desvaneciéndose gradualmente.

int ledPin = 10;    // LED connected to digital pin 10

void setup() {

}

void loop() {
// fade in from min to max in increments of 5 points:
for (int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue += 5) {
// sets the value (range from 0 to 255):
analogWrite(ledPin, fadeValue);
// wait for 30 milliseconds to see the dimming effect
delay(30);
}

// fade out from max to min in increments of 5 points:
for (int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -= 5) {
// sets the value (range from 0 to 255):
analogWrite(ledPin, fadeValue);
// wait for 30 milliseconds to see the dimming effect
delay(30);
}
}

Analógico

Conecta un potenciómetro al Pin A5 y un LED al Pin D10. Luego sube el siguiente código para controlar el intervalo de parpadeo del LED girando la perilla del potenciómetro.

const int sensorPin = 5;
const int ledPin = 10;
void setup() {
// declare the ledPin as an OUTPUT:
pinMode(sensorPin, INPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
// read the value from the sensor:
int sensorValue = analogRead(sensorPin);
// turn the ledPin on
digitalWrite(ledPin, HIGH);
// stop the program for <sensorValue> milliseconds:
delay(sensorValue);
// turn the ledPin off:
digitalWrite(ledPin, LOW);
// stop the program for for <sensorValue> milliseconds:
delay(sensorValue);
}

Serial

Usa Serial1 para utilizar el UART a través de GPIO en lugar de USB. También puedes usar ambos de forma concurrente. Usa el pin D6 como pin TX del UART y el pin D7 como pin RX del UART para enviar el mensaje "Hello World!".

void setup() {
Serial1.begin(115200);
while (!Serial1);
}

void loop() {
Serial1.println("Hello World!");
delay(1000);
}

I2C

Grove - OLED Display 1.12 (SH1107)Seeed Studio XIAO nRF52840 (Sense)
GNDGND
VCC5V
SDASDA
SCLSCL

pir

  • Paso 2. Abre Arduino IDE, navega a Sketch > Include Library > Manage Libraries...

  • Paso 3. Busca u8g2 e instálalo

pir

  • Paso 4. Sube el siguiente código para mostrar cadenas de texto en la pantalla OLED
#include <Arduino.h>
#include <U8g2lib.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>

U8G2_SH1107_SEEED_128X128_1_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 5, /* data=*/ 4, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);

void setup(void) {
u8g2.begin();
}

void loop(void) {
u8g2.firstPage();

do {
u8g2.setFont(u8g2_font_luBIS08_tf);
u8g2.drawStr(0,24,"Hello Seeed!");
} while ( u8g2.nextPage() );
}

SPI

Grove - OLED Display 1.12 (SH1107)Seeed Studio XIAO nRF52840 (Sense)
GNDGND
5V5V
SCLSCK
SIMOSI
RESD3
D/CD4
CSD5

pir

  • Paso 2. Esta pantalla OLED admite comunicación tanto I2C como SPI, y el modelo predeterminado es I2C. Para usar el modo SPI, necesitas consultar la wiki de Grove - OLED Display 1.12 (SH1107) V3.0 para cambiar la comunicación de la pantalla OLED a SPI antes de continuar

Nota: Asegúrate de que la biblioteca U8g2 esté instalada desde los pasos anteriores.

  • Paso 3. Sube el siguiente código para mostrar cadenas de texto en la pantalla OLED
#include <Arduino.h>
#include <U8g2lib.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>

U8G2_SH1107_128X128_1_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R3, /* cs=*/ 5, /* dc=*/ 4, /* reset=*/ 3);

void setup(void) {
u8g2.begin();
}

void loop(void) {
u8g2.firstPage();

do {
u8g2.setFont(u8g2_font_luBIS08_tf);
u8g2.drawStr(0,24,"Hello Seeed!");
} while ( u8g2.nextPage() );
}
Loading Comments...