Saltar al contenido principal

Seeed Studio XIAO nRF52840 con CircuitPython

CircuitPython es un lenguaje de programación diseñado para simplificar la experimentación y el aprendizaje de programación en placas de microcontroladores de bajo costo. Hace que comenzar sea más fácil que nunca sin necesidad de descargas previas en el escritorio. Una vez que configures tu placa, abre cualquier editor de texto y comienza a editar código. Es así de simple.

Primeros Pasos

Instalación

Paso 1 Entrar al Modo Bootloader

Antes de instalar CircuitPython en el Seeed Studio XIAO nRF52840, se requiere el modo bootloader. Podemos entrar al modo bootloader haciendo clic en el Botón Reset dos veces:

pir

Entonces aparecerá el disco:

pir

Paso 2 Descargar el firmware para Seeed Studio XIAO nRF52840

Paso 3 Arrastrar el archivo .urf al controlador de disco ("XIAO-SENSE")

pir

Paso 4 Verificar el controlador de disco si el nombre ha cambiado a "CIRCUITPY".

pir

Ahora has instalado exitosamente CircuitPython en la placa Seeed Studio XIAO nRF52840.

Aplicación

Paso 1 Descargar el editor de CircuitPython - Mu Editor y abrirlo

Paso 2 Hacer clic en "Mode" y elegir el modo como "CircuitPython"

pir

Paso 3 Copiar y subir los siguientes códigos:

"""Example for Seeed Studio XIAO nRF52840. Blinks the built-in LED."""
import time
import board
import digitalio

led = digitalio.DigitalInOut(board.LED)
led.direction = digitalio.Direction.OUTPUT

while True:
led.value = True
time.sleep(0.5)
led.value = False
time.sleep(0.5)

Hacer clic en "Serial" para abrir REPL, guardar los códigos en REPL como 'code.py' o 'main.py'

pir

El LED de usuario en el Seeed Studio XIAO nRF52840 entonces parpadeará.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...