Saltar al contenido principal

TinyML en SEEED XIAO RP2040 (Reconocimiento de Movimiento)

En este wiki, te mostraremos cómo utilizar el acelerómetro en Seeed Studio XIAO RP2040 combinado con Edge Impulse para habilitar el reconocimiento de movimiento. Los códigos que presentamos aquí son compatibles con la última versión de las placas XIAO RP2040.

Materiales Requeridos​

Hardware​

En este wiki, necesitamos preparar los siguientes materiales:

pir

Configuración del Hardware

pir

Software​

Las librerías requeridas se listan a continuación. Es altamente recomendado que uses los códigos aquí para verificar si el hardware está funcionando bien. Si tienes problemas instalando la librería, por favor consulta aquí.

Comenzar​

Primero vamos a ejecutar algunas demostraciones para verificar si la placa y la pantalla están funcionando bien. Si las tuyas están bien, puedes continuar con la siguiente instrucción.

Verificar la conexión del circuito y el acelerómetro​

Abre el Arduino IDE, navega a Sketch -> Include Library -> Manage Libraries... y Busca e Instala la librería U8g2 en el Administrador de Librerías.

pir

Después de la instalación, copia el siguiente código y ejecútalo.

#include <Wire.h>
#include "MMA7660.h"
MMA7660 accelemeter;
#define CONVERT_G_TO_MS2 9.80665f

void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial);
accelemeter.init();
}


void loop() {

float ax, ay, az;
accelemeter.getAcceleration(&ax, &ay, &az);

Serial.print(ax * CONVERT_G_TO_MS2,4);
Serial.print('\t');
Serial.print(ay * CONVERT_G_TO_MS2,4);
Serial.print('\t');
Serial.println(az * CONVERT_G_TO_MS2,4);

}

Después de cargar el código y desconectar el Seeed Studio XIAO RP2040. Luego, abre el monitor serie y verás una salida como esta:

pir

Si todo está bien, podemos continuar y conectar el Seeed Studio XIAO RP2040 a Edge Impulse.

Conectado con Edge Impulse​

La precisión del modelo de entrenamiento es muy importante para el resultado final. Si los resultados de tu entrenamiento de salida son tan bajos como menos del 65%, te recomendamos encarecidamente que entrenes más veces o agregues más datos.

pir

  • Paso 2. Elige "Accelerometer data" y haz clic en "Let's get started!"

pir

pir

  • Paso 3. Instala Edge Impulse CLI en tu computadora.

  • Paso 4. Ejecuta el comando en tu terminal o cmd o powershell para iniciarlo.

sudo edge-impulse-data-forwarder
  • Paso 5. Necesitamos usar la CLI para conectar el Seeed Studio XIAO RP2040 con Edge Impulse. Primero, inicia sesión en tu cuenta y elige tu proyecto

Nombra el acelerómetro y el dispositivo.

Regresa a la página "Data acquisition" de Edge Impulse, el resultado debería verse así si la conexión es exitosa. Puedes encontrar el dispositivo "XIAO RP2040" mostrado en el lado derecho de la página.

pir

  • Paso 6. Selecciona el sensor como "3 axes". Nombra tu etiqueta como up y down, modifica Sample length (ms.) a 20000 y haz clic en start sampling.

pir

  • Paso 7. Balancea el Seeed Studio XIAO RP2040 hacia arriba y hacia abajo y mantén el movimiento durante 20 segundos. Puedes encontrar que la adquisición se muestra así:

pir

  • Paso 8. Divide los datos haciendo clic en la parte superior derecha de los datos sin procesar y elige "Split Sample". Haz clic en +Add Segment y luego haz clic en el gráfico. Repítelo más de 20 veces para agregar segmentos. Haz clic en Split y verás los datos de muestra cada uno de 1 segundo.

pir

  • Paso 9. Repite el Paso 7. y el Paso 8. y etiqueta los datos con diferentes nombres para hacer clic en diferentes datos de movimiento, como circle y line y así sucesivamente. El ejemplo proporcionado está clasificando arriba y abajo, izquierda y derecha, y círculo. Puedes cambiarlo como quieras cambiarlo aquí.
nota

En el Paso 8. el tiempo de división es de 1 segundo, lo que significa que al menos debes hacer un balanceo de arriba y abajo en un segundo en el Paso 7. De lo contrario, los resultados no serán precisos. Mientras tanto, puedes ajustar el tiempo de división según tu propia velocidad de movimiento.

  • Paso 10. Crear Impulse

Haz clic en Create impulse -> Add a processing block -> Elige Spectral Analysis -> Add a learning block -> Elige Classification (Keras) -> Save Impulse

pir

  • Paso 11. Características espectrales

Haz clic y configura

Haz clic en Spectral features -> Desplázate hacia abajo en la página para hacer clic en Save parameters -> Haz clic en Generate features

La página de salida debería verse así:

pir

pir

  • Paso 12. Entrenar tu modelo

Haz clic en NN Classifier -> Haz clic en Start training -> Elige Unoptimized (float32)

pir

  • Paso 13. Prueba del modelo

Haz clic en Model testing -> Haz clic en Classify all

Si tu precisión es baja, puedes verificar tu conjunto de datos aumentando el conjunto de entrenamiento y extendiendo el tiempo de muestra

También podemos obtener la evaluación al descargar el modelo

pir

  • Paso 14. Construir biblioteca de Arduino

Haz clic en Deployment -> Haz clic en Arduino Library -> Haz clic en Build -> Descarga el archivo .ZIP

pir

  • Paso 15. El nombre del archivo .ZIP es muy importante, está configurado como el nombre de tu proyecto de Edge Impulse por defecto. Como aquí el proyecto del nombre es "RP2040". Selecciona el archivo como "Agrega el archivo .ZIP" a tus bibliotecas de Arduino

pir

  • Paso 16. Abre Arduino -> Haz clic en Sketch -> Haz clic en Include Library -> ADD .ZIP Library

Copia el código de abajo, si el nombre del proyecto en edgeimpluse está personalizado, entonces el texto del archivo zip tendrá el mismo nombre. Puedes cambiar la primera línea del include a tu archivo de encabezado.

#include <XIAO_RP2040_inferencing.h> // customed name need change this header file to your own file name
#include <Wire.h>
#include "MMA7660.h"
MMA7660 accelemeter;

#define CONVERT_G_TO_MS2 9.80665f
#define MAX_ACCEPTED_RANGE 2.0f

static bool debug_nn = false;

void setup()
{
Serial.begin(115200);
while (!Serial);
Serial.println("Edge Impulse Inferencing Demo");
accelemeter.init();
}

float ei_get_sign(float number) {
return (number >= 0.0) ? 1.0 : -1.0;
}

void loop()
{
ei_printf("\nStarting inferencing in 2 seconds...\n");

delay(2000);

ei_printf("Sampling...\n");

// Allocate a buffer here for the values we'll read from the IMU
float buffer[EI_CLASSIFIER_DSP_INPUT_FRAME_SIZE] = { 0 };

for (size_t ix = 0; ix < EI_CLASSIFIER_DSP_INPUT_FRAME_SIZE; ix += 3) {
// Determine the next tick (and then sleep later)
uint64_t next_tick = micros() + (EI_CLASSIFIER_INTERVAL_MS * 1000);
accelemeter.getAcceleration(&buffer[ix], &buffer[ix + 1], &buffer[ix + 2]);

for (int i = 0; i < 3; i++) {
if (fabs(buffer[ix + i]) > MAX_ACCEPTED_RANGE) {
buffer[ix + i] = ei_get_sign(buffer[ix + i]) * MAX_ACCEPTED_RANGE;
}
}

buffer[ix + 0] *= CONVERT_G_TO_MS2;
buffer[ix + 1] *= CONVERT_G_TO_MS2;
buffer[ix + 2] *= CONVERT_G_TO_MS2;

delayMicroseconds(next_tick - micros());
}

// Turn the raw buffer in a signal which we can the classify
signal_t signal;
int err = numpy::signal_from_buffer(buffer, EI_CLASSIFIER_DSP_INPUT_FRAME_SIZE, &signal);
if (err != 0) {
ei_printf("Failed to create signal from buffer (%d)\n", err);
return;
}

// Run the classifier
ei_impulse_result_t result = { 0 };

err = run_classifier(&signal, &result, debug_nn);
if (err != EI_IMPULSE_OK) {
ei_printf("ERR: Failed to run classifier (%d)\n", err);
return;
}

// print the predictions
ei_printf("Predictions ");
ei_printf("(DSP: %d ms., Classification: %d ms., Anomaly: %d ms.)",
result.timing.dsp, result.timing.classification, result.timing.anomaly);
ei_printf(": \n");
for (size_t ix = 0; ix < EI_CLASSIFIER_LABEL_COUNT; ix++) {
ei_printf(" %s: %.5f\n", result.classification[ix].label, result.classification[ix].value);
}
#if EI_CLASSIFIER_HAS_ANOMALY == 1
ei_printf(" anomaly score: %.3f\n", result.anomaly);
#endif

}

pir

  • Paso 17. Mueve o sostén el Seeed Studio XIAO RP2040 y verifica los resultados:

Haz clic en el monitor en la esquina superior derecha de Arduino.

Cuando muevas el Seeed Studio XIAO RP2040 en la dirección de círculo y línea:

El monitor mostrará algo como:

15:45:45.434 -> 
15:45:45.434 -> Starting inferencing in 2 seconds...
15:45:47.414 -> Sampling...
15:45:48.439 -> Predictions (DSP: 6 ms., Classification: 1 ms., Anomaly: 0 ms.):
15:45:48.439 -> Circle: 0.59766
15:45:48.439 -> line: 0.40234
15:45:48.439 ->

¡Felicitaciones! Has llegado al final del proyecto. Se te anima a que pruebes más direcciones y compruebes cuál producirá el mejor resultado.

Recursos​

Soporte Técnico y Discusión de Productos​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...