Saltar al contenido principal

Uso de WiFi

Inicio​

Seeed Studio XIAO ESP32C3 soporta conectividad WiFi con IEEE 802.11b/g/n. Esta wiki introducirá los conceptos básicos del uso de WiFi en esta placa.

attention

⚠️ Ten cuidado al usar la placa como punto de acceso (access point). Puede sobrecalentarse y causar quemaduras.

Configuración del hardware​

  • Paso 1. Conecta la antena WiFi/Bluetooth incluida al conector IPEX en la placa
pir
  • Paso 2. Conecta XIAO ESP32C3 a tu computadora mediante un cable USB Type-C
pir

Modo 1: Modo STA (Modo Estación) - Escanear redes WiFi​

Escanear puntos de acceso Wi-Fi​

En este ejemplo, vamos a usar XIAO ESP32C3 para escanear las redes WiFi disponibles a su alrededor. Aquí la placa será configurada en Modo Estación (STA).

  • Paso 1. Copia y pega el código de abajo en Arduino IDE
#include "WiFi.h"

void setup() {
Serial.begin(115200);

// Set WiFi to station mode and disconnect from an AP if it was previously connected
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.disconnect();
delay(100);

Serial.println("Setup done");
}

void loop() {
Serial.println("scan start");

// WiFi.scanNetworks will return the number of networks found
int n = WiFi.scanNetworks();
Serial.println("scan done");
if (n == 0) {
Serial.println("no networks found");
} else {
Serial.print(n);
Serial.println(" networks found");
for (int i = 0; i < n; ++i) {
// Print SSID and RSSI for each network found
Serial.print(i + 1);
Serial.print(": ");
Serial.print(WiFi.SSID(i));
Serial.print(" (");
Serial.print(WiFi.RSSI(i));
Serial.print(")");
Serial.println((WiFi.encryptionType(i) == WIFI_AUTH_OPEN) ? " " : "*");
delay(10);
}
}
Serial.println("");

// Wait a bit before scanning again
delay(5000);
}

Paso 2. Sube el código y abre el Monitor Serie para comenzar a escanear redes WiFi

pir

Conectar a una red WiFi​

En este ejemplo, vamos a usar XIAO ESP32C3 para conectar a una red WiFi.

  • Paso 1. Copia y pega el código de abajo en Arduino IDE
#include <WiFi.h>

const char* ssid = "your-ssid";
const char* password = "your-password";

void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(10);

// We start by connecting to a WiFi network
Serial.println();
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}

Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
}
void loop() {}

Paso 2. Sube el código y abre el Monitor Serie para verificar que la placa esté conectada a la red WiFi

pir

Modo 2: Modo Soft-AP (Funcionando como STA) - Usar como Punto de Acceso​

En este ejemplo, vamos a usar XIAO ESP32C3 como un punto de acceso WiFi donde otros dispositivos pueden conectarse a él. Esto es similar a la función de punto de acceso WiFi en los teléfonos móviles.

  • Paso 1. Copia y pega el código de abajo en Arduino IDE
#include "WiFi.h"
void setup() {
Serial.begin(115200);
WiFi.softAP("ESP_AP", "123456789");
}

void loop() {
Serial.print("Host Name:");
Serial.println(WiFi.softAPgetHostname());
Serial.print("Host IP:");
Serial.println(WiFi.softAPIP());
Serial.print("Host IPV6:");
#if ESP_ARDUINO_VERSION_MAJOR < 3
Serial.println(WiFi.softAPIPv6());
#else
Serial.println(WiFi.softAPlinkLocalIPv6());
#endif
Serial.print("Host SSID:");
Serial.println(WiFi.SSID());
Serial.print("Host Broadcast IP:");
Serial.println(WiFi.softAPBroadcastIP());
Serial.print("Host mac Address:");
Serial.println(WiFi.softAPmacAddress());
Serial.print("Number of Host Connections:");
Serial.println(WiFi.softAPgetStationNum());
Serial.print("Host Network ID:");
Serial.println(WiFi.softAPNetworkID());
Serial.print("Host Status:");
Serial.println(WiFi.status());
delay(1000);
}
note

Si la versión de tu placa de desarrollo ESP32 ya se actualizó a 3.0.0, necesitas cambiar el código de softAPIPv6() a softAPlinkLocalIPv6().

Paso 2. Sube los códigos y abre el Monitor Serie para verificar más detalles sobre el punto de acceso WiFi

pir

Paso 3. Escanea redes WiFi en una PC o teléfono móvil y podrás conectarte a esta red recién creada usando la contraseña que especificamos en el código

pir

Ahora verás que el Número de Conexiones de Host en el monitor serie se ha actualizado a 1

pir

XIAO ESP32C3 & Home Assistant​

¡Nos complace anunciar que hemos creado soporte para que el XIAO ESP32C3 acceda a ESPHome y Home Assistant!

Para más información sobre esta sección, consulta los tutoriales relevantes.

Referencia​

Soporte Técnico y Discusión de Productos​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...