Saltar al contenido principal

Xadow - GSM+BLE

Ya sea realizando y recibiendo llamadas telefónicas a través de un enlace de radio usando altavoces y micrófono externos o intercambiando datos a cortas distancias con Bluetooth, puedes hacerlo con Xadow GSM+BLE.

##Características

  • Basado en el Sistema-en-Chip comercial más pequeño
  • (5.4mm x 6.2mm) actualmente en el mercado
  • Diseño de código abierto y modular
  • Delgado y pequeño
  • Conectores Xadow integrados para cables FPC enchufables fáciles
  • Apilable, encadenable y cosible con otros Módulos Xadow
  • Módulo central para la mayoría de los Kits RePhone
  • Elección perfecta para comunicación de larga distancia y corto alcance

##Especificaciones

MicrocontroladorMT2502
Núcleo MCUProcesador RISC ARM7EJ-STM de 32 bits
RAM4 MB
Memoria Flash16 MB
Fuente de Alimentación3.3 ~ 4.2V(sin SIM)/3.5 ~ 4.2V(con SIM)
Consumo de Energía20mW/30mW/52mW @ reposo(sin radio)/reposo(GSM)/reposo(BT)
Cuatro bandas850/900/1800/1900 MHz
GPRSMódem Clase 12
Velocidad de Reloj260 MHz
ConectoresConector de 35 PINES y Conector de 11 PINES para Módulos Xadow; Conector JST 1.0 para la batería
InterfacesLCD, Audio, I2C, SPI, UART, y GPIOs etc
Dimensiones25.37mm × 20.30mm / 1" × 0.8"

##Descripción General del Hardware

La imagen a continuación ilustra las Definiciones de Pines del Conector Xadow de 11 Pines, Pines de Conexión Soldables y el Conector Xadow de 35 Pines en una secuencia de Izquierda a Derecha.

##Encendido
Enciende el RePhone/Xadow GSM+BLE con una batería de 3,5V ~ 4,2V y conector macho JST 1.0, o enciéndelo a través del PIN 3(VCC) de conexión y el PIN 6(GND) de conexión como se ilustra en la vista de hardware anterior.

##Carga de la Batería
El Xadow GSM+BLE utiliza el conector hembra JST 1.0 para la batería, puedes cargar la batería simplemente conectando tu placa con un cable USB.

##Modo de Operación
El Xadow GSM+BLE tiene dos modos de operación cuando lo enciendes y lo conectas con la PC - mantén presionada la tecla de encendido durante 2 segundos para ENCENDER o APAGAR el módulo para acceder al Modo de Almacenamiento Masivo o Modo Flash/Debug.

##Modo de Almacenamiento Masivo
Cuando el Xadow GSM+BLE está APAGADO, conecta la placa (con batería conectada) a la PC vía cable Micro USB, puedes acceder al 'Modo de Almacenamiento Masivo' de 5MB en la PC. Todas las aplicaciones (archivos vxp) y configuraciones del sistema se almacenan en este disco de 5MB.

##Modo Flash/Debug
Cuando el Xadow GSM+BLE está ENCENDIDO, conecta la placa (con batería conectada) a la PC vía cable Micro USB, puedes encontrar dos puertos COM en tu 'Administrador de Dispositivos'

  • MTK USB Debug Port(COM4)
  • MTK USB Modem Port(COM5)

El número COM podría ser diferente en tu PC. Cada puerto COM tiene una función diferente según el entorno de desarrollo que uses, por favor consulta la sección Primeros Pasos para más detalles.

Abre el Administrador de Dispositivos haciendo clic en el botón Inicio, haciendo clic en Panel de Control, haciendo clic en Sistema y Seguridad, y luego, bajo Sistema, haciendo clic en Administrador de Dispositivos. Si se te solicita una contraseña de administrador o confirmación, escribe la contraseña o proporciona la confirmación. Ve la siguiente imagen:

##Primeros Pasos
Hemos desarrollado bibliotecas ricas que se conectan al IDE de Arduino, Lua y JavaScript, con ejemplos detallados para ayudar a programadores de nivel básico a desarrollar con módulos RePhone de manera fácil y rápida.

También proporcionamos un SDK poderoso basado en el IDE Eclipse para desarrolladores de C/C++ para trabajar con aplicaciones más inteligentes.
[ ]

Para más información puedes consultar el Entorno de Desarrollo RePhone en la Página Principal de RePhone:

Entorno de Desarrollo RePhone

##Proyectos Relacionados
Consulta proyectos increíbles de RePhone que se han logrado con RePhone.
Un Collar Rastreable para Perros
5 pasos para hacer un collar rastreable para tu adorable cachorro.

##Comunidad RePhone

Hemos estado buscando un mejor lugar donde nuestros patrocinadores (Usuarios de RePhone) puedan sentarse juntos, cálida y cómodamente, tener conversaciones sobre RePhone, discutir problemas técnicos, compartir ideas/proyectos, y dar retroalimentación sobre el desarrollo de los módulos en el futuro. Y aquí vamos, la Comunidad RePhone.

¡Ahora únete a nosotros en la Comunidad RePhone! Juntos buscamos respuestas, hacemos cosas interesantes, nos cuidamos unos a otros, y compartimos nuestras experiencias.

###Preguntas Frecuentes
Algunas preguntas frecuentes en la Comunidad RePhone son recopiladas y respondidas en el tema "Preguntas Frecuentes de RePhone (FAQ)" , el tema se mantendrá actualizándose cada vez que surja una nueva FAQ.

##Recursos
El diagrama esquemático del Xadow GSM+BLE se proporciona en el siguiente enlace:
- Archivos eagle de Xadow_GSM+BLE
Consulta más información sobre el chipset MT2502:
- Hoja de datos para archivos eagle
Consulta este excel para la compatibilidad con módulos Xadow 1.0:
- Compatibilidad entre GSM+BLE y módulos Xadow 1.0

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...