Xadow - LED 5x7 v1.0
El Xadow LED 5x7 contiene dos partes: un panel LED y un controlador LED. El panel LED es una matriz monocromática de 5x7. El controlador LED es un módulo de control para controlar el panel LED usando 12 pines I/O del Atmega168PV. Puedes enviar comandos al controlador LED a través de la interfaz I2C. Luego permite que el controlador LED controle la pantalla LED. Por ejemplo, mostrar alfabeto y números, o entrar en modo de suspensión para reducir el consumo.
Especificaciones
- Voltaje de Funcionamiento: 3.3V
- Microcontrolador Integrado
- Modo de Control: I2C (dirección 0x04)
- Dimensiones: 25.43mm x 20.35mm
Demostración
Como se describe en la introducción, el LED puede mostrar alfabeto y números. A continuación te mostraremos la demostración interesante.
La instalación del hardware se muestra a continuación:
Nota: cuando conectes el Xadow LED 5X7 a la Placa Principal Xadow, debes preocuparte por la dirección de conexión. El método de conexión es que la esquina no rellena de un módulo Xadow necesita conectarse al ángulo recto de otro módulo (ver las cuatro esquinas de cada módulo Xadow). El código de prueba para mostrar cadena o caracteres:
#include "Wire.h"
#define XADOW_DEBUG 1
#define LEDAddress 0x04
#define DISP_CHAR_5X7 0x80
#define DISP_STRING 0x81
#define SET_DISP_ORIENTATION 0x82
/*Marco definitions for the display orientation of the LED matrix*/
#define RIGHT_TO_LEFT 0
#define LEFT_TO_RIGHT 1
#define POWER_DOWN 0x83
uint8_t buffer[24];
int error;
int n;
char *str = "SeeedStudio123";
void setup(void)
{
Wire.begin();
delay(100);
#if 0
TESTIO();
if(error==0)
{
DDRB|=0x80;
PORTB&=~0x80;
}
#endif
}
void loop(void)
{
for(n=0;n<100;n++)
{
dispString(str,strlen(str),150);
delay(300);
}
//display the "seeed0728"(9 characters) on the
//Xadow LED and the character moving one step costs 150m
}
/**********************************************************************/
/*Function: Send command to Xadow LED to display a string by the I2C. */
/*Parameter:-char* data_,Store a string to display on the Xadow LED. */
/* -uint8_t len,The length of the data_. */
/* -uint16_t time,The time of the character moving one step. */
/*Return: void */
void dispString(char* data_,uint8_t len,uint16_t time)
{
Wire.beginTransmission(LEDAddress);
Wire.write(DISP_STRING);
Wire.write(len);
Wire.write((uint8_t*)data_,len);
Wire.write(time>>8); //high byte of time
Wire.write(time);//low byte of time
Wire.endTransmission();
}
void dispChar(uint8_t data_,uint16_t time)
{
Wire.beginTransmission(LEDAddress);
Wire.write(DISP_CHAR_5X7);
Wire.write(data_);
Wire.write(time>>8); //high byte of time
Wire.write(time);//low byte of time
Wire.endTransmission();
}
void setDispOrientation(uint8_t orientation)
{
Wire.beginTransmission(LEDAddress);
Wire.write(SET_DISP_ORIENTATION);
Wire.write(orientation);
Wire.endTransmission();
}
void powerDown()
{
Wire.beginTransmission(LEDAddress);
Wire.write(POWER_DOWN);
Wire.endTransmission();
digitalWrite(3,HIGH);
}
void wakeUp()
{
Wire.beginTransmission(LEDAddress);
Wire.endTransmission();
}
void TESTIO(void)
{
DDRB|=0x0e;
PORTB&=~0x0e;
DDRF|=0x01;
PORTF&=~0x01;
DDRD&=~0x0f;
PORTB|=0x04;
PORTF|=0x01;
delay(30);
if(!(PIND&0x01))
{
error=1;
}
if(PIND&0x02)
{
error=1;
}
if(!(PIND&0x04))
{
error=1;
}
if(PIND&0x08)
{
error=1;
}
PORTB&=~0x04;
PORTB|=0x0a;
PORTF&=~0x01;
delay(30);
if(PIND&0x01)
{
error=1;
}
if(!(PIND&0x02))
{
error=1;
}
if(PIND&0x04)
{
error=1;
}
if(!(PIND&0x08))
{
error=1;
}
Serial.println(error);
}
Puedes ver la siguiente escena después de cargar el código a la Placa Principal Xadow.
Visor de Esquemas en Línea
Recursos
Soporte Técnico y Discusión de Productos
¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.