Saltar al contenido principal

Xadow - Storage

La mayoría de los AVR tienen una pequeña EEPROM que puede usarse para guardar variables, configuraciones, etc. Como el Chip Atmega32u4 que usa la Placa Principal Xadow tiene 1K Bytes de EEPROM Interna. ¡Si quieres más almacenamiento para tu proyecto Xadow, este módulo está diseñado para ti! Este módulo proporciona dos 32K bytes adicionales para tu proyecto. El Xadow Storage puede ser alimentado por 3.3V. Y es compatible con el sistema Xadow.

Especificaciones


  • Voltaje de Trabajo: 3.3V

  • Modo de Control: I2C

  • EEPROM: AT24C256C

  • Las Direcciones I2C son convertibles

  • Dimensiones: 25.43mm x 20.35mm

Configuración de Dirección I2C


Dos AT24C256 del Xadow Storage comparten un bus común de dos cables. Cada AT24C256 tiene una dirección de hardware de ocho bits que se conoce como dirección esclava. La dirección esclava se configura mediante las entradas de selección de dirección A2, A1 y A0. Los pines A2, A1 y A0 son entradas de dirección del dispositivo que están conectadas directamente a GND o a VCC. Si estos pines se dejan flotando, los pines A2, A1 y A0 serán internamente conectados a GND.

Dirección Esclava[A6 - A0] Estado de entradas A2,A1 y A0
A2 A1 A0
1010000(0x50)GND/FlotandoGND/FlotandoGND/Flotando
1010001(0x51) GND/Flotando GND/Flotando VCC
1010010(0x52) GND/Flotando VCC GND/Flotando
1010011(0x53) GND/Flotando VCC VCC
1010100(0x54) VCC GND/Flotando GND/Flotando
1010101(por defecto 0x55) VCC GND/Flotando VCC
1010110(0x56) VCC VCC GND/Flotando
1010111(0x57) VCC VCC VCC

En modo predeterminado, una AT24C256(U1) tiene dirección I2C 0x50 y otra AT24C256(U2) tiene dirección I2C 0x51(ver el Xadow Storage).

Demostración


Usando el Xadow Storage, podemos almacenar datos permanentemente incluso si se apaga la alimentación. Ahora mostramos una demostración: escribir datos al almacenamiento y leerlos.

Instalación del Hardware:

Nota: cuando conectes el Xadow Storage al Xadow Main Board, debes preocuparte por la dirección de conexión. El método de conexión es que la esquina no rellena de un módulo Xadow necesita conectarse al ángulo recto de otro módulo(ver las cuatro esquinas de cada módulo Xadow).

El código de demostración:

#include <Wire.h> //I2C library
void setup()
{
char somedata[] = "this is data from the eeprom"; // data to write
Wire.begin(); // initialise the connection
Serial.begin(9600);
i2c_eeprom_write_page(0x51, 0, (byte *)somedata, sizeof(somedata)); // write to EEPROM

delay(10); //add a small delay

Serial.println("Memory written");
}
void loop()
{
int addr=0; //first address
byte b = i2c_eeprom_read_byte(0x51, 0); // access the first address from the memory

while (b!=0)
{
Serial.print((char)b); //print content to serial port
addr++; //increase address
b = i2c_eeprom_read_byte(0x51, addr); //access an address from the memory
}
Serial.println(" ");
delay(2000);
}
void i2c_eeprom_write_byte( int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte data ) {
int rdata = data;
Wire.beginTransmission(deviceaddress);
Wire.write((int)(eeaddress >> 8)); // MSB
Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF)); // LSB
Wire.write(rdata);
Wire.endTransmission();
}

// WARNING: address is a page address, 6-bit end will wrap around
// also, data can be maximum of about 30 bytes, because the Wire library has a buffer of 32 bytes
void i2c_eeprom_write_page( int deviceaddress, unsigned int eeaddresspage, byte* data, byte length ) {
Wire.beginTransmission(deviceaddress);
Wire.write((int)(eeaddresspage >> 8)); // MSB
Wire.write((int)(eeaddresspage & 0xFF)); // LSB
byte c;
for ( c = 0; c < length; c++)
Wire.write(data[c]);
Wire.endTransmission();
}
byte i2c_eeprom_read_byte( int deviceaddress, unsigned int eeaddress ) {
byte rdata = 0xFF;
Wire.beginTransmission(deviceaddress);
Wire.write((int)(eeaddress >> 8)); // MSB
Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF)); // LSB
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(deviceaddress,1);
if (Wire.available()) rdata = Wire.read();
return rdata;
}
// maybe let's not read more than 30 or 32 bytes at a time!
void i2c_eeprom_read_buffer( int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte *buffer, int length ) {
Wire.beginTransmission(deviceaddress);
Wire.write((int)(eeaddress >> 8)); // MSB
Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF)); // LSB
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(deviceaddress,length);
int c = 0;
for ( c = 0; c < length; c++ )
if (Wire.available()) buffer[c] = Wire.read();
}

Visor Esquemático en Línea

Recursos


Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...