Guía del usuario del beacon Bluetooth de interior BC03
![]()
Alimentación y LED
- Encendido: Simplemente tire de la lengüeta de la batería situada en la parte posterior. El BC03 se encenderá automáticamente y el indicador LED del dispositivo se iluminará.
- Apagado: El dispositivo está diseñado para funcionar de forma continua y no tiene un botón de encendido físico. Para apagar el dispositivo, la batería debe retirarse manualmente.
Directrices de despliegue
- Altura de instalación recomendada: 2,5–3 m sobre el suelo
- Espaciado recomendado: 5–10 m, según los requisitos de precisión
- Patrones de despliegue:
- Cuadrícula triangular para áreas abiertas
- Despliegue de una o dos filas para pasillos
![]()
Notas adicionales:
- Evite la instalación en el techo en entornos con alturas de piso superiores a 4 m
- Mantenga el beacon alejado de superficies metálicas, pantallas de vidrio y esquinas
- En entornos húmedos, tenga en cuenta los requisitos de protección ambiental
![]()
Los ejemplos en rojo son incorrectos, los ejemplos en azul son correctos.
Las directrices de despliegue son solo de referencia. El despliegue real debe optimizarse en función del algoritmo de posicionamiento y de los resultados de las pruebas in situ.
Instrucciones de instalación
Instalación con adhesivo 3M
Condiciones de instalación
- Superficies adecuadas: cerámica, vidrio, resina epoxi, acrílico, ABS, PC, PVC rígido
- No se recomienda para superficies rugosas, húmedas o envejecidas (por ejemplo, cemento, placas de yeso)
- Temperatura de instalación recomendada: 20–40°C
Pasos de instalación
- Limpie y seque la superficie de montaje
- Tire de la película aislante y ya se puede pegar e instalar
- Presione firmemente durante 1–2 segundos, repita varias veces para garantizar la adhesión
Para entornos de baja temperatura o severos, se recomienda utilizar adhesivo de doble cara combinado con pegamento fuerte sin clavos.
Configuración
BC03 admite la configuración de parámetros y el aprovisionamiento por lotes mediante la APP SenseCraft y herramientas de producción.
-
Paso 1: Descargue la APP
SenseCraft- Para iOS, busque “SenseCraft” en la App Store y descárguela.
- Para Android, busque “SenseCraft” en Google Store y descárguela.
![]()
- Paso 2: Conectar el beacon y configurar
En la página de usuario, haga clic en Device Bluetooth Configuration, luego seleccione Bluetooth Beacon y elija BC03. Después entre en la página de lista de dispositivos.
![]()
Según la dirección MAC del dispositivo, seleccione el beacon que se va a configurar.
![]()
Puede modificar el UUID, MAJOR, MINOR, potencia de emisión, intervalo de emisión y contraseña del dispositivo.
![]()
Configuración por lotes
Haga clic en Guardar y configuración por lotes, introduzca el número de dispositivos y la contraseña, y luego inicie la configuración por lotes. Una vez que la barra de progreso se complete, podrá descargar el archivo de beacons de configuración por lotes y revisar el estado de la configuración.
![]()
- Paso 3: Ver la curva RSSI
Elija el beacon y haga clic en RSSI Curve. Podrá ver la curva RSSI dinámica.
![]()
Para una pequeña cantidad de dispositivos (≤ 7-8 unidades), se recomienda la configuración manual de cada unidad. Para despliegues más grandes, utilice la configuración por lotes, ya que ofrece mayor estabilidad al manejar múltiples dispositivos.
Sistema de posicionamiento Bluetooth en interiores
El GPS funciona bien en exteriores, pero los entornos interiores como oficinas, almacenes, hospitales o centros comerciales suelen bloquear las señales de los satélites. Para lograr un posicionamiento preciso en interiores, utilizamos beacons Bluetooth BC03 junto con rastreadores SenseCAP.
Cómo funciona
1. Despliegue de beacons BC03
Instale los beacons BC03 en posiciones fijas. Siga estrictamente las
Directrices de despliegue, de lo contrario, los resultados del despliegue pueden no ser satisfactorios.
Cada beacon emite continuamente una señal Bluetooth.
2. El rastreador escanea las señales de los beacons Los rastreadores SenseCAP LoRaWAN escanean las señales de los beacons cercanos y miden el RSSI.
3. Estimación de distancia El sistema estima la distancia relativa entre el rastreador y cada beacon en función de los valores RSSI.
4. Cálculo de la posición Mediante algoritmos de posicionamiento, el sistema calcula la ubicación del dispositivo.
Combinado con algoritmos de posicionamiento, esto permite una precisión de posicionamiento en interiores a nivel de metros (aproximadamente 2–3 metros).
Los escenarios de aplicación típicos incluyen:
- Seguimiento de activos: Localizar equipos de alto valor dentro de almacenes o fábricas.
- Posicionamiento de personal: Garantizar la seguridad de los trabajadores en hospitales, minas o obras de construcción.
- Análisis de rutas: Analizar el flujo de personas y los mapas de calor en espacios comerciales u oficinas.
- Navegación en interiores: Proporcionar posicionamiento en tiempo real para visitantes en grandes recintos.
La solución puede integrarse en plataformas en la nube, aplicaciones móviles y mini programas.
![]()
Proporcionamos un sistema de posicionamiento Bluetooth en interiores de código abierto diseñado para funcionar perfectamente con SenseCAP BLE Beacons y rastreadores SenseCAP LoRaWAN.
Esta solución es totalmente de código abierto y personalizable, lo que permite a los usuarios crear, modificar e integrar sus propios servicios backend basados en nuestro repositorio de GitHub.
![]()
Consulta Indoor Positioning System para más detalles.
Soporte técnico y debate sobre el producto
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerle diferentes tipos de soporte y garantizar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.