Saltar al contenido principal

Compilar y flashear Yocto para las carrier boards Jetson de Seeed

Esta guía proporciona un flujo de trabajo común para compilar y flashear una imagen OpenEmbedded/Yocto en las carrier boards Jetson de Seeed Studio definidas por el repositorio seeed-tegra-demo-distro.

El repositorio usa las ramas wrynose de OE4T y el BSP meta-tegra para Jetson Linux R39.2.0 / JetPack 7.2. Una imagen Yocto utiliza los componentes del BSP NVIDIA Jetson Linux, pero no es el sistema de archivos raíz de Ubuntu que instala NVIDIA SDK Manager. La gestión de paquetes, la composición de la imagen, el entorno de escritorio y el comportamiento de actualización están controlados por los metadatos de Yocto.

Alcance del repositorio

Los comandos y las tablas de parámetros de este artículo siguen el estado del repositorio revisado el 31 de agosto de 2026. Antes de compilar, vuelve a comprobar el README del repositorio y la matriz de soporte, porque las máquinas disponibles, los SKU de los módulos, las ramas y el estado de validación de hardware pueden cambiar.

El siguiente diagrama resume todo el flujo de trabajo. Primero selecciona la carrier board y el módulo Jetson, luego mantén la misma máquina, SKU, directorio de compilación y receta de imagen durante la compilación y el flasheo.

Flujo de trabajo de compilación y flasheo de Yocto JetPack 7.2 para las carrier boards Jetson de Seeed

Antes de empezar​

Utiliza un host Linux físico x86_64 con un SSD local rápido, una conexión de red estable y acceso sudo. Prepara un cable USB con capacidad de datos para el puerto de recuperación/dispositivo de la carrier board. Una compilación completa de desarrollo con Yocto puede consumir varios cientos de gigabytes, así que reserva aproximadamente 400 GB de almacenamiento libre cuando sea posible. Usa al menos 16 GB de RAM, con 32 GB o más recomendados.

Instala los paquetes de compilación y flasheo comúnmente requeridos en un host Ubuntu:

sudo apt update
sudo apt install -y \
gawk wget git diffstat unzip texinfo gcc build-essential chrpath socat cpio \
python3 python3-pip python3-pexpect python3-git python3-jinja2 \
xz-utils debianutils iputils-ping libegl1-mesa libsdl1.2-dev \
pylint xterm zstd liblz4-tool file locales \
gdisk parted udev udisks2

Los nombres de los paquetes pueden diferir entre distribuciones host. Sigue la guía Yocto Project Quick Build y los requisitos de flasheo de OE4T para la rama usada por el repositorio. Si BitBake informa de una distribución host no compatible, utiliza un host compatible en lugar de omitir la validación.

Los scripts auxiliares usan los siguientes parámetros a lo largo del flujo de trabajo:

ParámetroPropósitoRegla importante
--machineSelecciona la configuración MACHINE de Yocto para la carrier board.Debe coincidir con la carrier board física.
--module-skuSelecciona el módulo Jetson instalado en una carrier Orin configurable. Son los cuatro dígitos finales del número de módulo de NVIDIA.Obligatorio para máquinas Orin configurables; omítelo para máquinas Thor con módulo fijo.
--build-dirAlmacena la configuración seleccionada, los archivos de trabajo de BitBake y los artefactos desplegados.Usa un directorio separado para cada combinación de carrier y SKU de módulo.
--cache-dirAlmacena las descargas compartidas y los datos de la caché sstate.Reutiliza una caché local del host entre compilaciones.
--imageSelecciona la receta de imagen de BitBake.Usa el mismo nombre de imagen para la compilación y la preparación del flasheo.
--output-dirSelecciona dónde se extrae el paquete tegraflash verificado.Usa un directorio local del host nuevo o vacío.

MACHINE es el nombre del objetivo de hardware de Yocto, no solo una etiqueta de producto. Selecciona una configuración de máquina de layers/meta-seeed/conf/machine/, que determina la familia de SoC, el DTB de la carrier, la configuración del módulo, los datos BPMP, los archivos de pinmux y voltaje de pads, los overlays y las variables de flasheo que usan BitBake y tegraflash.

Selecciona la máquina para tu hardware

Los comandos recomputer-orin-super-j401 de esta guía son solo un ejemplo concreto. Antes de preparar el espacio de trabajo, selecciona el MACHINE y el SKU del módulo que coincidan con tu carrier y tu módulo Jetson en la tabla de carrier boards.

Elige una imagen según el propósito del objetivo:

Receta de imagenCaso de uso
demo-image-fullImagen de referencia/demostración de OE4T con gráficos, contenedores, OpenCV y ejemplos de NVIDIA. Esta es la opción predeterminada de los scripts auxiliares.
seeed-image-jetson-runtimePerfil de runtime de Seeed alineado con la pila de runtime OE4T/NVIDIA.
seeed-image-jetson-developmentImagen de runtime más paquetes de desarrollo CUDA en el objetivo, cabeceras, herramientas de compilación/depuración, ejemplos y pruebas.

Los ejemplos siguientes usan seeed-image-jetson-development.

Elige la carrier board y el módulo Jetson​

El repositorio revisado para esta guía define 16 configuraciones de máquina de Seeed. También puedes imprimir la lista de máquinas del checkout actual con ./scripts/seeed/build.sh machines.

Producto o configuración de carrierMACHINESelección de módulo compatible
reComputer Industrial J401recomputer-industrial-orin-j401P3767 Orin NX/Nano: 0000, 0001, 0003, 0004
reComputer Mini AGX Orin J501Xrecomputer-mini-agx-orin-j501xP3701 AGX Orin: 0004, 0005
reComputer Orin J401recomputer-orin-j401P3767 Orin NX/Nano: 0000, 0001, 0003, 0004
reComputer Orin J40minirecomputer-orin-j40miniP3767 Orin NX/Nano: 0000, 0001, 0003, 0004
reComputer Robotics J401recomputer-orin-robotics-j401P3767 Orin NX/Nano: 0000, 0001, 0003, 0004
reComputer Robotics J401 GMSLrecomputer-orin-robotics-j401-gmslP3767 Orin NX/Nano: 0000, 0001, 0003, 0004
reComputer Super J401recomputer-orin-super-j401P3767 Orin NX/Nano: 0000, 0001, 0003, 0004
reComputer Robo AGX Orin J501Xrecomputer-robo-agx-orin-j501xP3701 AGX Orin: 0004, 0005
reComputer Rugged Orin J401recomputer-rugged-orin-j401P3767 Orin NX/Nano: 0000, 0001, 0003, 0004
reComputer Thor Carrier J601recomputer-thor-carrier-j601P3834-0008 T5000 fijo; omite --module-sku
reComputer Thor Carrier J6014recomputer-thor-carrier-j6014P3834-0000 T4000 fijo; omite --module-sku
reComputer Thor Carrier J6015recomputer-thor-carrier-j6015P3834-0008 T5000 fijo; omite --module-sku
reServer AGX Orin J501Xreserver-agx-orin-j501xP3701 AGX Orin: 0000, 0001, 0002, 0004, 0005
reServer AGX Orin J501X GMSLreserver-agx-orin-j501x-gmslP3701 AGX Orin: 0000, 0001, 0002, 0004, 0005
reServer Industrial Orin J401reserver-industrial-orin-j401P3767 Orin NX/Nano: 0000, 0001, 0003, 0004
Seeed AGX Orin Kitseeed-agx-orin-kitP3701 AGX Orin: 0000, 0001, 0002, 0004, 0005

--module-sku son los últimos cuatro dígitos impresos en el número de parte del módulo de NVIDIA. Comprueba la etiqueta del módulo o el EEPROM en lugar de seleccionar un valor de memoria.

Familia de módulo--module-skuNúmero completo de móduloModelo de módulo o mapeo del repositorio
P37670000P3767-0000Jetson Orin NX 16GB
P37670001P3767-0001Jetson Orin NX 8GB
P37670003P3767-0003Jetson Orin Nano 8GB
P37670004P3767-0004Jetson Orin Nano 4GB
P37010000P3701-0000Módulo Jetson AGX Orin del kit de desarrollo
P37010001P3701-0001SKU de compatibilidad que usa el mapeo DTB/BPMP 0000 del repositorio
P37010002P3701-0002SKU de compatibilidad que usa el mapeo DTB/BPMP 0000 del repositorio
P37010004P3701-0004Jetson AGX Orin 32GB
P37010005P3701-0005Jetson AGX Orin 64GB
P3834not selectableP3834-0000Jetson T4000, seleccionado por el MACHINE Thor
P3834not selectableP3834-0008Módulo Jetson T5000 / AGX Thor del kit de desarrollo, seleccionado por el MACHINE Thor
Soporte de compilación frente a validación de hardware

El repositorio proporciona metadatos de máquina y validación de compilación para todas las configuraciones listadas. Esto no significa que cada carrier, SKU de módulo, opción de cámara y periférico haya completado la validación física. En la matriz de soporte revisada, recomputer-orin-super-j401 ha completado la validación de flasheo, arranque desde NVMe, HDMI y USB básico. reserver-agx-orin-j501x-gmsl con SKU 0004 ha completado la validación de flasheo y arranque, mientras que la validación de GMSL y de periféricos más amplia sigue pendiente. Trata las demás máquinas como validadas solo para compilación hasta que se actualice su estado de hardware.

La secuencia de comandos de las siguientes secciones usa reComputer Super J401 con un módulo Orin NX 16GB como ejemplo concreto. Sustituye su máquina, SKU y nombres de directorio por los valores seleccionados en las tablas anteriores. El mismo flujo de trabajo parametrizado también se aplica a otras máquinas de la tabla de soporte, como reComputer Mini J5011.

reComputer Super J401reComputer Mini J5011
reComputer Super J401reComputer Mini J5011
peligro

Usar un MACHINE o un SKU de módulo incorrecto puede seleccionar archivos DTB, BPMP, pinmux, memoria o configuración de la flash incompatibles. Nunca reutilices un directorio de compilación existente después de cambiar cualquiera de estos valores.

Preparar y verificar el espacio de trabajo​

Clona el repositorio de Seeed y registra el commit utilizado para la compilación:

mkdir -p ~/work/jetson-yocto
cd ~/work/jetson-yocto

git clone \
--branch master \
--single-branch \
https://github.com/jjjadand/seeed-tegra-demo-distro.git \
tegra-demo-distro

cd tegra-demo-distro
git rev-parse HEAD

Prepara un espacio de trabajo para la carrier de ejemplo y el módulo:

./scripts/seeed/prepare-workspace.sh \
--machine recomputer-orin-super-j401 \
--module-sku 0000 \
--build-dir build-recomputer-orin-super-j401-sku0000 \
--cache-dir "$HOME/.cache/yocto-seeed"

Para una carrier AGX Orin, reemplaza los valores con su máquina y el SKU P3701 compatible. Para una carrier Thor, omite --module-sku porque el módulo está fijado por el archivo de máquina seleccionado. El asistente también acepta --no-activate, --no-submodules y --full-history para una gestión avanzada del espacio de trabajo.

Verifica el directorio de compilación seleccionado, la máquina y el SKU del módulo antes de compilar:

./scripts/seeed/build.sh current \
--build-dir build-recomputer-orin-super-j401-sku0000 \
--machine recomputer-orin-super-j401
Asistente de Yocto que muestra el directorio de compilación, la máquina y el SKU del módulo seleccionados

No continúes si los valores mostrados no coinciden con el hardware físico.

Compilar la imagen y el paquete de flasheo​

La primera compilación recomendada utiliza el comando all. Ejecuta la validación de metadatos, la compilación de los DTB/DTBO de Seeed, las comprobaciones de instalación de archivos de arranque y la compilación completa de la imagen en secuencia:

./scripts/seeed/build.sh all \
--build-dir build-recomputer-orin-super-j401-sku0000 \
--machine recomputer-orin-super-j401 \
--image seeed-image-jetson-development

La primera compilación descarga y compila muchos componentes y puede tardar varias horas. Una ejecución correcta termina después de que se completen las cuatro etapas:

Etapas completadas de compilaci�ón de metadatos, árbol de dispositivo, archivos de arranque e imagen de Yocto

Los archivos generados se colocan bajo <build-dir>/tmp/deploy/images/<machine>/. Las salidas importantes siguen este patrón de nombres:

<image>-<machine>.rootfs.ext4
<image>-<machine>.rootfs.manifest
<image>-<machine>.rootfs.spdx.json
<image>-<machine>.rootfs.testdata.json
<image>-<machine>.rootfs.tegraflash-tar.zst
Directorio de despliegue de Yocto que contiene el sistema de archivos raíz generado y el archivo tegraflash

El archivo .tegraflash-tar.zst contiene los archivos utilizados por el asistente de preparación de flasheo.

Para depuración o recompilaciones parciales, reemplaza all por metadata, dtb, bootfiles, image o flash-package. Mantén los mismos valores de --build-dir, --machine y --image. Para compilar un SDK opcional de desarrollo cruzado x86_64, ejecuta:

./scripts/seeed/build.sh sdk \
--build-dir build-recomputer-orin-super-j401-sku0000 \
--machine recomputer-orin-super-j401 \
--image seeed-image-jetson-development

El instalador del SDK se escribe bajo <build-dir>/tmp/deploy/sdk/. No es necesario para compilar o flashear la imagen de destino, y no es necesario cuando se compila directamente en el Jetson.

Preparar y flashear el dispositivo de destino​

Extrae y verifica el archivo de flasheo con el mismo directorio de compilación, máquina e imagen utilizados para la compilación:

./scripts/seeed/prepare-flash.sh \
--build-dir build-recomputer-orin-super-j401-sku0000 \
--machine recomputer-orin-super-j401 \
--image seeed-image-jetson-development \
--output-dir "$HOME/seeed-flash-recomputer-orin-super-j401-sku0000"

El asistente comprueba el rootfs, initrd-flash, las variables de flasheo, DTB/BPMP DTB, pinmux, voltaje de pads y otros archivos de arranque seleccionados. Para carriers configurables, también verifica que el SKU del módulo en el archivo de flasheo coincida con el espacio de trabajo preparado. El asistente no ejecuta sudo ni flashea el dispositivo de destino por sí mismo.

Pon el dispositivo de destino en modo Force Recovery usando la secuencia de botón o switch de recuperación documentada para esa carrier board específica de Seeed. Conecta el puerto USB de dispositivo/depuración de la carrier directamente al host Linux con un cable capaz de transmitir datos y luego verifica que sea visible un dispositivo NVIDIA APX:

lsusb -d 0955:

El ID de producto USB varía según el módulo Jetson. No inicies el flasheo hasta que aparezca el dispositivo de recuperación de NVIDIA.

Ejecuta el flasher generado desde el directorio de salida preparado:

cd "$HOME/seeed-flash-recomputer-orin-super-j401-sku0000"
sudo ./initrd-flash

El script arranca un initrd temporal a través de USB, expone el dispositivo de almacenamiento de destino al host, escribe el esquema de particiones y el sistema de archivos raíz, e informa del estado final. No desconectes la alimentación ni el USB durante el flasheo.

aviso

El nombre temporal del dispositivo de bloque del host se asigna dinámicamente. Nunca supongas que siempre es /dev/sdb o /dev/sdc, y no redirijas manualmente el flujo de trabajo a una unidad del host.

Primer arranque y validación​

Después de que el flasheo termine correctamente, desconecta el cable USB de recuperación, devuelve los controles de recuperación de la carrier a su estado normal si es necesario, apaga y vuelve a encender el dispositivo de destino y conecta su pantalla y periféricos.

El escritorio de Yocto debería arrancar desde el almacenamiento de destino seleccionado:

Escritorio Yocto ejecutándose en un dispositivo Jetson de Seeed

La configuración predeterminada tegrademo habilita una contraseña raíz inicial vacía y el inicio de sesión como root para desarrollo. Establece una contraseña inmediatamente:

passwd

Para la imagen de desarrollo, verifica las herramientas y bibliotecas necesarias en el lado del dispositivo de destino y luego prueba las interfaces específicas de la carrier que utiliza tu aplicación:

nvcc --version
gcc --version
cmake --version
pkg-config --modversion opencv4

Compilar o arrancar la imagen correctamente no valida todas las cámaras, enlaces GMSL, modos de pantalla, puertos USB, interfaces de red o conectores de expansión. Completa las pruebas de periféricos específicas del producto antes del despliegue.

Solución de problemas​

El directorio de compilación informa de una máquina o SKU incorrectos: Crea un nuevo directorio de compilación con prepare-workspace.sh. No edites ni reutilices un espacio de trabajo existente para cambiar de carrier board o de SKU de módulo.

No se puede encontrar el archivo de flasheo: Pasa el mismo valor de --image a build.sh y prepare-flash.sh. Ambos asistentes usan por defecto demo-image-full, por lo que una compilación de seeed-image-jetson-development debe usar explícitamente ese nombre durante la preparación del flasheo.

Los metadatos se analizan pero el hardware no arranca: Comprueba la matriz de soporte del repositorio. La validación de compilación de metadatos y DTB no demuestra el funcionamiento físico del flasheo, el arranque desde el almacenamiento, la pantalla, la cámara, GMSL o los periféricos para cada combinación de máquina y módulo.

El flasheo se detiene en Waiting for USB storage device flashpkg: En esta etapa, el host está esperando a que el initrd de Jetson enumere un dispositivo de almacenamiento masivo USB temporal; la escritura de la partición rootfs no ha comenzado. Comprueba el cable de datos, la conexión USB directa al host, el estado de modo de recuperación y la ruta de modo dispositivo USB del árbol de dispositivo compilado. No trates los puntos repetidos como una escritura lenta normal del almacenamiento.

Referencias​

¡Gracias por elegir productos de Seeed Studio! Para soporte técnico y discusión de productos, utiliza los siguientes canales:

Loading Comments...