Saltar al contenido principal

Configuración de Parámetros

Antes de comenzar, por favor revisa primero Configurar tu cadena de herramientas.

Configuración de región

La región predeterminada del firmware de fábrica es EU868, para configurar la región, para cumplir con los requisitos de frecuencia de diferentes regiones, puedes seguir los pasos a continuación para cambiar la región.

Reemplaza la parte 'Region' en el ejemplo de LoRaWAN.

REGION = SMTC_MODEM_REGION_'Region'

pir

Luego haz clic en Upload para cargar el programa.

pir

También puedes usar el botón Serial Monitor en la esquina superior derecha para verificar los registros.

pir

Configuración de información de tríada

La placa de desarrollo Wio Tracker 1110 permite a los usuarios configurar el DevEUI, AppEUI y AppKey, esto es requerido al registrarse en otros servidores de red.

Abre el LoRaWAN/TTN Example, define la información de tríada y haz clic en Upload.

static const uint8_t DEV_EUI[8]  = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
static const uint8_t JOIN_EUI[8] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
static const uint8_t APP_KEY[16] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };

pir

Información

O simplemente puedes obtener la información de tríada generada por el servidor de red, luego completarla en la parte Constants y ejecutarla en tu placa.

ejemplo: desde TTS.

pir

Loading Comments...