Saltar al contenido principal

Conexión a ChirpStack

Configuración de ChirpStack​

ChirpStack proporciona componentes de código abierto para redes LoRaWAN. Juntos forman una solución lista para usar que incluye una interfaz web fácil de usar para la gestión de dispositivos y APIs para la integración.

Añadir gateway​

Antes de comenzar, por favor login en el ChirpStack Application Server.

Las credenciales predeterminadas son: Username: admin; Password: admin

Nota

Si aún no has conectado tu instancia de ChirpStack Application Server con una instancia de ChirpStack Network Server, debes hacerlo primero. Consulta Network servers. También necesitas conectar la organización con el network-server creando un Service profile.

Navega a Gateway > Add gateway

pir

Introduce el Gateway Name y el Gateway ID (EUI: 64)

Gateway name: Un nombre para tu gateway

Gateway EUI: El Gateway EUI se puede encontrar en la etiqueta del dispositivo o en la consola local

Stats interval(secs): El intervalo esperado en segundos en el que el gateway envía sus estadísticas

pir

Luego haz clic en Submit

Añadir perfil de dispositivo​

Antes de poder añadir tu dispositivo a ChirpStack, tienes que crear un device-profile si aún no lo has hecho.

Navega a Device profile > Add device profile

pir

Name: Un nombre para tu perfil de dispositivo

Region: Selecciona el plan de región de acuerdo con tu gateway.

MAC version: LoRaWAN 1.0.3

Regional parameters revision: A

ADR algorithm: Algoritmo ADR predeterminado (solo LoRa)

nota

Selecciona la versión MAC / revisión de parámetros regionales / algoritmo ADR de acuerdo con tu dispositivo. Para más detalles, consulta: https://lora-alliance.org/resource_hub/

pir

Añadir dispositivo​

Navega a Application > Add Application

pir

Haz clic en la aplicación a la que quieres añadir tu dispositivo. En la pestaña Devices, haz clic en Add device

pir

Name: Un nombre para tu dispositivo

Device EUI: El Device EUI se puede encontrar en la etiqueta del dispositivo o en la app SenseCAP Mate

Device profile: Elige el perfil de dispositivo que creamos.

pir

Configuración del gateway​

Configura el gateway a través de la interfaz web; por favor revisa el Quick Start para iniciar sesión primero en la consola local.

Ajustes de red LoRa​

Navega a LoRa > LoRa Network

Mode: Packet Forwarder

Ajustes de Packet Forwarder:

Gateway EUI: Obtendrá automáticamente el EUI del gateway conectado

Server Address: La dirección de tu servidor ChirpStack

Server Port(Up/Down): 1700

Otros ajustes se pueden dejar por defecto, o se pueden cambiar para adaptarse a tus requisitos.

pir

Ajustes del plan de canales​

Navega a LoRa > Channel Plan

Selecciona la región y el plan de frecuencia de acuerdo con la elección real.

Después de configurar, haz clic en Save&Apply

pir

Vista de datos​

Datos del gateway​

Navega a Gateways, elige el gateway que quieres comprobar.

pir

Datos del dispositivo​

Después de añadir tu dispositivo LoRaWAN a ChirpStack, valida que tu dispositivo pueda activarse (en el caso de OTAA) y enviar datos.

Navega a Applications > Devices, elige el dispositivo que quieres comprobar.

pir

Loading Comments...