Saltar al contenido principal

Controlar reBot Arm usando la voz con reSpeaker Clip

rebot-clip te permite controlar por voz un reBot Arm B601-DM a través de un reSpeaker Clip, convirtiendo el habla natural en movimiento físico. El Clip transmite audio Opus por BLE RTC mientras la aplicación lo decodifica y ejecuta detección de actividad de voz WebRTC/por energía; luego Whisper STT de Groq y un analizador de intención basado en LLM traducen cada enunciado en una acción fija del brazo, como saludar, girar, ir a home u abrir la pinza. Es totalmente instalable con pip en Ubuntu 22.04 sin necesidad de conda, y cambia automáticamente a un brazo simulado cuando las ruedas de pinocchio/motorbridge o el puerto serie no están disponibles.

Hardware necesario​

Requisitos previos​

tip

Antes de comenzar, lee primero las dos guías siguientes. Este proyecto se basa directamente en la configuración de reBot Arm y en el flujo de trabajo de streaming RTC de reSpeaker Clip, así que completarlas de antemano te ahorrará mucho tiempo de depuración.

Clonar el repositorio​

git clone https://github.com/KasunThushara/reSpeaker-Clip-rebot-ARM.git
cd reSpeaker-Clip-rebot-ARM

Estructura del proyecto​

rebotclip/            application package
clip/ vendored reSpeaker Clip BLE SDK (+ BlueZ pairing agent)
audio/ Opus decoder, WebRTC/energy VAD, WAV/PCM helpers
voice/ Groq STT + LLM action-intent parser
arm/ ArmWrapper (real/sim), coordinate map, action executors
rtc_stream.py Clip RTC live-stream orchestration (decode→VAD→STT)
web.py FastAPI web UI backend (scan/connect/RTC/VAD/arm)
static/index.html single-page web UI
app.py end-to-end glue (utterance → intent → arm)
cli.py / __main__ `python -m rebotclip` (terminal or --web)
config/
commands.yaml action registry → drives the LLM prompt
coordinates.yaml named IK poses + joint macros (calibrate these!)
vendor/reBotArm_control_py/ vendored arm control lib (package+config+urdf)
data/demo_sample_packets.json bundled Clip RTC audio (offline testing)
examples/ runnable milestones (offline-friendly)

Instalación​

cd reSpeaker-Clip-rebot-ARM
python3.10 -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env # then paste your GROQ_API_KEY
tip

Si python3.10 -m venv falla (por ejemplo, ensurepip is not available), instala el paquete apt python3.10-venv o reutiliza cualquier entorno existente de Python 3.10 con pip.

La capa del brazo necesita pin (pinocchio) + motorbridge, que se distribuyen como ruedas binarias. Si faltan (o falta el puerto serie), rebot-clip cambia automáticamente a simulación, de modo que la canalización de voz sigue funcionando en un portátil.

Inicio rápido​

# 1. Show the configured models/actions            (offline)
python -m rebotclip --models

# 2. Arm smoke test (simulated) (offline)
python examples/arm_smoke.py

# 3. VAD segmentation on bundled Clip audio (offline)
python examples/clip_vad_test.py

# 4. Voice → intent on bundled audio (needs key) (network)
python examples/voice_test.py

# 5. Action → coordinate sanity (offline) (offline)
python examples/intent_pose_check.py
python examples/intent_pose_check.py --text "say hi" # needs Groq network

# 6. BLE sanity with a real Clip (no Groq, no arm)
python examples/clip_ble_check.py # info only
python examples/clip_ble_check.py --rtc 10 # speak into the Clip

# 7. Full app: replay demo, simulated arm (network)
python -m rebotclip --demo --sim

# 8. Live: real Clip + real arm
python -m rebotclip # auto-scan the Clip
python -m rebotclip --address AA:BB:CC:DD:EE:FF # pin a device
python -m rebotclip --scan # list nearby Clip devices

Interfaz web (escanear · conectar · RTC + VAD)​

Una pequeña aplicación web local para escanear Clips, conectar el que quieras e iniciar el flujo RTC con VAD en vivo, transcripciones y acciones detectadas.

source .venv/bin/activate
python -m rebotclip --web # http://127.0.0.1:8000
python -m rebotclip --web --host 0.0.0.0 --port 8000 # expose on your LAN

Luego abre http://127.0.0.1:8000 (o http://<pc-ip>:8000 si está enlazado a 0.0.0.0) y:

  1. Scan devices → elige un Clip XXXX del desplegable → Connect.
  2. Start RTC → habla. Observa el medidor de VAD, la transcripción en vivo y la insignia de acción detectada + respuesta. (O marca Demo (no Clip) para reproducir audio incluido sin hardware).
  3. Ajusta VAD en vivo: agresividad de WebRTC, umbral de energía, min level (puerta absoluta en dBFS), ganancia del micrófono, además de los presets Normal/Strict y Recalibrate noise (ejecútalo mientras la sala esté en silencio).
  4. Conmutador de modo del brazo — Off (solo muestra la intención, por defecto), Sim (movimiento simulado, registrado) o Real (mueve el brazo físico).

Opciones de CLI: --web --host --port, --no-classify (solo transcribir, sin acciones LLM), --execute off|sim|real (modo inicial del brazo).

Puesta en marcha del hardware​

  1. Conecta el Clip (BLE) y el puerto serie USB del brazo al PC.
  2. Concédete acceso al puerto serie:
    sudo usermod -a -G dialout $USER    # then log out/in
    ls /dev/ttyACM* # should list the arm
  3. Calibra config/coordinates.yaml (reach_front/present son marcadores de posición) y revisa las macros de articulaciones antes de usarlo manos libres.
  4. Mantén despejada la zona de trabajo; Ctrl+C cierra la aplicación y devuelve el brazo a la postura segura standby (AUTO_HOME_ON_EXIT=0 para omitirlo).

Añadir posiciones personalizadas (mapa de coordenadas)​

Todos los objetivos nombrados del brazo se encuentran en config/coordinates.yaml bajo la clave poses:. Hay dos tipos de pose: una pose de espacio articular (kind: joints) es una lista de los seis ángulos de las articulaciones del brazo en radianes [J1, J2, J3, J4, J5, J6], y una pose de IK (kind: ik) es un objetivo del efector final [x, y, z, roll, pitch, yaw] en metros/radianes que se resuelve con cinemática inversa. El origen del sistema de referencia se sitúa en la superficie de montaje bajo J1, con +x apuntando hacia delante (alejándose de la base), +y hacia la izquierda y +z hacia arriba. Los objetivos articulares se recortan automáticamente a los límites del URDF, y si IK no puede alcanzar un objetivo el movimiento devuelve un error en lugar de moverse, por lo que un valor fuera de rango es seguro en lugar de dañino.

Para añadir una nueva posición, añade una entrada bajo poses: y elige el tipo que coincida con lo que mediste — por ejemplo, una pose de recogida en espacio articular y una pose de caída con IK:

poses:
pick_left:
kind: joints
joints: [0.6, -0.9, -0.8, 0.0, 0.2, 0.0] # radians

drop_front:
kind: ik
pose: [0.32, 0.10, 0.20, 0.0, -0.7, 0.0] # x,y,z,roll,pitch,yaw

Puedes probar una pose sin ninguna intervención de voz ni LLM: python examples/arm_smoke.py --pose drop_front imprime (en simulación) o ejecuta (con --real) el movimiento, y python examples/intent_pose_check.py lista el mapa de poses y muestra las coordenadas ordenadas para cada acción. En Python, llámala directamente con move_to_named_pose(arm, "drop_front") desde rebotclip.arm.

Una pose nombrada solo se convierte en un comando por voz cuando también está registrada como una acción. Eso requiere dos pequeños cambios: añadir la acción a config/commands.yaml (nombre, descripción y frases de ejemplo — esto es lo que construye el prompt del LLM), y añadir un ejecutor en rebotclip/arm/actions.py. Por ejemplo, para hacer que "pick from the left" funcione, añade a commands.yaml:

actions:
pick_left:
description: "move to the left pickup position"
examples: ["pick from the left", "go to the left pickup", "grab on the left"]

luego añade un ejecutor y regístralo en actions.py:

def _exec_pick_left(arm: ArmWrapper) -> str:
return move_to_named_pose(arm, "pick_left")

EXECUTORS = {
# ...existing entries...
"pick_left": _exec_pick_left,
}

Reinicia la aplicación y el nuevo comando se entiende de inmediato — no se necesita ningún otro cambio porque el prompt de intención se genera a partir de commands.yaml.

Para la calibración, mueve el brazo a la postura que quieras (o lee los valores actuales con state / end_state desde example/7_arm_ik_control.py incluido como dependencia), toma nota de los números de las articulaciones o de IK y pégalos en coordinates.yaml. Mantén los objetivos dentro del espacio de trabajo alcanzable y alejados de la base y la mesa para evitar autocolisiones, prefiere primero valores moderados y prueba siempre una nueva pose con --sim antes de ejecutarla realmente con un espacio de trabajo despejado. El recorrido de la garra se configura por separado bajo gripper: (0.0 cerrada, -5.7 completamente abierta en la B601-DM), y los gestos relativos como el asentimiento/saludo usados por greet se encuentran bajo macros: como deltas de articulaciones aplicadas a la postura actual.

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.

Loading Comments...