Saltar al contenido principal

Control de Brazo Robótico 6/7 DOF usando NVIDIA Isaac GR00T N1.5

Introducción

Este artículo demuestra cómo la plataforma de IA GR00T de NVIDIA permite el control avanzado y autónomo del Brazo Robótico StarAI. Combinando percepción en tiempo real y toma de decisiones adaptativa, GR00T conecta la IA y la robótica para tareas de precisión en aplicaciones industriales y de investigación.

Prerrequisitos

  • Brazo Robótico StarAI
  • Orbbec Gemini 2
  • Host Linux acelerado por GPU NVIDIA
    • ubuntu 20.04
    • VRAM >32GB
info

Aunque esta demostración utiliza StarAI + Gemini2, el tutorial sigue siendo completamente aplicable a SOArm 100 + cámaras USB estándar.

Comenzando

Configurar Entorno Lerobot

El brazo robótico StarAI puede ser controlado utilizando el proyecto lerobot. Por favor consulte esta wiki para configurar su entorno operativo del brazo robótico StarAI. Una vez que todo esté listo, puede controlar el Follow Arm usando el comando a continuación.

python lerobot/scripts/control_robot.py \
--robot.type=starai \
--robot.cameras='{}' \
--control.type=teleoperate

El efecto de ejecución del programa será similar al video a continuación.

Configurar Orbbec Camera SDK

Paso1. 1.Clonar OrbbecSDK.

cd ~/
git clone https://github.com/orbbec/pyorbbecsdk.git
cd pyorbbecsdk

Paso 2. Instalar dependencias y compilar pyOrbbecsdk.

conda activate lerobot
sudo apt-get install python3-dev python3-venv python3-pip python3-opencv
pip3 install -r requirements.txt
mkdir build
cd build
cmake -Dpybind11_DIR=`pybind11-config --cmakedir` ..
make -j4
make install
cd ~/pyorbbecsdk
pip install -e .

Paso 3. Prueba si la cámara de profundidad funciona correctamente.

cd ~/pyorbbecsdk 
pip install -e .
export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:~/pyorbbecsdk/install/lib/
sudo bash ./scripts/install_udev_rules.sh
sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
python3 examples/depth.py

Si todo va bien, la información de profundidad capturada por la cámara de profundidad se imprimirá en el escritorio.

Grabar el Conjunto de Datos

Podemos ejecutar el siguiente script para recopilar un nuevo conjunto de datos:

python lerobot/scripts/control_robot.py \
--robot.type=so101 \
--control.type=record \
--control.fps=30 \
--control.single_task="Grasp a green block and put it in the bin." \
--control.repo_id=${HF_USER}/starai_test \
--control.tags='["starai","lerobot","tutorial"]' \
--control.warmup_time_s=5 \
--control.episode_time_s=30 \
--control.reset_time_s=30 \
--control.num_episodes=100 \
--control.display_data=true \
--control.push_to_hub=true
nota

Para entrenar Isaac-GR00T, se recomienda recopilar al menos 50 muestras de datos.

Aquí está el conjunto de datos que recopilamos.

https://huggingface.co/datasets/youjiang97/starai02

Dado que utilizaremos el proyecto Isaac-GR00T para el entrenamiento del modelo, necesitamos agregar un parámetro de configuración de conversión de conjunto de datos al conjunto de datos de acuerdo con los requisitos del proyecto. Específicamente, esto implica crear un archivo llamado modality.json en la carpeta meta con el siguiente contenido:

{
"state": {
"single_arm": {
"start": 0,
"end": 6
},
"gripper": {
"start": 6,
"end": 7
}
},
"action": {
"single_arm": {
"start": 0,
"end": 6
},
"gripper": {
"start": 6,
"end": 7
}
},
"video": {
"webcam": {
"original_key": "observation.images.webcam"
}
},
"annotation": {
"human.task_description": {
"original_key": "task_index"
}
}
}
info

Si estás usando SOARM100 para pruebas, establece los IDs de los servos de un solo brazo robótico a 0-5 y el ID del gripper a 5-6.

Ajusta los parámetros de video basándote en la convención de nomenclatura de la cámara en el conjunto de datos.

La estructura de archivos del conjunto de datos organizado es la siguiente:

    ├── data
│ └── chunk-000
│ ├── episode_000000.parquet
│ ├── ....
│ ├── episode_000099.parquet
│ └── episode_000100.parquet
├── meta
│ ├── episodes.jsonl
│ ├── episodes_stats.jsonl
│ ├── modality.json
│ ├── info.json
│ ├── so100__modality.json
│ ├── stats.json
│ └── tasks.jsonl
└── videos
└── chunk-000
├── observation.images.Orbbec
│ ├── episode_000000.mp4
│ ├── ....
│ ├── episode_000099.mp4
│ └── episode_000100.mp4
└── observation.images.laptop
├── episode_000000.mp4
├── ....
├── episode_000099.mp4
└── episode_000100.mp4

Configurar el Entorno Isaac-GR00T

Primero, necesitamos clonar el repositorio de código Isaac-GR00T:

git clone https://github.com/NVIDIA/Isaac-GR00T
cd Isaac-GR00T

A continuación, configura un entorno de ejecución de Python según los requisitos del proyecto:

conda create -n gr00t python=3.10
conda activate gr00t
pip install --upgrade setuptools
pip install -e .[base]
pip install --no-build-isolation flash-attn==2.7.1.post4
info

La instalación de flash-attn implica compilación de paquetes, lo cual puede ser extremadamente lento. Se recomienda descargar la versión del paquete precompilado que coincida con tu entorno del sistema e instalarlo localmente usando el comando: pip install ./<nombre_del_paquete>

Ajuste Fino del Modelo

Ahora podemos usar el conjunto de datos preparado para hacer el ajuste fino del modelo VLM GR00T N1.5 3B. NVIDIA ha proporcionado un script de Python dedicado para el ajuste fino—simplemente ejecuta el siguiente comando en tu terminal:

python scripts/gr00t_finetune.py \
--dataset-path ~/Isaac-GR00T/demo_data/starai_test
--num-gpus 1
--output-dir ~/Isaac-GR00T/output_starai
--max-steps 20000
--data-config so100
--video-backend torchvision_av
nota

Necesitas modificar la ruta de almacenamiento del conjunto de datos según tu configuración real.

El proceso de entrenamiento requiere aproximadamente 33GB de memoria GPU. Si tu hardware local tiene VRAM insuficiente, considera usar recursos de computación en la nube para completar el entrenamiento.

Despliegue

La arquitectura de despliegue de Isaac-GR00T adopta un diseño desacoplado entre el endpoint de inferencia y el endpoint de control:

  • Endpoint de Inferencia (Servidor): Dedicado únicamente a ejecutar tareas de inferencia del modelo.
  • Endpoint de Control (Cliente): Responsable de adquirir estados del brazo robótico y orquestar el control de movimiento.

Servidor

python scripts/inference_service.py --server \
--model_path <PATH_TO_YOUR_CHECKPOINT> \
--embodiment-tag new_embodiment \
--data-config so100 \
--denoising-steps 4

Cliente

python getting_started/examples/eval_gr00t_so100.py  --use_policy

Si todo procede sin problemas, Isaac-GR00T ahora debería estar controlando tu brazo robótico.

info

Dado que estamos usando un brazo robótico StarAI, se requieren modificaciones menores en el código del lado del cliente para asegurar la compatibilidad con el nuevo brazo y cámara. El código actualizado es el siguiente:

eval_gr00t_so100.py
# SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2025 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
# http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.

# SO100 Real Robot
import time
from contextlib import contextmanager

import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import torch
from lerobot.common.datasets.lerobot_dataset import LeRobotDataset
from lerobot.common.robot_devices.cameras.configs import OpenCVCameraConfig, OrbbecCameraConfig
from lerobot.common.robot_devices.motors.dynamixel import TorqueMode
from lerobot.common.robot_devices.robots.configs import So100RobotConfig, StaraiRobotConfig
from lerobot.common.robot_devices.robots.utils import make_robot_from_config
from lerobot.common.robot_devices.utils import RobotDeviceAlreadyConnectedError

# NOTE:
# Sometimes we would like to abstract different env, or run this on a separate machine
# User can just move this single python class method gr00t/eval/service.py
# to their code or do the following line below
import sys
import os
sys.path.append(os.path.expanduser("~/Isaac-GR00T/gr00t/eval/"))
from service import ExternalRobotInferenceClient

# Import tqdm for progress bar
from tqdm import tqdm

#################################################################################


class SO100Robot:
def __init__(self, calibrate=False, enable_camera=False, cam_idx=9):
# self.config = So100RobotConfig()
self.config = StaraiRobotConfig()
self.calibrate = calibrate
self.enable_camera = enable_camera
self.cam_idx = cam_idx
if not enable_camera:
self.config.cameras = {}
else:
# self.config.cameras = {"webcam": OpenCVCameraConfig(cam_idx, 30, 640, 480, "bgr")}
self.config.cameras = {"webcam": OrbbecCameraConfig(fps=30,use_depth=True,width = 640,Hi_resolution_mode = False)}
self.config.leader_arms = {}

# remove the .cache/calibration/so100 folder
if self.calibrate:
import os
import shutil

calibration_folder = os.path.join(os.getcwd(), ".cache", "calibration", "so100")
print("========> Deleting calibration_folder:", calibration_folder)
if os.path.exists(calibration_folder):
shutil.rmtree(calibration_folder)

# Create the robot
self.robot = make_robot_from_config(self.config)
print("<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>")
print(self.robot.robot_type)
print("<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>")
self.motor_bus = self.robot.follower_arms["main"]

@contextmanager
def activate(self):
try:
self.connect()
# self.move_to_initial_pose()
yield
finally:
self.disconnect()

def connect(self):
if self.robot.is_connected:
raise RobotDeviceAlreadyConnectedError(
"ManipulatorRobot is already connected. Do not run `robot.connect()` twice."
)

# Connect the arms
self.motor_bus.connect()

# We assume that at connection time, arms are in a rest position, and torque can
# be safely disabled to run calibration and/or set robot preset configurations.
self.motor_bus.write("Torque_Enable", TorqueMode.DISABLED.value)

# Calibrate the robot
# self.robot.activate_calibration()

# self.set_so100_robot_preset()

# Enable torque on all motors of the follower arms
self.motor_bus.write("Torque_Enable", TorqueMode.ENABLED.value)
print("robot present position:", self.motor_bus.read("Present_Position"))
self.robot.is_connected = True

self.camera = self.robot.cameras["webcam"] if self.enable_camera else None
if self.camera is not None:
self.camera.connect()
print("================> SO100 Robot is fully connected =================")

def set_so100_robot_preset(self):
# Mode=0 for Position Control
self.motor_bus.write("Mode", 0)
# Set P_Coefficient to lower value to avoid shakiness (Default is 32)
# self.motor_bus.write("P_Coefficient", 16)
self.motor_bus.write("P_Coefficient", 10)
# Set I_Coefficient and D_Coefficient to default value 0 and 32
self.motor_bus.write("I_Coefficient", 0)
self.motor_bus.write("D_Coefficient", 32)
# Close the write lock so that Maximum_Acceleration gets written to EPROM address,
# which is mandatory for Maximum_Acceleration to take effect after rebooting.
self.motor_bus.write("Lock", 0)
# Set Maximum_Acceleration to 254 to speedup acceleration and deceleration of
# the motors. Note: this configuration is not in the official STS3215 Memory Table
self.motor_bus.write("Maximum_Acceleration", 254)
self.motor_bus.write("Acceleration", 254)

def move_to_initial_pose(self):
current_state = self.robot.capture_observation()["observation.state"]
# print("current_state", current_state)
# print all keys of the observation
# print("observation keys:", self.robot.capture_observation().keys())
# current_state = torch.tensor([90, 90, 90, 90, -70, 30])
current_state = torch.tensor([90, 90, 90, 90, -70, 30, 40])
self.robot.send_action(current_state)
time.sleep(2)
print("-------------------------------- moving to initial pose")

def go_home(self):
# [ 88.0664, 156.7090, 135.6152, 83.7598, -89.1211, 16.5107]
print("-------------------------------- moving to home pose")
home_state = torch.tensor([88.0664, 156.7090, 135.6152, 83.7598, -89.1211, 16.5107])
self.set_target_state(home_state)
time.sleep(2)

def get_observation(self):
return self.robot.capture_observation()

def get_current_state(self):
state = self.get_observation()["observation.state"].data.numpy()
state[6] = -state[6]
return state

def get_current_img(self):
img = self.get_observation()["observation.images.webcam"].data.numpy()
# convert bgr to rgb
img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
return img

def set_target_state(self, target_state: torch.Tensor):
temp = self.robot.send_action(target_state)
print(f">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>{temp}<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<")
def enable(self):
self.motor_bus.write("Torque_Enable", TorqueMode.ENABLED.value)

def disable(self):
self.motor_bus.write("Torque_Enable", TorqueMode.DISABLED.value)

def disconnect(self):
self.disable()
self.robot.disconnect()
self.robot.is_connected = False
print("================> SO100 Robot disconnected")

def __del__(self):
self.disconnect()


#################################################################################


class Gr00tRobotInferenceClient:
def __init__(
self,
host="localhost",
port=5555,
language_instruction="Pick up the fruits and place them on the plate.",
):
self.language_instruction = language_instruction
# 480, 640
self.img_size = (480, 640)
self.policy = ExternalRobotInferenceClient(host=host, port=port)

def get_action(self, img, state):
obs_dict = {
"video.webcam": img[np.newaxis, :, :, :],
"state.single_arm": state[:6][np.newaxis, :].astype(np.float64),
"state.gripper": state[6:7][np.newaxis, :].astype(np.float64),
"annotation.human.task_description": [self.language_instruction],
}
res = self.policy.get_action(obs_dict)
# print("Inference query time taken", time.time() - start_time)
return res

def sample_action(self):
obs_dict = {
"video.webcam": np.zeros((1, self.img_size[0], self.img_size[1], 3), dtype=np.uint8),
"state.single_arm": np.zeros((1, 5)),
"state.gripper": np.zeros((1, 1)),
"annotation.human.action.task_description": [self.language_instruction],
}
return self.policy.get_action(obs_dict)

def set_lang_instruction(self, lang_instruction):
self.language_instruction = lang_instruction


#################################################################################


def view_img(img, img2=None):
"""
This is a matplotlib viewer since cv2.imshow can be flaky in lerobot env
also able to overlay the image to ensure camera view is alligned to training settings
"""
plt.imshow(img)
if img2 is not None:
plt.imshow(img2, alpha=0.5)
plt.axis("off")
plt.pause(0.001) # Non-blocking show
plt.clf() # Clear the figure for the next frame


#################################################################################

if __name__ == "__main__":
import argparse

default_dataset_path = os.path.expanduser("/home/seeed/Isaac-GR00T/demo_data/starai01")

parser = argparse.ArgumentParser()
parser.add_argument(
"--use_policy", action="store_true"
) # default is to playback the provided dataset
parser.add_argument("--dataset_path", type=str, default=default_dataset_path)
# parser.add_argument("--host", type=str, default="192.168.1.78")
parser.add_argument("--host", type=str, default="127.0.0.1")
parser.add_argument("--port", type=int, default=5555)
parser.add_argument("--action_horizon", type=int, default=16)
parser.add_argument("--actions_to_execute", type=int, default=350)
parser.add_argument("--cam_idx", type=int, default=8) # 8和6
parser.add_argument(
"--lang_instruction", type=str, default="Pick up the fruits and place them on the plate."
)
parser.add_argument("--record_imgs", action="store_true")
args = parser.parse_args()

# print lang_instruction
print("lang_instruction: ", args.lang_instruction)

ACTIONS_TO_EXECUTE = args.actions_to_execute
USE_POLICY = args.use_policy
ACTION_HORIZON = (
args.action_horizon
) # we will execute only some actions from the action_chunk of 16
MODALITY_KEYS = ["single_arm", "gripper"]
if USE_POLICY:
client = Gr00tRobotInferenceClient(
host=args.host,
port=args.port,
language_instruction=args.lang_instruction,
)

if args.record_imgs:
# create a folder to save the images and delete all the images in the folder
os.makedirs("eval_images", exist_ok=True)
for file in os.listdir("eval_images"):
os.remove(os.path.join("eval_images", file))

robot = SO100Robot(calibrate=False, enable_camera=True, cam_idx=args.cam_idx)
image_count = 0

with robot.activate():
for i in tqdm(range(ACTIONS_TO_EXECUTE), desc="Executing actions"):
img = robot.get_current_img()
view_img(img)
state = robot.get_current_state()

# new_image = np.zeros((880, 640, 3), dtype=np.uint8)
# new_image[:480, :, :] = img

# print(">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<")
# print(type(state))
# print(state.shape)
# print(">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<")
# -70 ~ -10
action = client.get_action(img, state)
action["action.gripper"] = action["action.gripper"] * -1

# set_gripper = np.ones_like(action["action.gripper"]) * -10
# action["action.gripper"] = set_gripper
# # action = client.get_action(img, state)
# print(">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<")
# print(type(action))
# print(action)
# print(">>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<")

start_time = time.time()
for i in range(ACTION_HORIZON):
concat_action = np.concatenate(
[np.atleast_1d(action[f"action.{key}"][i]) for key in MODALITY_KEYS],
axis=0,
)
# assert concat_action.shape == (6,), concat_action.shape
assert concat_action.shape == (7,), concat_action.shape
robot.set_target_state(torch.from_numpy(concat_action))
time.sleep(0.02)

# get the realtime image
img = robot.get_current_img()
view_img(img)

if args.record_imgs:
# resize the image to 320x240
img = cv2.resize(cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_RGB2BGR), (320, 240))
cv2.imwrite(f"eval_images/img_{image_count}.jpg", img)
image_count += 1

# 0.05*16 = 0.8 seconds
print("executing action", i, "time taken", time.time() - start_time)
print("Action chunk execution time taken", time.time() - start_time)
else:
# Test Dataset Source https://huggingface.co/datasets/youliangtan/so100_strawberry_grape
dataset = LeRobotDataset(
repo_id="",
root=args.dataset_path,
)

robot = SO100Robot(calibrate=False, enable_camera=True, cam_idx=args.cam_idx)

with robot.activate():
print("Run replay of the dataset")
actions = []
for i in tqdm(range(ACTIONS_TO_EXECUTE), desc="Loading actions"):
action = dataset[i]["action"]
img = dataset[i]["observation.images.webcam"].data.numpy()
# original shape (3, 480, 640) for image data
realtime_img = robot.get_current_img()

img = img.transpose(1, 2, 0)
view_img(img, realtime_img)
actions.append(action)
robot.set_target_state(action)
time.sleep(0.05)

# plot the actions
plt.plot(actions)
plt.show()

print("Done all actions")
robot.go_home()
print("Done home")

Demostración del Efecto

Nuestras pruebas de inferencia se realizaron en una laptop equipada con una GPU RTX 4080. Aunque la precisión de inferencia resultó excelente, observamos un temblor notable en el movimiento del brazo debido al gran tamaño del modelo VLA. Sin embargo, el sistema logra completar exitosamente todas las tareas previstas.

Referencias

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...