Saltar al contenido principal

Crear Copia de Seguridad y Restaurar en reComputer

Introducción

reComputer es una caja inteligente de borde potente y compacta para llevar hasta 275TOPS de rendimiento de IA moderno al borde. Cuando has configurado e instalado el software y entorno necesarios para tu negocio en recomputer, y necesitas replicar el proyecto desde otro nuevo recomputer, reinstalar el software no es eficiente. Por lo tanto, esta página wiki usará reComputer J3011 para introducir cómo hacer una copia de seguridad de tu software y entorno existentes en la serie recomputer, haciendo conveniente para ti restaurar y trasplantar a la nueva recomputer.

nota

Nuestra plataforma de prueba es reComputer J3011, JetPack 5.1.3 se proporciona como referencia.

Prerrequisitos

  • Computadora Host Ubuntu
  • Cable de transmisión de datos USB Type-C
  • reComputer J3011 (con SO JetPack 5.1.3)
info

Software y aplicaciones necesarias instaladas y configuradas en tu reComputer. Asegúrate de que estas modificaciones no afecten la funcionalidad de arranque del dispositivo. Se recomienda reiniciar el dispositivo después de hacer cambios para confirmar la estabilidad.

Como la captura de pantalla de arriba, instalamos el software jtop, donde podemos usar estos comandos en la terminal directamente.

Hacer Copia de Seguridad del Sistema

Paso 1. Configurar el dispositivo en modo de recuperación consulta esta página wiki.

Paso 2. Obtener el BSP de JetPack correspondiente a tu módulo Jetson. Para JetPack 5.1.3, descarga el BSP Jetson Linux R35.5.0 desde el sitio oficial de NVIDIA.

Paso 3. Extraer el archivo BSP para acceder al directorio Linux_for_Tegra.

tar -xvzf jetson-linux-*.tbz2
# For Jetpack 5.1.3: tar -xvzf Jetson_Linux_R35.5.0_aarch64.tbz2

Paso 4. Copia el contenido de Linux_for_Tegra a tu directorio del paquete de flasheo JetPack (por ejemplo, mfi_recomputer-orin).

nota

"directorio del paquete de flasheo" es el archivo de directorio utilizado durante el proceso de flasheo del sistema.

Usa las opciones -rn para preservar los archivos existentes:

sudo cp -rn Linux_for_Tegra/* mfi_recomputer-orin

Paso 5. Navega al directorio de tu paquete de flasheo JetPack:

cd /path/to/mfi_recomputer-orin

Paso 6. Ejecuta el script de respaldo, especificando tu dispositivo de almacenamiento y el nombre de respaldo deseado:

sudo ./tools/backup_restore/l4t_backup_restore.sh -e nvme0n1 -b recomputer-orin
info

-b <target_board> reemplaza con tu dispositivo

nota

puedes navegar al directorio de tu paquete de flasheo Jetpack y encontrar un archivo xxx.conf. xxx es tu <target_board>

ls | grep *.conf

espera pacientemente hasta que termine. Si todo va bien, verás algo similar a la captura de pantalla de abajo en la terminal:

nota

Durante este proceso, tu dispositivo puede reiniciarse muchas veces como en el proceso de flasheo, no se recomienda usar máquinas virtuales o WSL porque podría perder la conexión y causar que el proceso de respaldo/restauración falle. Puedes encontrar algunos archivos faltantes; puedes abrir el recomputer-orin.conf y eliminar el archivo que no existe. Usualmente estos son archivos objeto temporales de superposición del árbol de dispositivos; no afectan los resultados de respaldo y restauración. Pero si hiciste modificaciones al BSP, necesitarás fusionar tus archivos de superposición.

Restaurando el Sistema

Paso 1. Inserta un nuevo SSD vacío en tu reComputer.

Paso 2. Entra en modo de recuperación forzada como se describió anteriormente.

Paso 3. En tu sistema host, navega a tu directorio del paquete de flasheo JetPack y ejecuta el comando de restauración en el host:

sudo ./tools/backup_restore/l4t_backup_restore.sh -e nvme0n1 -r recomputer-orin

Si todo va bien, verás algo similar a la captura de pantalla de abajo en la terminal:

Paso 4. Enciende el dispositivo jetson, usa el nombre de usuario y contraseña que configuramos previamente. Y prueba algún software que instalamos previamente. Si funcionó, entonces nuestra restauración fue exitosa.

Debido a que habíamos instalado jtop en nuestro sistema anterior, podemos lanzar directamente jtop en la terminal del nuevo sistema.

info

Adicionalmente, los siguientes casos han sido probados para respaldo y restauración:

  • Restaurar el respaldo al SSD original.
  • Restaurar el respaldo a un SSD diferente.
  • Restaurar el respaldo a la misma placa portadora, con módulo Jetson del mismo lote, SSDs diferentes.

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...