Saltar al contenido principal

Implementar GR00T N1.7 de peso completo con TensorRT en JetPack 7.2 y Jetson AGX Orin

Este tutorial implementa una política NVIDIA Isaac GR00T N1.7 ajustada con precisión en Jetson AGX Orin usando JetPack 7.2 y un pipeline de inferencia TensorRT completo. A diferencia del flujo de trabajo Orin anterior que solo aceleraba el componente DiT, esta implementación construye motores TensorRT para los siete componentes del modelo:

  1. Vision Transformer (ViT)
  2. Modelo de lenguaje grande (LLM)
  3. Autoatención visión-lenguaje
  4. Codificador de estado
  5. Codificador de acción
  6. Experto de acción DiT
  7. Decodificador de acción

El flujo de trabajo validado realiza inferencia offline con un dataset local de LeRobot. No abre un puerto serie del robot ni envía comandos a actuadores, lo que lo hace adecuado para comprobar la conversión del modelo y la generación de acciones antes de integrar un robot físico.

Implementación completa de TensorRT de GR00T N1.7 en Jetson AGX Orin

Repositorio del proyecto​

La implementación para JetPack 7.2, los scripts de conversión, los cambios en tiempo de ejecución y las notas de implementación originales están disponibles en el siguiente repositorio:

Esta guía se validó con el siguiente commit del repositorio:

93d711e3d56ca054d1cd41b12115a37ae57b46f6

Commits posteriores pueden mejorar las versiones de los paquetes o las opciones de línea de comandos. Al reproducir el resultado medido, comienza desde el commit fijado y revisa los cambios más recientes por separado.

Configuración probada​

ElementoValor probado
DispositivoJetson AGX Orin, capacidad de cómputo sm_87
JetPack / L4TJetPack 7.2 / L4T R39.2
SO / kernelUbuntu 24.04 / Linux 6.8 Tegra
CUDA del sistemaCUDA 13.2
TensorRT del sistema10.16.2.10
Python3.12.3
PyTorch2.8.0, wheel Jetson AI Lab CUDA 12.9
TorchVision0.23.0
Transformers4.57.6
ONNX1.20.1
PyAV / FFmpegPyAV 16.1.0 / FFmpeg 8
Tamaño de lote de TensorRT1
Horizonte de acción16
aviso

La configuración Orin anterior del repositorio está dirigida a JetPack 6.2, Python 3.10, CUDA 12.6 y una versión anterior de TensorRT. No ejecutes scripts/deployment/orin/install_deps.sh ni scripts/activate_orin.sh para este flujo de trabajo con JetPack 7.2.

nota

El wheel de PyTorch usado por el entorno validado incluye un runtime CUDA 12.9. TensorRT sigue usando la instalación CUDA 13.2 del sistema de JetPack 7.2. Mantén el orden de activación y de rutas de biblioteca que se muestra en esta guía.

Planificación de almacenamiento y memoria​

Reserva al menos 45–50 GB de almacenamiento libre para el repositorio, el checkpoint, el backbone VLM local, el dataset, los grafos ONNX, los motores TensorRT y los archivos temporales de compilación. El directorio de artefactos TensorRT validado ocupa aproximadamente 13 GB.

El AGX Orin probado expuso aproximadamente 29 GB de memoria unificada utilizable y no usó swap. Antes de compilar los motores:

free -h
df -h "${HOME}"
sudo tegrastats

Cierra navegadores, notebooks, aplicaciones de escritorio y servicios de modelos no relacionados si el generador de TensorRT es terminado por el killer de falta de memoria.

1. Definir rutas portátiles​

El README del proyecto registra rutas de la máquina de prueba original. En lugar de copiar rutas absolutas específicas de la máquina, crea una configuración reutilizable en tu propio directorio home:

mkdir -p "${HOME}/.config/gr00t-jp72"

cat > "${HOME}/.config/gr00t-jp72/paths.sh" <<'EOF'
export GR00T_WORKSPACE="${HOME}/gr00t-jp72"
export GR00T_REPO="${GR00T_WORKSPACE}/Isaac-GR00T-Orin-JP72"
export GR00T_CHECKPOINT="${GR00T_WORKSPACE}/checkpoints/checkpoint-10000"
export GR00T_DATASET="${GR00T_WORKSPACE}/datasets/grab_tube_0_eval"
export GR00T_BACKBONE="${GR00T_WORKSPACE}/models/Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct"
export GR00T_TRT_OUTPUT="${GR00T_WORKSPACE}/artifacts/rebot_trt"
EOF

source "${HOME}/.config/gr00t-jp72/paths.sh"
mkdir -p \
"$(dirname "${GR00T_REPO}")" \
"$(dirname "${GR00T_CHECKPOINT}")" \
"$(dirname "${GR00T_DATASET}")" \
"$(dirname "${GR00T_BACKBONE}")" \
"${GR00T_TRT_OUTPUT}"

Ejecuta el siguiente comando en cada nueva terminal antes de usar las variables:

source "${HOME}/.config/gr00t-jp72/paths.sh"

Puedes cambiar los valores en paths.sh para colocar archivos grandes en un SSD NVMe. Mantén separados las rutas del repositorio, el modelo, el dataset y la salida.

2. Clonar el repositorio para JetPack 7.2​

source "${HOME}/.config/gr00t-jp72/paths.sh"

git clone https://github.com/jjjadand/Isaac-GR00T-Orin-JP72.git "${GR00T_REPO}"
cd "${GR00T_REPO}"
git checkout 93d711e3d56ca054d1cd41b12115a37ae57b46f6

Si el repositorio ya existe, verifica su revisión actual:

git -C "${GR00T_REPO}" rev-parse HEAD
git -C "${GR00T_REPO}" status --short

No cambies de revisión mientras una exportación ONNX o una compilación de motores esté en progreso.

3. Preparar las entradas requeridas​

3.1 Checkpoint GR00T N1.7 ajustado con precisión​

Copia tu checkpoint ajustado con precisión en ${GR00T_CHECKPOINT}. El checkpoint de inferencia requiere la configuración de GR00T, las estadísticas y los shards del modelo. Una estructura típica es:

checkpoint-10000/
├── config.json
├── embodiment_id.json
├── model-00001-of-00003.safetensors
├── model-00002-of-00003.safetensors
├── model-00003-of-00003.safetensors
├── model.safetensors.index.json
├── processor_config.json
└── statistics.json

Archivos de estado de entrenamiento como optimizer.pt, scheduler.pt y trainer_state.json no son necesarios para la inferencia ni para la exportación ONNX.

Valida la ruta configurada:

source "${HOME}/.config/gr00t-jp72/paths.sh"
test -f "${GR00T_CHECKPOINT}/config.json"
test -f "${GR00T_CHECKPOINT}/processor_config.json"
test -f "${GR00T_CHECKPOINT}/statistics.json"

3.2 Descargar el backbone local Qwen3-VL​

La política N1.7 aún requiere la arquitectura de backbone compatible, el tokenizador y el procesador de imágenes. Este repositorio admite un backbone totalmente local mediante GR00T_BACKBONE_PATH, por lo que no se requiere un inicio de sesión de Hugging Face durante la exportación o la inferencia.

source "${HOME}/.config/gr00t-jp72/paths.sh"

uv tool run --from modelscope modelscope download \
Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct \
--local-dir "${GR00T_BACKBONE}"

Confirma que el archivo principal del modelo y la configuración estén presentes:

test -f "${GR00T_BACKBONE}/config.json"
test -f "${GR00T_BACKBONE}/model.safetensors"
ls -lh "${GR00T_BACKBONE}/model.safetensors"

El archivo model.safetensors tiene aproximadamente 4,25 GB en la descarga probada.

3.3 Preparar el dataset local de LeRobot​

La prueba en seco offline acepta un dataset local LeRobot v2/v2.1 mediante --dataset-path. Para el ejemplo validado RS-Rebot, la estructura mínima es:

grab_tube_0_eval/
├── data/chunk-000/episode_000000.parquet
├── videos/chunk-000/observation.images.front/episode_000000.mp4
├── videos/chunk-000/observation.images.side/episode_000000.mp4
└── meta/
├── episodes.jsonl
├── info.json
├── modality.json
├── stats.json
└── tasks.jsonl

El ejemplo proporcionado espera:

  • etiqueta de embodiment: NEW_EMBODIMENT;
  • claves de cámara: front y side;
  • dimensiones de estado y acción: 7;
  • horizonte de acción: 16.

El processor_config.json del checkpoint y el meta/modality.json del dataset deben describir modalidades compatibles de estado, acción y vídeo.

tip

Pasa el directorio local con --dataset-path. No proporciones una carpeta local a una opción que espera un ID de repositorio de Hugging Face, porque puede desencadenar una solicitud innecesaria al Hub y devolver un error HTTP 401.

4. Instalar el entorno JetPack 7.2​

4.1 Instalar paquetes del sistema​

JetPack 7.2 ya debe proporcionar CUDA, TensorRT, cuDNN y los bindings de Python de TensorRT.

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y --no-install-recommends \
ffmpeg \
libopenblas0-pthread \
python3.12-venv \
python3-dev

Comprueba los paquetes de la plataforma:

cat /etc/nv_tegra_release
/usr/local/cuda-13.2/bin/nvcc --version
dpkg-query -W python3-libnvinfer libnvinfer10 tensorrt

El entorno validado informa L4T R39.2, CUDA 13.2 y TensorRT 10.16.

4.2 Crear un entorno Python dedicado​

source "${HOME}/.config/gr00t-jp72/paths.sh"
cd "${GR00T_REPO}"

curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
export PATH="${HOME}/.local/bin:${PATH}"

uv venv --python /usr/bin/python3.12 .venv-jp72

No reutilices el .venv del repositorio, que puede contener paquetes compilados para una plataforma Jetson diferente.

4.3 Instalar los wheels de PyTorch probados para Orin​

uv pip install --python "${GR00T_REPO}/.venv-jp72/bin/python" --no-deps \
"https://pypi.jetson-ai-lab.io/jp6/cu129/+f/f36/0db283b1249b3/torch-2.8.0-cp312-cp312-linux_aarch64.whl" \
"https://pypi.jetson-ai-lab.io/jp6/cu129/+f/255/341cb5beb4673/torchvision-0.23.0-cp312-cp312-linux_aarch64.whl"

Instala las bibliotecas de runtime CUDA 12.9 requeridas por el wheel de PyTorch:

uv pip install --python "${GR00T_REPO}/.venv-jp72/bin/python" \
nvidia-cublas-cu12==12.9.2.10 \
nvidia-cuda-cupti-cu12==12.9.79 \
nvidia-cuda-nvrtc-cu12==12.9.86 \
nvidia-cuda-runtime-cu12==12.9.79 \
nvidia-cufft-cu12==11.4.1.4 \
nvidia-curand-cu12==10.3.10.19 \
nvidia-cusolver-cu12==11.7.5.82 \
nvidia-cusparse-cu12==12.5.10.65 \
nvidia-nvjitlink-cu12==12.9.86

4.4 Instalar las dependencias de GR00T​

uv pip install --python "${GR00T_REPO}/.venv-jp72/bin/python" \
accelerate==1.12.0 \
albumentations==1.4.18 \
av==16.1.0 \
build==1.4.0 \
click==8.1.8 \
cryptography==46.0.7 \
datasets==3.6.0 \
dm-tree==0.1.8 \
einops==0.8.1 \
gitpython==3.1.50 \
gymnasium==1.2.2 \
"huggingface-hub[cli]==0.36.2" \
jsonlines==4.0.0 \
lmdb==1.7.5 \
matplotlib==3.10.1 \
msgpack==1.1.0 \
msgpack-numpy==0.4.8 \
numpy==1.26.4 \
omegaconf==2.3.0 \
onnx==1.20.1 \
onnxscript==0.6.2 \
opencv-python-headless==4.11.0.86 \
pandas==2.2.3 \
peft==0.17.1 \
pytest==9.0.3 \
pytest-timeout==2.4.0 \
pyzmq==27.0.1 \
ruff==0.15.1 \
safetensors==0.7.0 \
scipy==1.15.3 \
termcolor==3.2.0 \
transformers==4.57.6 \
tyro==0.9.17 \
wandb==0.23.0

uv pip install --python "${GR00T_REPO}/.venv-jp72/bin/python" --no-deps \
"https://pypi.jetson-ai-lab.io/jp6/cu129/+f/c46/66317287eb28a/diffusers-0.36.0.dev0-py3-none-any.whl"

uv pip install --python "${GR00T_REPO}/.venv-jp72/bin/python" --no-deps -e "${GR00T_REPO}"

No instales TorchCodec para esta configuración probada. PyAV 16 se utiliza con FFmpeg 8 de JetPack 7.2 para decodificar los vídeos del conjunto de datos. Flash Attention es opcional y no se instaló en el entorno validado.

4.5 Exponer el paquete de Python TensorRT del sistema​

Usa Python para determinar la ruta real de site-packages del entorno en lugar de codificar un nombre de usuario:

GR00T_SITE_PACKAGES="$("${GR00T_REPO}/.venv-jp72/bin/python" -c 'import site; print(site.getsitepackages()[0])')"

printf '%s\n' '/usr/lib/python3.12/dist-packages' \
> "${GR00T_SITE_PACKAGES}/jetpack_system_packages.pth"

5. Activar y validar​

Ejecuta el siguiente bloque en cada nueva shell:

source "${HOME}/.config/gr00t-jp72/paths.sh"
cd "${GR00T_REPO}"

deactivate 2>/dev/null || true
source .venv-jp72/bin/activate
source scripts/activate_orin_jp72.sh

# Override the original test-machine path configured by the activation script.
export GR00T_BACKBONE_PATH="${GR00T_BACKBONE}"
hash -r

Valida el intérprete, la arquitectura de la GPU, el binding de TensorRT, el backbone y el backend de vídeo:

python - <<'PY'
import os
import sys

import tensorrt
import torch

print("python:", sys.executable)
print("torch:", torch.__version__)
print("torch CUDA:", torch.version.cuda)
print("GPU:", torch.cuda.get_device_name(0))
print("architectures:", torch.cuda.get_arch_list())
print("TensorRT:", tensorrt.__version__)
print("backbone:", os.environ["GR00T_BACKBONE_PATH"])
print("video backend:", os.environ["GR00T_VIDEO_BACKEND"])

assert sys.executable.endswith("/.venv-jp72/bin/python")
assert "sm_87" in torch.cuda.get_arch_list()
assert os.environ["GR00T_VIDEO_BACKEND"] == "pyav"
PY

Los valores clave esperados incluyen PyTorch 2.8.0, PyTorch CUDA 12.9, sm_87, TensorRT 10.16.2.10 y el backend pyav.

aviso

Usa el comando python simple del entorno activado. Evita uv run python después de la instalación porque puede sincronizar el entorno de proyecto predeterminado del repositorio y reemplazar paquetes específicos de Jetson que funcionan.

6. Ejecutar la prueba rápida de PyTorch​

Antes de exportar, verifica que el checkpoint, el backbone local, el conjunto de datos, el decodificador de vídeo y el paso hacia adelante de CUDA funcionen juntos:

python scripts/deployment/standalone_inference_script.py \
--model-path "${GR00T_CHECKPOINT}" \
--dataset-path "${GR00T_DATASET}" \
--embodiment-tag NEW_EMBODIMENT \
--traj-ids 0 \
--steps 1 \
--execution-horizon 16 \
--denoising-steps 4 \
--inference-mode pytorch \
--save-plot-path /tmp/rebot_pytorch_smoke.jpeg

No continúes con la exportación a TensorRT hasta que este comando pueda cargar una observación del conjunto de datos y generar una predicción de acción.

7. Exportar el modelo completo a ONNX​

Exporta los siete componentes con un tamaño de lote estático de 1:

python scripts/deployment/build_trt_pipeline.py \
--model-path "${GR00T_CHECKPOINT}" \
--dataset-path "${GR00T_DATASET}" \
--embodiment-tag NEW_EMBODIMENT \
--export-mode full_pipeline \
--batch-size 1 \
--output-dir "${GR00T_TRT_OUTPUT}" \
--workspace 4096 \
--steps export

La exportación validada tarda aproximadamente dos minutos. Confirma que el directorio ONNX contiene siete grafos y los metadatos de exportación:

find "${GR00T_TRT_OUTPUT}/onnx" -maxdepth 1 -type f \
-printf '%f %s bytes\n' | sort

Mantén dit_bf16.onnx.data junto a dit_bf16.onnx; contiene datos de tensores externos utilizados por el grafo DiT.

8. Construir los siete motores TensorRT​

Construye los motores en el AGX Orin de destino. Los motores TensorRT están ligados a la arquitectura de la GPU, la versión de TensorRT, las formas de los grafos y el tamaño de lote.

python scripts/deployment/build_trt_pipeline.py \
--model-path "${GR00T_CHECKPOINT}" \
--dataset-path "${GR00T_DATASET}" \
--embodiment-tag NEW_EMBODIMENT \
--export-mode full_pipeline \
--batch-size 1 \
--output-dir "${GR00T_TRT_OUTPUT}" \
--workspace 4096 \
--steps build

La compilación validada tardó aproximadamente 3 minutos y 37 segundos y generó:

action_decoder.engine
action_encoder.engine
dit_bf16.engine
llm_bf16.engine
state_encoder.engine
vit.engine
vl_self_attention.engine

Verifica el directorio de motores:

find "${GR00T_TRT_OUTPUT}/engines" -maxdepth 1 -type f \
-printf '%f %s bytes\n' | sort

Vuelve a compilar después de cambiar el checkpoint, la disposición o resolución de la cámara de entrada, el horizonte de acción, el tamaño de lote, la GPU, la instalación de CUDA/TensorRT o los grafos ONNX.

9. Verificar TensorRT frente a PyTorch​

Ejecuta la etapa de verificación numérica del repositorio:

python scripts/deployment/build_trt_pipeline.py \
--model-path "${GR00T_CHECKPOINT}" \
--dataset-path "${GR00T_DATASET}" \
--embodiment-tag NEW_EMBODIMENT \
--export-mode full_pipeline \
--batch-size 1 \
--output-dir "${GR00T_TRT_OUTPUT}" \
--workspace 4096 \
--steps verify

La ejecución validada produjo:

ComparaciónSimilitud coseno
Salida ViT0.995977
Salida del backbone0.999958
Acción final0.997426
Estado de verificaciónPASS

Trata estos valores como una referencia de reproducción. Un checkpoint ajustado fino diferente, una muestra distinta del conjunto de datos o una revisión de dependencias puede producir valores ligeramente diferentes.

10. Ejecutar inferencia offline con TensorRT completo​

El siguiente comando carga la trayectoria 0 y predice dos bloques de 16 acciones. No inicializa el ejecutor de hardware RS-Rebot.

python scripts/deployment/standalone_inference_script.py \
--model-path "${GR00T_CHECKPOINT}" \
--dataset-path "${GR00T_DATASET}" \
--embodiment-tag NEW_EMBODIMENT \
--traj-ids 0 \
--steps 32 \
--execution-horizon 16 \
--denoising-steps 4 \
--skip-timing-steps 1 \
--inference-mode trt_full_pipeline \
--trt-engine-path "${GR00T_TRT_OUTPUT}/engines" \
--save-plot-path /tmp/rebot_trt_result.jpeg

Una ejecución correcta incluye mensajes similares a:

N1.7 full-pipeline TRT engines loaded.
ViT: TRT | LLM: TRT | Action Head: TRT
All inference steps completed for current trajectory-id 0
pred_action_joints vs time (32, 7)
Done

El tiempo de inferencia en caliente validado fue de 0.2755 segundos por bloque de predicción de 16 acciones, o aproximadamente 3.63 bloques por segundo. Este resultado se aplica al checkpoint probado, la forma del conjunto de datos, la configuración de los motores y las condiciones de funcionamiento del AGX Orin.

Los valores de MSE y MAE del script comparan las predicciones del modelo con las acciones registradas en el conjunto de datos. No son métricas de error de conversión de TensorRT; usa la etapa de verificación de coseno para comprobar la concordancia entre PyTorch y TensorRT.

Demostración de inferencia con TensorRT completo​

El siguiente vídeo demuestra el flujo de trabajo completo de TensorRT de GR00T N1.7 ejecutándose en JetPack 7.2 y Jetson AGX Orin.

11. Advertencias seguras​

libnvjpeg.so.12 de TorchVision​

La ruta del conjunto de datos probada usa PyAV y FFmpeg en lugar de torchvision.io. Esta advertencia no bloquea el flujo de trabajo de inferencia validado.

flash_attn is not installed​

El modelo de referencia de PyTorch usa SDPA durante la carga y la exportación. La inferencia de la canalización completa reemplaza los componentes ViT, LLM y de acción con motores TensorRT.

lm_head.weight se inicializa de nuevo​

GR00T consume los estados ocultos del backbone en lugar de la cabeza de generación de lenguaje. El checkpoint de la política ajustada fino proporciona los pesos utilizados por la inferencia de acciones.

12. Solución de problemas​

torch._C no tiene _dlpack_exchange_api​

El entorno activo es incorrecto. Comprueba el intérprete:

which python
python -c "import sys; print(sys.executable)"

La ruta debe terminar con ${GR00T_REPO}/.venv-jp72/bin/python. Reactiva el entorno y ejecuta source scripts/activate_orin_jp72.sh de nuevo.

Hugging Face HTTP 401​

Confirma que la anulación local del backbone se aplicó después del script de activación del repositorio:

export GR00T_BACKBONE_PATH="${GR00T_BACKBONE}"
export HF_HUB_OFFLINE=1
export TRANSFORMERS_OFFLINE=1

test -f "${GR00T_BACKBONE_PATH}/config.json"
test -f "${GR00T_BACKBONE_PATH}/model.safetensors"

Error de importación de TorchCodec o FFmpeg​

Confirma que PyAV está seleccionado:

python -c "import os, av; print(os.environ['GR00T_VIDEO_BACKEND'], av.__version__)"

La salida esperada comienza con pyav 16.1.0.

Error de forma del motor o de deserialización​

No copies motores desde otra GPU o instalación de TensorRT. Comprueba que export_metadata.json acompaña la salida de los motores y vuelve a compilar los artefactos ONNX y TensorRT en el dispositivo de destino.

La compilación de TensorRT se queda sin memoria​

  1. Cierra aplicaciones de GPU y servidores de modelos no relacionados.
  2. Mantén --workspace 4096 en lugar de aumentarlo inmediatamente.
  3. Compila las etapas de forma secuencial.
  4. Confirma que hay suficiente almacenamiento y memoria con df -h, free -h y tegrastats.
  5. Reinicia en una sesión limpia si la memoria sigue fragmentada después de compilaciones fallidas repetidas.

13. Avanzar hacia el control del robot​

El comando validado es intencionadamente una prueba en seco offline. Antes de conectar un robot físico:

  1. compara las trayectorias de acción de TensorRT y PyTorch en episodios grabados;
  2. confirma el orden de las articulaciones, las unidades, el escalado, los límites y los metadatos de la encarnación;
  3. limita todos los comandos generados a límites seguros de articulación y velocidad;
  4. implementa parada de emergencia, tiempo de espera de comandos y detección de observaciones obsoletas;
  5. realiza pruebas con actuadores deshabilitados o sin carga;
  6. comienza con acciones de baja velocidad y horizonte corto;
  7. registra latencia, memoria, potencia, temperatura y tasa de éxito de la tarea.

No reutilices el comando offline como un controlador de robot sin una capa de seguridad específica de hardware.

Lista de comprobación de reproducción​

  • JetPack 7.2 / L4T R39.2 está instalado.
  • CUDA 13.2 y TensorRT 10.16 son visibles.
  • El repositorio está clonado en la revisión documentada.
  • .venv-jp72 usa Python 3.12 y la rueda PyTorch de Orin sm_87.
  • El backbone local Qwen3-VL se carga sin una solicitud al Hub.
  • El checkpoint y las modalidades del conjunto de datos LeRobot coinciden.
  • La prueba rápida de PyTorch se completa correctamente.
  • Se exportan siete grafos ONNX.
  • Se generan siete motores TensorRT en el Orin de destino.
  • Los informes de verificación numérica APRUEBAN.
  • La inferencia completa offline de TensorRT se completa y guarda la gráfica.

Recursos relacionados​

Soporte técnico y debate sobre productos​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.

Loading Comments...