Saltar al contenido principal

Implementar TensorRT Edge-LLM en JetPack 7.2

Descripción general​

TensorRT Edge-LLM es la pila de inferencia de alto rendimiento de NVIDIA para implementar modelos de lenguaje grandes, modelos visión-lenguaje, modelos multimodales y determinadas cargas de trabajo visión-lenguaje-acción en plataformas embebidas de NVIDIA. Proporciona una canalización de exportación de checkpoints, un generador de motores TensorRT, un runtime en C++ optimizado, ejemplos y un servidor experimental compatible con OpenAI.

JetPack 7.2 es la ruta oficialmente soportada de TensorRT Edge-LLM para Jetson Orin. Jetson Thor también es compatible en JetPack 7.x. Esta guía fija TensorRT Edge-LLM v0.9.1, la última versión publicada cuando esta página se actualizó el 31 de julio de 2026.

nota

Las capturas de pantalla de esta guía reutilizan las imágenes existentes del flujo de trabajo de TensorRT Edge-LLM del tutorial de JetPack 6.2. El flujo de trabajo general de exportación en el host y motor en el destino es el mismo, pero los nombres de comandos, flags de compilación, números de versión y salida de consola pueden diferir en la v0.9.1.

Matriz de plataformas​

DestinoVersión de softwareCMake targetValor del toolkit CUDAPrecisión de runtime
Jetson OrinJetPack 7.2jetson-orin13.2FP16, INT8, INT4
Jetson ThorJetPack 7.2jetson-thor13.2Consulta la matriz de modelos compatibles para cada modelo y precisión.
aviso

TensorRT Edge-LLM v0.9.1 no admite las precisiones de runtime FP8, MXFP8, FP4 ni NVFP4 en Jetson Orin. Utiliza checkpoints FP16, INT8 o INT4 para Orin. No copies un motor TensorRT compilado en JetPack 6.2 dentro de JetPack 7.2; vuelve a compilar el motor en el sistema de destino con JetPack 7.2.

La implementación tiene dos etapas:

  1. Exportar en un host x86 con GPU: instala las herramientas de Python y exporta un checkpoint de Hugging Face a ONNX.
  2. Compilar y ejecutar en Jetson: compila el runtime en C++, genera un motor TensorRT desde ONNX y ejecuta la inferencia.

Parte 1: Exportar el modelo en un host x86 con GPU​

Requisitos del host​

  • Linux x86-64 con Ubuntu 22.04 o 24.04
  • GPU NVIDIA Ampere o más reciente con capacidad de cómputo 8.0+
  • CUDA 12.x o 13.x
  • Python 3.10+
  • RAM, VRAM y espacio en disco suficientes para el checkpoint seleccionado

La exportación del modelo puede requerir varias veces el tamaño del checkpoint en la RAM y VRAM del host. Comienza con el ejemplo pequeño Qwen3-0.6B FP16 antes de pasar a un modelo más grande o cuantizado.

Clonar e instalar la v0.9.1​

git clone --branch v0.9.1 --depth 1 https://github.com/NVIDIA/TensorRT-Edge-LLM.git
cd TensorRT-Edge-LLM
git submodule update --init --recursive

python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip
pip install .

Instala las dependencias opcionales de las herramientas cuando necesites cuantización de checkpoints, fusión de LoRA, reducción de vocabulario o utilidades para tokenizadores:

pip install ".[tools]"

Verifica la interfaz de línea de comandos actual:

tensorrt-edgellm-export --help
tensorrt-edgellm-quantize --help

Verificación de comandos de TensorRT Edge-LLM

Exportar Qwen3-0.6B a ONNX​

El siguiente ejemplo exporta directamente el checkpoint FP16. FP16 es compatible con Jetson Orin y mantiene sencillo el primer flujo de trabajo de validación.

export EDGE_LLM_PATH=$HOME/TensorRT-Edge-LLM
export WORKSPACE_DIR=$HOME/tensorrt-edgellm-workspace
export MODEL_NAME=Qwen3-0.6B
export PYTHONPATH=$EDGE_LLM_PATH:$PYTHONPATH

mkdir -p "$WORKSPACE_DIR"
cd "$WORKSPACE_DIR"

tensorrt-edgellm-export \
Qwen/Qwen3-0.6B \
"$WORKSPACE_DIR/$MODEL_NAME/onnx"

Flujo de trabajo de exportación del modelo

Procesamiento del checkpoint

Progreso de exportación a ONNX

Artefactos del modelo exportado

El grafo LLM exportado debería estar disponible en:

$WORKSPACE_DIR/Qwen3-0.6B/onnx/llm

Opcional: usar un checkpoint INT4 en Jetson Orin​

Para un modelo más grande en un dispositivo Orin, utiliza un checkpoint listado como INT4 AWQ o INT4 GPTQ en la matriz oficial de modelos compatibles. Los checkpoints pre-cuantizados se pueden exportar directamente. Los pesos INT4 externalizados reducen la presión de memoria durante la compilación del motor en dispositivos Orin con memoria limitada.

tensorrt-edgellm-export \
/path/to/supported-int4-checkpoint \
"$WORKSPACE_DIR/<model-name>/onnx" \
--externalize-weights int4_ffn

Para un checkpoint MoE INT4, añade las opciones de pesos externalizados específicas de la familia de modelos documentadas por TensorRT Edge-LLM. Verifica siempre el checkpoint y la precisión exactos en la matriz de modelos compatibles.

Transferir el directorio ONNX a Jetson​

Crea el directorio de destino y copia el modelo exportado:

ssh <jetson-user>@<jetson-ip> \
"mkdir -p ~/tensorrt-edgellm-workspace/$MODEL_NAME"

scp -r \
"$WORKSPACE_DIR/$MODEL_NAME/onnx" \
<jetson-user>@<jetson-ip>:~/tensorrt-edgellm-workspace/$MODEL_NAME/

Parte 2: Compilar TensorRT Edge-LLM en JetPack 7.2​

El siguiente flujo de trabajo principal está dirigido a Jetson Orin. A continuación se proporciona una configuración para Jetson Thor.

Verificar JetPack 7.2​

En el dispositivo Jetson, comprueba la versión de Jetson Linux, el compilador CUDA y los paquetes de TensorRT:

cat /etc/nv_tegra_release
nvcc --version
dpkg -l | grep -E 'tensorrt|libnvinfer'

Para la matriz de compilación v0.9.1 de JetPack 7.2, nvcc --version debe coincidir con la cadena de herramientas CUDA 13.2 esperada por la configuración de compilación.

Instalar dependencias de compilación​

sudo apt update
sudo apt install -y cmake build-essential git

Clonar la versión correspondiente en Jetson​

Utiliza la misma versión de TensorRT Edge-LLM para la exportación en el host y el runtime en el destino:

cd ~
git clone --branch v0.9.1 --depth 1 https://github.com/NVIDIA/TensorRT-Edge-LLM.git
cd TensorRT-Edge-LLM
git submodule update --init --recursive

Configurar y compilar para Jetson Orin​

cd ~/TensorRT-Edge-LLM
mkdir -p build
cd build

cmake .. \
-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
-DTRT_PACKAGE_DIR=/usr \
-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=cmake/aarch64_linux_toolchain.cmake \
-DEMBEDDED_TARGET=jetson-orin \
-DCUDA_CTK_VERSION=13.2 \
-DENABLE_CUTE_DSL=ALL

cmake --build . -j"$(nproc)"

Los kernels CuTe DSL están habilitados porque las rutas actuales de Qwen3.5 y otros modelos compatibles los requieren.

Verifica que los ejemplos se hayan compilado:

./examples/llm/llm_build --help
./examples/llm/llm_inference --help

Variante de compilación para Jetson Thor​

En Jetson Thor con JetPack 7.2, utiliza los mismos pasos de compilación pero cambia el destino embebido:

cmake .. \
-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
-DTRT_PACKAGE_DIR=/usr \
-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=cmake/aarch64_linux_toolchain.cmake \
-DEMBEDDED_TARGET=jetson-thor \
-DCUDA_CTK_VERSION=13.2 \
-DENABLE_CUTE_DSL=ALL

Compilar el motor TensorRT​

En el dispositivo Jetson, define el espacio de trabajo y compila un motor a partir del grafo ONNX exportado:

export WORKSPACE_DIR=$HOME/tensorrt-edgellm-workspace
export MODEL_NAME=Qwen3-0.6B

cd ~/TensorRT-Edge-LLM

./build/examples/llm/llm_build \
--onnxDir "$WORKSPACE_DIR/$MODEL_NAME/onnx/llm" \
--engineDir "$WORKSPACE_DIR/$MODEL_NAME/engines" \
--maxBatchSize 1 \
--maxInputLen 1024 \
--maxKVCacheCapacity 4096

Compilación del motor TensorRT

Compilación del motor completada

El tiempo de compilación del motor y el pico de memoria dependen del modelo, la precisión, la longitud máxima de entrada, la capacidad de la caché KV y la configuración de memoria del Jetson.

Ejecutar inferencia en C++​

Crea un archivo de solicitud:

cat > "$WORKSPACE_DIR/input.json" <<'EOF'
{
"batch_size": 1,
"temperature": 1.0,
"top_p": 1.0,
"top_k": 50,
"max_generate_length": 128,
"requests": [
{
"messages": [
{
"role": "user",
"content": "What is the capital of the United States?"
}
]
}
]
}
EOF

Ejecuta la inferencia:

cd ~/TensorRT-Edge-LLM

./build/examples/llm/llm_inference \
--engineDir "$WORKSPACE_DIR/$MODEL_NAME/engines" \
--inputFile "$WORKSPACE_DIR/input.json" \
--outputFile "$WORKSPACE_DIR/output.json"

Visualiza el resultado:

cat "$WORKSPACE_DIR/output.json"

La respuesta debería contener texto generado similar a:

{
"responses": [
{
"output_text": "The capital of the United States is Washington, D.C.",
"request_idx": 0,
"batch_idx": 0
}
]
}

Inferencia con TensorRT Edge-LLM

Salida de la inferencia

Medir el rendimiento del motor​

Utiliza llm_bench para mediciones sintéticas de prefill y decodificación:

./build/examples/llm/llm_bench \
--engineDir "$WORKSPACE_DIR/$MODEL_NAME/engines" \
--mode prefill

Registra los siguientes valores al comparar JetPack 6.2 y JetPack 7.2:

  • Pico de memoria del sistema durante la compilación del motor
  • Memoria tras la carga del motor
  • Tiempo hasta el primer token
  • Rendimiento de procesamiento del prompt
  • Rendimiento de decodificación
  • Frecuencia de la GPU, modo de potencia, temperatura y potencia total de la placa

Diferencias con el flujo de trabajo de JetPack 6.2​

ElementoRuta compatible con JetPack 6.2Ruta compatible con JetPack 7.2
Estado de Jetson OrinCompatibleOficialmente soportado y probado
Valor de compilación CUDA12.613.2
CMake targetjetson-orinjetson-orin
Precisión de runtime en OrinFP16, INT8, INT4FP16, INT8, INT4
CuTe DSLDependiente de la versiónHabilitar con -DENABLE_CUTE_DSL=ALL para las rutas de modelos actuales
Reutilización del motorVolver a compilar para JetPack 6.2Volver a compilar para JetPack 7.2

Solución de problemas​

CMake no puede encontrar TensorRT​

Confirma que JetPack instaló los paquetes de desarrollo de TensorRT y que las bibliotecas están bajo /usr:

dpkg -l | grep -E 'tensorrt|libnvinfer'
ls /usr/include/NvInfer.h

La versión de CUDA no coincide​

No cambies CUDA_CTK_VERSION solo para omitir las comprobaciones de configuración. Confirma que el dispositivo está ejecutando la imagen JetPack 7.2 prevista y que nvcc se resuelve en el kit de herramientas CUDA de JetPack.

La compilación del motor se interrumpe o se queda sin memoria​

  • Comienza con Qwen3-0.6B FP16.
  • Usa un checkpoint INT4 compatible para modelos más grandes en Jetson Orin.
  • Usa pesos INT4 externalizados cuando se admitan.
  • Reduce maxInputLen y maxKVCacheCapacity para la primera ejecución de validación.
  • Detén contenedores no relacionados y servicios que consuman mucha memoria antes de compilar el motor.

El modelo o la precisión se rechaza​

Consulta la matriz de modelos compatibles de TensorRT Edge-LLM. La compatibilidad de una familia de modelos no significa que todos los checkpoints, precisiones, codificadores visuales o combinaciones de decodificadores especulativos sean compatibles en todas las plataformas Jetson.

Próximos pasos​

  • Añade un flujo de trabajo LLM INT4 para un modelo Jetson Orin más grande.
  • Añade inferencia VLM con un checkpoint Qwen-VL, InternVL, Phi multimodal o Gemma compatible.
  • Evalúa la API experimental de alto nivel de Python y el servidor compatible con OpenAI.
  • Usa Prototipado rápido en Jetson con NVIDIA Skills para automatizar la inspección del dispositivo, la auditoría de memoria y la recopilación de benchmarks.

Soporte técnico y debate sobre productos​

Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...