Saltar al contenido principal

5 Minutos para Desarrollar un Sensor LoRaWAN Industrial

Construyamos rápidamente un sensor inalámbrico LoRaWAN de grado industrial para uso comercial directo en 5 minutos.

pir

Al crear prototipos para un proyecto comercial de adquisición de datos, se requiere mucho tiempo y costo para el prototipado. Por ejemplo, necesitamos hacer un sensor de pH inalámbrico para un proyecto agrícola. Necesitamos 1) Encontrar la placa de desarrollo y la sonda del sensor. 2) Escribir código. 3) Imprimir en 3D la carcasa. 4) Prueba de ensamblaje final. Para cuando completemos el prototipo, puede tomar días o incluso semanas.

Hoy, podemos usar un recolector LoRa inalámbrico, configurar sensores para conectar a una aplicación vía Bluetooth y construir un producto en cinco minutos, directamente en un proyecto comercial.

Preparación

Preparar registrador de datos, sonda del sensor, gateway y herramientas.

  1. Registrador de datos: Es un convertidor LoRaWAN que convierte sensores MODBUS RS485/Analógicos/GPIO en sensores habilitados para LoRa y por lo tanto transfiere datos a través del protocolo LoRaWAN.

  2. Sonda del sensor: preparar una sonda del sensor con un cable y salida de una de las señales de RS485 / 4-20mA /0-10V / pulso/nivel. El tutorial usa un sensor ultrasónico RS485 para medición de nivel de líquido.

  3. Destornillador de cruz: Usado para ensamblar la sonda del sensor.

pir

  1. Gateway: El sensor LoRaWAN transmite datos a un gateway LoRaWAN, que luego los transmite al servidor en la nube. Si no tienes un gateway, hay dos opciones:

Opción 1: Los sensores funcionan en áreas cubiertas por Helium Network (Verificar en Helium Explorer). Donde sea que la red helium esté disponible, puedes usar sensores para transferir datos sin comprar un gateway. Opción 2: Comprar un gateway. 5) Descargar la App SenseCAP Mate para configuración:

pir

La preparación está completa. ¡Comencemos!

Arquitectura de Red

Comencemos con la red LoRaWAN.

El registrador de datos convierte los datos del sensor en datos LoRa y sube los datos al gateway. El gateway sube los datos al servidor.

pir

Conectar el Sensor

  1. Desarmar el Registrador de Datos.

pir

  1. Conectar el sensor al terminal, y alimentar el sensor vía una batería incorporada.

pir

Consejo

Si estás usando otro protocolo, como 4-20mA, por favor consulta la tabla de pines:

pir

  1. Ensamblar el sensor.

pir

pir

pir

Configurar el sensor vía App

  1. Abrir e iniciar sesión en la App SenseCAP.

  2. Seleccionar "S2100 Data Logger" y hacer clic en "Setup" en la página de configuración.

pir

  1. Presionar el botón y mantener por 3 segundos, el LED verde parpadeará a frecuencia de 1s. Luego hacer clic en "Scan" para comenzar a escanear el Bluetooth del registrador de datos.
  1. Configurar los parámetros de lorawan y sensor (incluye comando RS485 Modbus-RTU).

pir

#########Basic Setting#############
Platform:
-SenseCAP for helium (use helium network)
-SenseCAP for The Things Network (use SenseCAP gateway)
Frequency Plan: EU868 (Select this based on the frequency or region of the gateway)
Uplink Interval: 5 min
Packet Policy: 2C+1N (use the default parameter)

#########Sensor Setting#############
Protocol: RS485 Modbus RTU
Baud Rate: 9600
Modbus Address: 128 (Sensor's modbus address)
Power Type: Periodic power (Power the sensor before data collection, and power off the sensor after data collection)
Power Voltage: 5V
Sensor Warm-up Time: 100ms
Response Timeout: 100ms
Startup Time: 100ms
Measurement Number: 2 (distance and temperature)

#########Measurement1#############
Register Address: 256 (DEC)
Function code: 03
Data Type: Unsigned 16bit integer,0xAB
Precision: 0,# (No decimal number)
FactoryA: 1 (Y=Ax+B, “Y”: It is the value of Data Logger will upload.
“x”: It is the original current value.If only raw values are uploaded, set A=1 and B=0.)
FactoryB: 0
Write Strategy: None

#########Measurement2#############
Register Address: 258 (DEC)
Function code: 03
Data Type: Unsigned 16bit integer,0xAB
Precision: 0,# (No decimal number)
FactoryA: 0.1 (The final value is divided by 10)
FactoryB: 0
Write Strategy: None
  1. Haz clic en Enviar y Prueba el sensor haciendo clic en "Measure"

pir

¡La distancia y temperatura del sensor se obtienen exitosamente!

Subir los datos al Portal SenseCAP y la App Mate

Antes de subir datos, asegúrate de que la puerta de enlace esté funcionando correctamente o tenga cobertura de red helium.

  1. La App regresa a la página de inicio y desconecta la conexión Bluetooth. El registrador de datos intentará unirse a la red LoRaWAN.

Esperando unirse a la red LoRa: luz roja parpadeando de forma respiratoria Unión exitosa a la red LoRa: LED verde parpadea rápidamente por 2s

  1. Vincula el registrador de datos escaneando el código QR.

pir

  1. Verifica los datos en la App y el Portal (https://sensecap.seeed.cc/).

pir

Prueba el sensor en un entorno real

Aplicación rápida al escenario real exterior para monitoreo a largo plazo.

pir

En la actualidad, se ha desarrollado un sensor LoRaWAN.

¡Ven y prueba nuevas soluciones para tu proyecto!

Recursos

5 Minutos para Desarrollar un Sensor LoRaWAN Industrial

Guía de Usuario del Registrador de Datos SenseCAP S2100

Loading Comments...