Saltar al contenido principal

Tutorial de Desarrollo

Antes de comenzar el desarrollo, por favor revisa Configurar tu cadena de herramientas para configurar las herramientas primero.

Descripción general del hardware

pir

Descripción general del firmware

pir

Grove

Hay 6 interfaces Grove en la Placa de Desarrollo Wio Tracker 1110, que pueden conectarse a más de 300 módulos Grove. Haz clic aquí para conocer más sobre el módulo Grove.

pir

Grove I2C

Hay un puerto Grove I2C en el DK, con SDA en el pin 27 y SCL en el pin 26.

pir

Grove UART

La Placa de Desarrollo Wio Tracker 1110 tiene dos periféricos UART, llamados uart0 y uart1. Los pines de uart0 están conectados al CH340C para propósitos de depuración, mientras que uart1 sirve como Puerto UART Grove.

pir

Refiriéndose al esquemático, TXD está ubicado en el pin 8 y RXD está en el pin 6.

#define     LED1                      13
#define LED2 14
#define TXD 8
#define RXD 6
#define UART_TX_RX_BUF_SIZE 256

Grove Digital

#include <Adafruit_TinyUSB.h>  
#include <Wire.h>
#include <Ultrasonic.h>

// Define el pin al cual está conectado el sensor ultrasónico
constexpr int ULTRASONIC_PIN = D0;

Ultrasonic ultrasonic(ULTRASONIC_PIN);

void setup()
{
delay(100);
Serial.begin(115200); // Iniciar comunicación Serial a una velocidad de baudios de 115200
while (!Serial) delay(100);

void loop()
{
long RangeInInches; // Variable para almacenar distancia en pulgadas
long RangeInCentimeters; // Variable para almacenar distancia en centímetros

Serial.println("La distancia a los obstáculos al frente es: ");

RangeInInches = ultrasonic.MeasureInInches(); // Medir distancia en pulgadas usando el sensor Ultrasónico
Serial.print(RangeInInches);
Serial.println(" pulgada");

delay(250);

RangeInCentimeters = ultrasonic.MeasureInCentimeters();
Serial.print(RangeInCentimeters);
Serial.println(" cm");

delay(2500);
}

Grove Analógico

Código de Ejemplo:
#include <Adafruit_TinyUSB.h> // for Serial

constexpr int ADCIN = A0;
constexpr float MV_PER_LSB = 3600.0f / 1024.0f; // 10-bit ADC with 3.6V input range

void setup()
{
delay(100);
Serial.begin(115200);
while (!Serial) delay(100);
}

void loop()
{
// Get a fresh ADC value
long sum = 0;
for (int i = 0; i < 32; i++)
{
sum += analogRead(ADCIN);
}
int adcvalue = sum / 32;

// Display the results
Serial.print(adcvalue);
Serial.print(" [");
Serial.print((float)adcvalue * MV_PER_LSB);
Serial.println(" mV]");

delay(1000);
}

LoRaWAN

Recursos

[Github] Seeed-Studio/Wio_Tracker_1110_Dev_Board

Loading Comments...