Saltar al contenido principal

Control del micrófono de reTerminal D1001


Introducción​

Este wiki muestra cómo controlar el micrófono I2S en reTerminal D1001, y cómo construir un bucle completo de grabación y reproducción:

  • Grabar desde el micrófono durante 10 segundos (ruta de captura ES7210).
  • Reproducir los datos PCM grabados durante 10 segundos (ruta del altavoz ES8311).
  • Repetir continuamente para validar tanto las canalizaciones de audio RX como TX.

La ruta de audio en este ejemplo incluye tres partes clave:

  • ESP32-P4: Captura datos PCM del micrófono y envía datos PCM de reproducción.
  • ES7210 (I2C address: 0x40): Convierte las señales analógicas del micrófono en datos I2S digitales.
  • ES8311 + control de PA (PCA9535): Convierte PCM en salida de altavoz y habilita el amplificador de potencia para la reproducción.

Arquitectura de micrófono + altavoz​

Diagrama de bloques (ES7210 + ES8311)​

Tabla de asignación de pines​

Grupo de señalesNombre de señalPin ESP32-P4Dispositivo conectadoDescripción
Control I2C compartidoI2C_SDAGPIO20ES7210 / PCA9535Línea de datos I2C compartida para la configuración de ES7210 y el control de PA
Control I2C compartidoI2C_SCLGPIO21ES7210 / PCA9535Línea de reloj I2C compartida
I2S de micrófono (RX)ADC_I2S_MCLKGPIO29ES7210Reloj maestro para ES7210
I2S de micrófono (RX)ADC_I2S_SCLKGPIO28ES7210Reloj de bits para la ruta de captura ES7210
I2S de micrófono (RX)ADC_I2S_LRCKGPIO27ES7210Selección de palabra (LRCK)
I2S de micrófono (RX)ADC_I2S_SDOUTGPIO26ES7210Salida de datos PCM desde ES7210 hacia ESP32-P4
Control de PAEN_PA (EXP_GPO11)PCA9535 P13Amplificador de potenciaMantener en HIGH al validar la reproducción del bucle micrófono + altavoz

Esta tabla se centra en la ruta del micrófono. En este ejemplo, ES8311 también comparte el mismo bus I2C para la configuración del códec de reproducción.

Flujo de software​

Repositorio de ejemplo en GitHub​

Descarga el repositorio oficial de reTerminal D1001 desde GitHub:


Estructura del directorio del proyecto​

El siguiente diagrama muestra la estructura del directorio del proyecto utilizada en este ejemplo.

tip

Navega al directorio de ejemplo de grabación y reproducción para ES7210 + ES8311 en el repositorio (por ejemplo, driver_examples/02_I2SCodec_es7210).

Secuencia de ejecución de desarrollo​

Paso 1. Inicializar el control de PA mediante PCA9535​

La ruta del altavoz requiere que el pin de habilitación de PA se active a través de PCA9535 (P13 = HIGH).

static esp_err_t pca9535_write_reg(uint8_t reg, uint8_t data)
{
uint8_t write_buf[2] = {reg, data};
return i2c_master_write_to_device(1, PCA9535_I2C_ADDR, write_buf, sizeof(write_buf), 1000 / portTICK_PERIOD_MS);
}

static void pca9535_init(void)
{
int i2c_master_port = 1; // Use I2C_NUM_1
i2c_config_t conf = {
.mode = I2C_MODE_MASTER,
.sda_io_num = MISC_I2C_SDA,
.sda_pullup_en = GPIO_PULLUP_ENABLE,
.scl_io_num = MISC_I2C_SCL,
.scl_pullup_en = GPIO_PULLUP_ENABLE,
.master.clk_speed = 100000,
};
i2c_param_config(i2c_master_port, &conf);
i2c_driver_install(i2c_master_port, conf.mode, 0, 0, 0);

pca9535_write_reg(0x06, 0x00);
pca9535_write_reg(0x07, 0x00);
pca9535_write_reg(0x02, 0x00);
pca9535_write_reg(0x03, 0x08); // Set P13 (EXP_GPO11) to HIGH
}

Paso 2. Inicializar I2S para ES8311 (TX de altavoz)​

Configura un canal I2S TX para la reproducción hacia ES8311.

static esp_err_t i2s_driver_init_es8311(void)
{
i2s_chan_config_t tx_chan_cfg = I2S_CHANNEL_DEFAULT_CONFIG(I2S_NUM, I2S_ROLE_MASTER);
tx_chan_cfg.auto_clear = true;
ESP_ERROR_CHECK(i2s_new_channel(&tx_chan_cfg, &tx_handle_es8311, NULL));

i2s_std_config_t std_cfg = {
.clk_cfg = I2S_STD_CLK_DEFAULT_CONFIG(EXAMPLE_SAMPLE_RATE),
.slot_cfg = I2S_STD_PHILIPS_SLOT_DEFAULT_CONFIG(I2S_DATA_BIT_WIDTH_16BIT, I2S_SLOT_MODE_STEREO),
.gpio_cfg = {
.mclk = I2S_MCK_IO,
.bclk = I2S_BCK_IO,
.ws = I2S_WS_IO,
.dout = I2S_DO_IO,
.din = I2S_GPIO_UNUSED,
},
};
std_cfg.clk_cfg.mclk_multiple = EXAMPLE_MCLK_MULTIPLE;

ESP_ERROR_CHECK(i2s_channel_init_std_mode(tx_handle_es8311, &std_cfg));
ESP_ERROR_CHECK(i2s_channel_enable(tx_handle_es8311));
ESP_LOGI(TAG, "ES8311 I2S initialized");
return ESP_OK;
}

Paso 3. Inicializar el códec ES8311​

ES8311 se configura para el formato de reproducción del altavoz y el volumen.

static esp_err_t es8311_codec_init(void)
{
const i2c_config_t es_i2c_cfg = {
.sda_io_num = I2C_SDA_IO,
.scl_io_num = I2C_SCL_IO,
.mode = I2C_MODE_MASTER,
.sda_pullup_en = GPIO_PULLUP_ENABLE,
.scl_pullup_en = GPIO_PULLUP_ENABLE,
.master.clk_speed = 100000,
};
i2c_param_config(I2C_NUM, &es_i2c_cfg);
i2c_driver_install(I2C_NUM, I2C_MODE_MASTER, 0, 0, 0);

es8311_handle_t es_handle = es8311_create(I2C_NUM, ES8311_ADDRRES_0);
const es8311_clock_config_t es_clk = {
.mclk_inverted = false,
.sclk_inverted = false,
.mclk_from_mclk_pin = true,
.mclk_frequency = EXAMPLE_MCLK_FREQ_HZ,
.sample_frequency = EXAMPLE_SAMPLE_RATE
};

ESP_ERROR_CHECK(es8311_init(es_handle, &es_clk, ES8311_RESOLUTION_16, ES8311_RESOLUTION_16));
ESP_ERROR_CHECK(es8311_sample_frequency_config(es_handle, EXAMPLE_SAMPLE_RATE * EXAMPLE_MCLK_MULTIPLE, EXAMPLE_SAMPLE_RATE));
ESP_ERROR_CHECK(es8311_voice_volume_set(es_handle, EXAMPLE_VOICE_VOLUME, NULL));
ESP_ERROR_CHECK(es8311_microphone_config(es_handle, false));
ESP_LOGI(TAG, "ES8311 codec configured");
return ESP_OK;
}

Paso 4. Inicializar I2S + ES7210 (RX de micrófono)​

Configura la captura del micrófono desde ES7210 a través de I2S RX.

static esp_err_t i2s_driver_init_es7210(void)
{
i2s_chan_config_t rx_chan_cfg = I2S_CHANNEL_DEFAULT_CONFIG(ES7210_I2S_NUM, I2S_ROLE_MASTER);
ESP_ERROR_CHECK(i2s_new_channel(&rx_chan_cfg, NULL, &rx_handle_es7210));

i2s_std_config_t std_cfg = {
.clk_cfg = I2S_STD_CLK_DEFAULT_CONFIG(EXAMPLE_SAMPLE_RATE),
.slot_cfg = I2S_STD_PHILIPS_SLOT_DEFAULT_CONFIG(I2S_DATA_BIT_WIDTH_16BIT, I2S_SLOT_MODE_STEREO),
.gpio_cfg = {
.mclk = ES7210_I2S_MCK_IO,
.bclk = ES7210_I2S_BCK_IO,
.ws = ES7210_I2S_WS_IO,
.dout = I2S_GPIO_UNUSED,
.din = ES7210_I2S_DI_IO,
},
};
std_cfg.clk_cfg.mclk_multiple = EXAMPLE_MCLK_MULTIPLE;

ESP_ERROR_CHECK(i2s_channel_init_std_mode(rx_handle_es7210, &std_cfg));
ESP_ERROR_CHECK(i2s_channel_enable(rx_handle_es7210));
ESP_LOGI(TAG, "ES7210 I2S initialized in STD mode (Stereo)");
return ESP_OK;
}

static esp_err_t es7210_codec_init(void)
{
es7210_dev_handle_t es7210_handle = NULL;
es7210_i2c_config_t i2c_conf = {
.i2c_port = I2C_NUM,
.i2c_addr = ES7210_ADDRRES_00
};
ESP_ERROR_CHECK(es7210_new_codec(&i2c_conf, &es7210_handle));

es7210_codec_config_t codec_conf = {
.sample_rate_hz = EXAMPLE_SAMPLE_RATE,
.mclk_ratio = EXAMPLE_MCLK_MULTIPLE,
.i2s_format = ES7210_I2S_FMT_I2S,
.bit_width = ES7210_I2S_BITS_16B,
.mic_bias = ES7210_MIC_BIAS_2V87,
.mic_gain = ES7210_MIC_GAIN_24DB,
.flags.tdm_enable = false
};
ESP_ERROR_CHECK(es7210_config_codec(es7210_handle, &codec_conf));
ESP_ERROR_CHECK(es7210_config_volume(es7210_handle, 0));
ESP_LOGI(TAG, "ES7210 codec configured");
return ESP_OK;
}

Paso 5. Grabar 10 s y reproducir 10 s en bucle​

Reserva un búfer PSRAM, graba por bloques desde ES7210 y luego escribe el PCM grabado en ES8311.

static void record_play_task(void *args)
{
int16_t *record_buf = heap_caps_malloc(RECORD_BUFFER_SIZE, MALLOC_CAP_SPIRAM | MALLOC_CAP_8BIT);
if (!record_buf) {
vTaskDelete(NULL);
return;
}

size_t bytes_read = 0;
size_t bytes_written = 0;

while (1) {
size_t total_read = 0;
size_t chunk_size = 4096;

// Record phase (10s)
while (total_read < RECORD_BUFFER_SIZE) {
size_t to_read = RECORD_BUFFER_SIZE - total_read;
if (to_read > chunk_size) {
to_read = chunk_size;
}
if (i2s_channel_read(rx_handle_es7210, (uint8_t *)record_buf + total_read, to_read, &bytes_read, portMAX_DELAY) == ESP_OK) {
total_read += bytes_read;
} else {
break;
}
}

// Playback phase (10s)
size_t total_written = 0;
while (total_written < total_read) {
size_t to_write = total_read - total_written;
if (to_write > chunk_size) {
to_write = chunk_size;
}
if (i2s_channel_write(tx_handle_es8311, (uint8_t *)record_buf + total_written, to_write, &bytes_written, portMAX_DELAY) == ESP_OK) {
total_written += bytes_written;
} else {
break;
}
}
}
}

Paso 6. Entrada principal​

Inicializa todos los módulos en orden y luego inicia la tarea de grabación-reproducción.

void app_main(void)
{
printf("\n============================================\n");
printf(" Record & Play Example (ES7210 + ES8311) \n");
printf("============================================\n\n");

pca9535_init();

if (i2s_driver_init_es8311() != ESP_OK) {
abort();
}
if (es8311_codec_init() != ESP_OK) {
abort();
}
if (i2s_driver_init_es7210() != ESP_OK) {
abort();
}
if (es7210_codec_init() != ESP_OK) {
abort();
}

xTaskCreatePinnedToCore(record_play_task, "record_play_task", 32768, NULL, 5, NULL, 0);
}

Registro serie esperado antes de la grabación​

Cuando uses nuestro proyecto de ejemplo, antes de que comience la primera grabación de 10 segundos, el monitor serie debería mostrar mensajes de inicio similares a:

Record & Play Example (ES7210 + ES8311)
PCA9535 initialized, P13 set to HIGH
ES8311 I2S initialized
ES8311 codec configured
ES7210 I2S initialized in STD mode (Stereo)
ES7210 codec configured
=== Start Recording for 10 seconds ===

Si estos registros no aparecen en secuencia, primero comprueba el valor de retorno de cada paso de inicialización.

Solución de problemas​

P1: No hay sonido durante la reproducción​

  • Comprobar: Confirma que el PCA9535 está inicializado y que P13 (EN_PA) está en HIGH.
  • Comprobar: Verifica los pines I2S TX del ES8311 y la ejecución de i2s_channel_enable(tx_handle_es8311).

P2: No se capturan datos del micrófono​

  • Comprobar: Verifica la asignación de pines I2S RX del ES7210 y la ejecución de i2s_channel_enable(rx_handle_es7210).
  • Comprobar: Confirma la dirección I2C del ES7210 y el valor de retorno de la inicialización del códec.

P3: Audio distorsionado o ruido fuerte​

  • Comprobar: Mantén la frecuencia de muestreo y la relación MCLK coherentes entre ES8311, ES7210 y las configuraciones de I2S.
  • Comprobar: Reduce la ganancia del micrófono (por ejemplo, por debajo de ES7210_MIC_GAIN_24DB) si se produce recorte en campo cercano.
  • Comprobar: Si la salida del altavoz tiene ruido metálico continuo o voz incompleta, verifica la configuración de ranuras de canal: slot_cfg = I2S_STD_PHILIPS_SLOT_DEFAULT_CONFIG(I2S_DATA_BIT_WIDTH_16BIT, I2S_SLOT_MODE_STEREO).
  • Comprobar: Asegúrate de que la alineación de los canales RX/TX sea correcta; una descoordinación mono/estéreo puede causar voz entrecortada o robótica.

Soporte técnico y debate sobre el producto​

Loading Comments...